Un sentiment de sécurité plus présent, des économies dans divers secteurs, une meilleure cohésion sociale, une plus grande application à l'égard des devoirs scolaires et un indice de santé et bien-être plus élevé
Lomshiyo 2, Mpumalanga (Afrique du Sud) - Le rapport d’une nouvelle étude publié aujourd'hui en Afrique du Sud par le Independent Development Trust (IDT), atteste des nombreux effets positifs d’une installation d’éclairage à énergie solaire : sécurité, économies et gain de temps et plus grande application des enfants pour les devoirs scolaires. Les résultats furent annoncés lors de l'étape sud-africaine du Cairo to Cape Town road show 2012, une expédition organisée par Philips dans le but d'attirer l'attention sur les innovations utiles au continent africain, notamment en matière de soins de santé et d'éclairage.
Commandée par Philips, cette étude menée par l'IDT entre septembre 2011 et juillet 2012 a démontré les effets à long terme de l'éclairage à énergie solaire (éclairage public, liseuses et systèmes d'éclairage domestiques) sur une communauté hors réseau. Lomshiyo 2, du nom de la collectivité de 71 foyers choisie par l'IDT, est installée dans la vile de Nkomazi, au sein de la province sud-africaine de Mpumalanga.
Cinq domaines ont été étudiés: cohésion sociale, sécurité, activités économiques locales, application aux travaux scolaires d’après journée et santé et bien-être.
Cohésion sociale
Le rapport indique une nette amélioration dans ce domaine, passant de moins de 70% au début de l'étude, à près de 90% au dernier contrôle. Autrement dit, soit les gens retournent dans leur communauté, soit ils ne la quittent plus.
Sentiment de sécurité
Un point capital pour la plus grande partie de la communauté, le sentiment de sécurité a grimpé de 22 à 51%.
Activités économiques
La communauté a réalisé de sérieuses économies sur l'achat de bougies et de paraffine. On estime à 2534 ZAR le gain mensuel total, sans compter le temps gagné à ne plus devoir parcourir 10 km pour se procurer ces produits.
Devoirs scolaires
Les ménages qui ont reçu des liseuses à énergie solaire font état d'une amélioration notable dans le comportement des enfants. En effet, les élèves passent aujourd’hui plus de temps à étudier après journée et parviennent désormais à remettre leurs travaux dans les délais.
Santé et bien-être
Les effets positifs sur la santé s’expriment essentiellement par un soulagement des yeux grâce à une lumière plus intense et à un environnement plus sain, exempt de fumées et odeurs désagréables.
Le rapport actuel et complet de l'étude est disponible sur le site de l'IDT.
Les dernières technologies LED permettent au "centre d'éclairage" installé récemment par Philips au cœur de la communauté d’émettre de la lumière sur une surface de 1000 m². À ce stade, Philips a déjà investi 280.000 rands (soit 30.000 euros) dans ce projet, mais la société souhaite pousser les recherches encore plus loin en étudiant l'impact potentiel d'un éclairage routier et public.
Mark Henrik Koerner, General Manager de Philips Lighting pour l’Afrique australe : "Philips a financé ces recherches avec pour objectif de définir les besoins des communautés rurales et développer des initiatives adéquates pour rendre l'éclairage plus accessible et plus abordable. Selon les dernières estimations, près de 560 millions d'Africains vivent sans électricité, et l'obscurité et le manque d'énergie freinent le développement social et économique de régions entières. Pour nous, l'accès à un éclairage solaire efficace, durable et économe en énergie peut contribuer à réellement stimuler l'activité économique, sociale, éducative et culturelle."