Bruxelles (Belgique) - A quelques jours de la rentrée scolaire, on sent l'excitation des petits et des grands. Les enfants ont un nouveau cartable, de nouvelles chaussures… Mais qui songe à leur offrir une nouvelle lampe de bureau? Un bon éclairage est indispensable pour bien étudier.
Avez-vous remarqué? Il suffit parfois d'un petit rayon de soleil pour se sentir bien. La lumière joue un rôle essentiel sur notre bien-être, notre dynamisme, notre motivation. Et lorsque l'on s'installe à sa table de travail, c'est pareil: un bureau bien éclairé permet d'être plus motivé et plus concentré. Un éclairage adapté permet aussi d'éviter les fatigues oculaires et les maux de tête qui s'ensuivent. Pendant la journée, on profitera autant que possible de la lumière naturelle. Mais en fin de journée, à l'heure des devoirs, il faut une bonne lampe de bureau.
4 conseils pour bien éclairer son bureau
- Optez pour un éclairage écoénergétique. Puisque nos écoliers sont bien décidés à passer de longues heures devant leur bureau, on optera pour un éclairage peu gourmand en énergie.
- L'éclairage venant du plafond ne suffit pas. Il peut en outre créer des zones d'ombre gênantes sur le plan de travail. Optez plutôt pour une lampe à poser. Installez-la devant vous, légèrement à gauche si vous êtes droitier, à droite si vous êtes gaucher.
- Choisissez une lampe de bureau à bras articulé. Vous pourrez ainsi diriger la lumière là où vous estimez en avoir besoin. Plus l'articulation est flexible, plus l'éclairage pourra être précis.
- Veillez à ne pas être ébloui. Les luminaires de qualité sont conçus pour empêcher l'éblouissement. Mais il vous appartient de ne pas y associer des surfaces brillantes (un bureau laqué, par exemple) sur lesquelles la lumière viendrait se réfléchir.
Pour les enfants (et ceux qui ont gardé une âme d'enfant), Philips propose une sympathique petite lampe de bureau aux couleurs ludiques. Montée sur bras flexible et équipée d'une ampoule économique, elle offre une belle lumière à petit prix. Lampe de bureau Philips, disponible en rose, bleu, gris et blanc, ampoule 11 Watt fournie, 22.95 €.
Les amateurs de design craqueront pour la lampe Roswell. Avec ses airs d'objet volant non identifié, ce disque de lumière est suspendu à un bras articulé par 3 charnières, ce qui lui assure une flexibilité hors du commun. Idéal pour un éclairage ciblé. D'autant que ce luminaire est équipé de PowerLED haute puissance qui diffusent une belle lumière chaude et blanche. Durée de vie? 20.000 heures. D'ici là, votre bambin sera docteur!
Lampe de bureau Roswell, de la collection myHomeOffice de Philips, disponible en blanc et en gris, 249 €.