Suggestions

    L'été approche… Philips présente ses nouveaux luminaires pour la terrasse et le jardin

    avril 21, 2011

    Bruxelles, Belgique – Les Belges rêvent de vivre au jardin. Depuis quelques étés, ils investissent d'ailleurs dans du véritable mobilier d'extérieur. Les chaises en plastique basiques ont laissé place à d'élégants petits salons, et l'on voit même se multiplier les cuisines de jardin. La déco extérieure connaît un véritable boom. Pour en profiter dans la journée, il suffit de quelques rayons de soleil… Mais une fois la nuit tombée, un bel éclairage s'impose!


    La lumière à suspendre, la lumière à poser… Philips propose Ecomoods Outdoor Living, 2 nouvelles lampes d'extérieur complètement tendance


    Les fans de jardin ont aujourd'hui envie d'une belle lumière, dans un beau luminaire. Quelque chose d'un peu plus intime que les traditionnelles appliques murales et autres spots de sol. Philips propose donc Ecomoods Outdoor Living, 2 nouvelles lampes pour le jardin. Complètement déco, complètement tendance.

    • La lanterne de table.
      Lampe à économie d'énergie fournie, câble de 3
      mètres inclus.
      Prix conseillé: 159,95 €.

     

    • La demi-lune à poser.
      Lampe à économie d'énergie fournie, câble de
      3 mètres inclus.
      Prix conseillé: 74,95 €.


    Ces 2 luminaires, spécialement conçus pour la terrasse et le jardin, se placent et se déplacent facilement. Plus besoin d'installation compliquée, il suffit de brancher la prise! Ils diffusent une belle lumière blanche, chaude et accueillante. Les lanternes sont vendues avec 5 filtres de couleur (rouge, jaune, bleu, vert, mauve) qui permettent de moduler la lumière pour changer d'atmosphère. Ces éclairages offrent également une excellente visibilité pour profiter de votre espace extérieur en toute sécurité, quelle que soit l'heure.


    Saving in style
    Comme tous les produits de la gamme Ecomoods, ces 2 nouveaux luminaires allient un design impeccable et un éclairage de haute qualité à des technologies de pointe en matière d'économie d'énergie. Les ampoules fluorescentes incluses dans ces luminaires consomment 5 fois moins d'énergie que les ampoules classiques. Et elles éclairent jusqu'à 20.000 heures. Pour profiter de l'harmonie de votre jardin en parfaite harmonie avec la planète.


    Dirigez la lumière!
    Philips élargit sa gamme design Ledino avec 2 luminaires d'extérieur orientables
    Les jardins changent, les lumières changent… Avec Ledino, Philips propose une gamme complète d'éclairages LED pour les jardins de style contemporain. Des éclairages aux lignes minimalistes, épurées, résolument design.
    Pour l'été 2011, deux nouveaux luminaires viennent également enrichir la gamme Ledino. Leur particularité? Les LED sont encastrés dans un disque monté sur pivot. Il suffit donc de le faire tourner (vers le haut, le bas ou le côté) pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Une solution ultra-stylée pour éclairer la façade, la terrasse, les parterres ou les allées.

    • Borne à tête pivotante.
      PowerLED haute puissance 7,5 W.
      Prix conseillé: 179,95 €.
    • Applique murale à tête pivotante.
      PowerLED haute puissance 7,5 W.
      Prix conseillé: 149,95 €.


    Sans soucis
    Ces deux luminaires diffusent une puissante lumière blanche et chaude. Si vous le souhaitez, l'intensité lumineuse peut être modulée à l'aide d'un variateur (non fourni). Mais grâce à la technologie PowerLED, l'éclairage du jardin se fait toujours à moindre coût. Ces LED consomment 5 fois moins d'énergie que les lampes à incandescence classiques et ont une durée de vie extrêmement longue (jusqu'à 20 ans). Votre jardin peut rester éclairé toute la nuit, vous n'avez plus à vous soucier ni de la consommation énergétique ni du remplacement des ampoules. Quant à la structure du luminaire, spécialement conçue pour l'extérieur en aluminium gris de haute qualité, elle résiste à toutes les conditions météorologiques. Une fois votre luminaire installé, vous pouvez l'oublier… pour juste en profiter!

    Persbericht

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Philips Outdoor

    Pour plus d’informations, veuillez contacter :

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)

    E-mail : sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tél. 080080190

    À propos de Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-Bas emploie plus de 119.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 25,4 milliards d’euros en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et www.philips.be