Bruxelles, Belgique – Les gens passent de plus en plus de temps sur la route. La sécurité, l'élégance et l'efficacité énergétique font dès lors partie de leurs préoccupations. Afin d'accroître la sécurité routière, la Commission européenne a décidé que toutes les nouvelles voitures devront être équipées de systèmes d'éclairage de jour (DRL) spéciaux dès le 1er février 2011.
Ceci n’est naturellement valable que pour les nouvelles voitures. Néanmoins, gage de sécurité lors de la conduite de jour, la gamme Philips DayLight propose dès à présent des solutions de feux de jour pour les voitures déjà immatriculées et permet aux conducteurs de bénéficier dès aujourd’hui de la sécurité procurée par les feux de jour.
Dans ce cadre, Dacia a décidé de s’associer à Philips en lançant une action auprès de ses clients en proposant des feux de jour LED Philips (LED daylight 2.4) à monter sur les modèles Dacia Duster.
Afin d’assurer une intégration et une fixation parfaite, les DRL seront scellés à l’aide d’un accessoire d’intégration dans la grille du bouclier avant de la voiture. Ce module assurera une fixation parfaite mais également un résultat des plus esthétiques. Pour ce faire, Dacia et Philips ont collaboré avec l’entreprise Ecoplast Technology basée à Gosselies.
Dacia propose de faire monter les feux de jour LED Philips 2.4 sur ces modèles Duster au prix de 250€, montage et TVA compris.
Pourquoi les feux de jour ?
Selon une note officielle de la Commission Européenne d’Août 2006 :" L’utilisation des Daytime Running Light - DRL pourrait réduire le nombre d’accidents mortels sur la route de 3% à 5% chaque année. Si l’utilisation du DRL était obligatoire dans tous les pays d’Europe, cela permettrait d’éviter entre 1200 et 2000 morts par an".
Les feux de jour améliorent en effet la visibilité aussi bien pour les conducteurs que pour les piétons qui vont obtenir une meilleure appréciation de la vitesse des véhicules.
Philips LED DayLight 4
De jour, la LED DayLight permet aux voitures d'être plus visibles et d'être plus rapidement détectées par les conducteurs des véhicules ou des piétons circulant en sens inverse, ce qui accroît globalement la sécurité routière. La LED DayLight 4 permet également de réduire les émissions de CO2 de 5,5 g/km (par rapport à un véhicule similaire qui aurait les feux de croissement allumés), tandis que sa durée de vie de plus de 10.000 heures, égale à la durée de vie moyenne d’une voiture, ne nécessitera donc aucun entretien.
Salon de l’auto
La Dacia Duster équipée des DRL Philips sera présentée lors du salon de l’auto qui se tiendra au Heysel du 12 au 22 janvier 2012. Une bonne occasion d’admirer le résultat!