Ehdotukset

    Philipsin EcoVision tuottaa tulosta: Kauppoja valaistaan nyt energiatehokkaasti ledeillä

    marraskuu 15, 2010

    Helsinkiin on avattu maailman ensimmäinen valintamyymälä, jonka yleisvalaistus on toteutettu Philipsin energiatehokkailla ledivaloilla. Voimakas panostus leditekniikan kehittämiseen on osa Philipsin EcoVision-ohjelmaa, jonka tulokset alkavat näkyä.

    Philips panostaa EcoVision-ohjelmassaan voimakkaasti energiatehokkaan leditekniikan kehittämiseen. Ohjelman myötä yhtiön panostus vihreisiin innovaatioihin kaksinkertaistuu viiden vuoden aikana. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa vihreiden tuotteiden osuus liikevaihdosta 30 %:iin ja lisätä 25 % toimintojen energiatehokkuutta vuoteen 2012 mennessä.

    – Kestävään kehitykseen on Philipsillä panostettu vuosikymmenien ajan. Yritys laati ensimmäiset ympäristötehokkuuden ohjeet miltei 40 vuotta sitten. Vuodesta 1994 lähtien ympäristön huomioiva tuotekehitys on ollut liiketoiminnan ydintä, Marcom Manager Jaana Haapamäki Philipsiltä taustoittaa.

    Suomi jälleen maailman kärjessä

    Lokakuussa Helsingissä avattu K-supermarket Torpparinmäki on ensimmäinen valintamyymälä maailmassa, jonka koko yleisvalaistus toteutetaan myymälävalaistukseen suunnitellulla ledivalaistusjärjestelmällä. Myymälään valittu Maxos LED -valaistusjärjestelmä kuluttaa yli 35 prosenttia vähemmän energiaa kuin K-ruokakaupoissa normaalisti käytettävät energiatehokkaat loistelamppuvalaisimet.

    – Kaupasta tehtiin heti alusta lähtien K-ympäristökauppa, jossa energiansäästö otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti. Uusi valaistusjärjestelmä tukee tätä tavoitetta, K-supermarket Torpparinmäen kauppias Mikko Karmakka kertoo valaistusratkaisun taustasta.

    Uraauurtava Maxos LED -ledikiskojärjestelmä

    Kolmekymmentä vuotta sitten Philips oli ensimmäinen yritys, joka valmisti energiasäästölamppuja kotikäyttöön. Nyt samanlaista muutosta edistetään myymälävalaistuksessa esimerkiksi Maxos LED -järjestelmällä.

    – Yleensä myymälävalaistuksessa käytetään loistelamppuja, eikä ledivalaistusta mielletä sinne sopivana vaihtoehtona. Maxos LED -ledikiskojärjestelmä on kuitenkin suunniteltu nimenomaan myymälätarpeisiin. Olemme panostaneet ledien tuotekehitykseen EcoVision-ohjelman puitteissa merkittävästi, ja nyt päästään nauttimaan tuloksista, Haapamäki kertoo.

    Energiaa säästävän leditekniikan hyötynä on valon täsmällisempi kohdentaminen myymälätiloissa: ledipaneelit sijoitetaan siten, että valo suuntautuu suoraan hyllyyn ja tuotteisiin. Valo ei tuota lämpöä tai UV-säteitä, joten se ei haalista materiaaleja kuten perinteiset loisteputki- ja hehkulamput. Ledivalot ovat myös erittäin pitkäikäisiä, sillä niiden vaihtoväli on noin kymmenen vuotta. Tämä luonnollisesti säästää luontoa, rahaa ja vaivaa.

    Joustava ja monipuolinen Maxos LED -järjestelmä soveltuu erilaisiin uudisasennuksiin tai jälkiasennettavaksi olemassa oleviin Maxos-loistelamppuasennuksiin. Suunnittelussa on huomioitu kaikki valotasoa ja häikäisyä koskevat valaistusnormit. Modernisti muotoillussa järjestelmässä on kaksi suunnattavaa ledipaneelia, mikä antaa runsaasti mahdollisuuksia valaistussuunnitteluun. Valaisinrungon pintakäsittelyssä on useita värivaihtoehtoja eri tarpeisiin.



    Lisätietoja:
    Jaana Haapamäki
    , Marcom Manager, Philips Lighting, jaana.haapamaki(at)philips.com, 040 551 3085

    Kuvia ja tuotetietoja:
    Leena-Mari Tanskanen
    , Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy, leena-mari.tanskanen(at)acsanafor.fi, 050 547 1227

    Philips

    Royal Philips Electronics (Alankomaat) (NYSE: PHG, AEX: PHI) on kansainvälinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoaja, joka keskittyy parantamaan ihmisten jokapäiväistä hyvinvointia ajankohtaisten innovaatioiden avulla. Maailman johtavana terveydenhuolto-, valaistus- ja lifestyle-ratkaisujen tarjoajana Philips yhdistää tuotteissaan teknologian ja muotoilun asiakaslähtöisesti sekä toimii tavaramerkkilupauksensa ”sense and simplicity” mukaisesti. Pääkonttori sijaitsee Alankomaissa, ja Philipsillä on 116 000 työntekijää yhteensä yli 60 maassa. Vuonna 2009 yritys saavutti 23 miljardin euron liikevaihdon ja se on markkinajohtaja niin lääketieteellisen sydän, akuutti- ja kotihoitolaitteiston kuin energiatehokkaiden valaistusratkaisujen ja lifestyle- ja hyvinvointituotteidenkin alalla. Tämän lisäksi Philips on vahvassa johtavassa asemassa taulutelevisioiden, miesten parranajotuotteiden, kannettavien ääni- ja videotuotteiden sekä hammashoitotuotteiden tarjoajana. Uutisia Philipsiltä: http://www.philips.fi/uutiset.