Philips dio a conocer las nuevas tendencias en el diseño de iluminación de túneles

14 de junio de 2017

Bogotá - Colombia – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), líder global en iluminación, en conjunto con La Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, realizó una jornada de diseño de iluminación de túneles en el Best Western Plus 93 Park Hotel, donde expertos en Iluminación y diseño de iluminación de túneles hablaron sobre las nuevas tendencias en esta materia.

                                                                

En el marco del evento se presentó el nuevo sistema de iluminación conectada para túneles TotalTunnel de Philips. La solución  que hace referencia a un sistema con tecnología LED y sistemas de control permite reducir costos operativos y aumentar la eficiencia energética.

 

La presentación de la jornada vino a cargo de Mauricio Ganem, Director General de Philips Lighting para Colombia y Germán Pardo, Presidente ACTOS, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, quienes también conversaron sobre el sistema TotalTunnel de Philips, que ofrece mayor seguridad para los conductores y los trabajadores de las carreteras al ajustar los niveles de luz según las condiciones del día y al proporcionar una iluminación de alta calidad optimizando el flujo del tráfico. Además, al contar con los ahorros energéticos de la iluminación LED sumados a una reducción de hasta un 30% por costos de mantenimiento, el sistema TotalTunnel permite beneficios económicos extendidos.

 

“En Philips Lighting buscamos apoyar al desarrollo de las ciudades ofreciendo sistemas de iluminación inteligentes y eficientes que además aporten ahorros energéticos”, dijo Mauricio Ganem, Director General, Philips Lighting para North LatAm. “El sistema TotalTunnel de Philips que ponemos a disponibilidad del mercado Colombiano apoya al desarrollo de infraestructuras importantes para las ciudades como los túneles, los cuales  ofrecen una solución para agilizar el tráfico y conectar a la gente y al comercio de una forma rápida y cómoda”.

 

Philips Lighting, con un largo historial de experiencia y conocimiento en iluminación de carreteras y túneles está siempre a la vanguardia en la industria de la iluminación y se ocupa de los aspectos claves relativos al control de la iluminación de túneles. “La demanda de nuevas soluciones de luz blanca se ha incrementado; ya que se ha visto mejora en la visibilidad, reducción de accidentes y obstáculos” aseguró Omar Velis, Jefe de Producto Luminarias Exterior de Philips Lighting, quien acierta con la iniciativa de la compañía líder en iluminación mundial quien sabe que el entorno en el que vivimos está creciendo a un ritmo sin precedentes y que las grandes ciudades, densamente pobladas, requieren mejorar la infraestructura de comunicación y logística, creando vías subterráneas para mejorar el tránsito. Por esto es indispensable que los constructores creen exigencias en cuanto a la iluminación de túneles, la seguridad y el confort del conductor.
 

Para mayor información acerca de TotalTunnel de Philips, visite:

http://www.lighting.philips.com.co/sistemas/areas-de-sistema/espacios-publicos/tunel

Para más información, por favor contacte:

Mn 

Karen Rojas Cendales

Conexiones

(571) 6124090

karen.rojas@conexiones.com.co

Acerca de Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), líder global en productos, sistemas y servicios de iluminación, entrega innovaciones que crean nuevas oportunidades de negocio, ofreciendo experiencias enriquecidas que ayudan a mejorar la vida. Atendiendo al mercado profesional y al de consumo, lideramos la industria aprovechando el Internet de las Cosas para transformar los hogares, edificios y espacios urbanos. En 2016, tuvimos ventas de 7,100 millones de euros y contamos con aproximadamente 34,000 empleados en más de 70 países. Noticias sobre Philips Iluminación se encuentran en: http://www.newsroom.lighting.philips.com  y en Twitter en @lighting_press