Ciudad de México a 23 de junio de 2016. Las últimas tendencias de decoración indican que no sólo debes tomar en cuenta el estilo al momento de elegir un foco para tu hogar, debes ser consciente si el producto que escogiste está ahorrando energía, es por esto que Philips Lighting ha reinventado el foco clásico con la eficiencia energética de la tecnología LED, para que puedas decorar espacios con un estilo cálido vintage sin ningún remordimiento o carga considerable a tu bolsillo.
Desde que empezó la revolución de la iluminación ahorradora, quizás te acostumbraste a utilizar focos fluorescentes que ofrecen iluminación fría, y que en ocasiones no van con el estilo de tu casa, apartamento u oficina; sin embargo, con la gama Filamento LED de Philips Lighting, es posible volver en el tiempo y recrear un ambiente retro con la sensación de iluminación que utilizaba Edison, siendo completamente respetuosos con el medio ambiente ya que los focos Filamento LED de Philips ofrecen los mejores ahorros de energía por su tecnología LED
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la gama Filamento LED?
- Son amigables con el medio ambiente: no contienen mercurio y cumplen con todas las normas de seguridad internacional
- Duraderas: Tienen una vida útil de 15,000 horas, puedes despreocuparte de comprar repuestos en unos 15 a 20 años
- Ahorradoras: Su gasto energético puede ser hasta de un 90%, con lo que ahorras en energía eléctrica, los focos se pagan solos
- Son estéticos: Los puedes utilizar sin necesidad de cubrirlos o esconderlos tras pantallas, o detrás de plafones, es decir, son bonitos y agradables a la vista, ¿no es eso lo más importante cuando estás decorando un espacio?
- Se adaptan a otros estilos: queda claro que su estilo es retro pero estos focos pueden fácilmente estar en un espacio minimalista, moderno, vanguardista, bohemio, ecléctico, loft, pop, rústico, ¡tu imaginación es el límite!
- No generan calor: a diferencia de los focos tradicionales, estos no modifican la temperatura del espacio donde los ubiques, son seguros para iluminar en verano
- Puedes ajustar su intensidad: Los modelos A19 y BA11 atenuables, te permiten controlar la intensidad de la luz que necesites para brindarle al espacio donde se encuentre una luz íntima o una más intensa de acuerdo al estado de ánimo de la ocasión
La nueva gama de focos Filamento LED, cuenta con cinco estilos para distintas necesidades de decoración e iluminación.