La iluminación y tecnología de Philips renueva el lujoso hotel Le Meurice en París.


    La icónica fachada del hotel Le Meurice, en la Rue de Rivoli en París, se llenó de color con lo último en tecnología de iluminación LED conectada.

    septiembre 7, 2015

    París, Francia - El emblemático hotel de París cambiará de color su famosa fachada, gracias a la tecnología en iluminación del pionero Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en iluminación, para celebrar eventos y ocasiones especiales. El sistema de iluminación LED conectada permite que el personal del hotel pueda modificar la iluminación con un simple ‘clic’ desde una aplicación en su smartphone. También podrán crear un número ilimitado de escenarios de luz, y así iluminar eventos parisinos, como el Tour de France y el Día de la Bastilla.

     

    Le Meurice es uno de los hoteles con mayor historia de París; su origen se remonta a 1815 y se une a la Torre de Montparnasse y a la Catedral de Notre Dame para beneficiarse de la tecnología e innovación de Philips en iluminación LED conectada.

     

    El arte del hotel destacará gracias a la iluminación connected LED que utiliza proyectores de luz miniatura, intregrados a la arquitectura del lugar. El sistema utiliza iluminación cálida para acentuar la belleza emblemática del edificio.

     

    Además de añadir brillo y glamour a Le Meurice, el sistema también aporta un ahorro importante de energía. Consume menos de 1 kWh de energía, y tiene hasta 20 años de vida sin necesidad de mantenimiento.

    Para obtener más información, puedes ponerte en contacto:

    Philips Lighting (Francia)

    Christophe Bresson

    Tel: +33 157328195

    Email: christophe.bresson@signify.com

     

    Philips Lighting (Global)

    Shai Dewan

    Tel. +31 620695822

    Email: shai.dewan@signify.com

    Acerca de Royal Philips

    Philips es una empresa diversificada de salud y bienestar, se centra en mejorar la calidad de vida

    de las personas a través de la innovación significativa en las áreas de salud, estilo de vida y de

    iluminación. Con sede en Holanda, en 2014, Philips registró ventas por 21.4 billones de euros y

    aproximadamente 105,000 empleados en más de 100 países. La compañía es líder en cuidados

    cardiacos, cuidados agudos y salud en el hogar, en soluciones de iluminación eficiente y nuevas

    aplicaciones de iluminación, así como el aseo masculino, afeitado y cuidado bucal.

     

    Conoce noticias sobre Philips en: www.philips.com/newscenter.

     

    Síguenos en nuestras redes sociales y descubre más acerca de Philips iluminación: