AC/DC Inicio su gira mundial 2015 en Norteamérica este fin de semana (22 de agosto) con un espectacular show de luces utilizando la tecnología de Philips, líder mundial en iluminación.
El sonido explosivo del veterano grupo de rock AC/DC, se complementa con un espectáculo electrizante de efectos de luz y colores vivos como su gira Rock or Bust en Foxborough, Massachusetts.
La gira ya ha cautivado a los aficionados en 28 conciertos de Europa durante el verano y continuará con 14 fechas en los EE.UU. y Canadá en los próximos dos meses. Para cuando el tour termine en Nueva Zelanda en diciembre, la banda australiana habrá emocionado a 2,5 millones de personas en 20 países.
Los Lighting designers del grupo Patrick Woodroffe y Cosmo Wilson se encargaron de crear el espectáculo que cautivará a la multitud que asista a los 55 conciertos de AC/DC.
Dentro de su sistema de iluminación controlado digitalmente se encuentran con 120 luminarias Philips Vari-Lite y 272 Philips Entertainment lamps debido a su alto brillo y características innovadoras. También se utilizaron lámparas Philips MSD Platinum, Focos MSR Oro FastFit y MSR Gold de doble casquillo para asegurar un haz de luz preciso, con alto brillo y temperatura consistente.
La iluminación proporciona un haz de luz más concentrado y genera menos calor en el escenario lo cual es bien recibido por los artistas. La tecnología de vanguardia permite a los diseñadores de iluminación crear múltiples efectos de iluminación para complementar cada nota del set de 150 minutos de la banda.