Alicante, España – La Plaza del Ayuntamiento de Alicante se embellecerá con la iluminación LED de Philips, que aportará color estas Navidades. Desde ayer 17 de diciembre y hasta el 6 de enero este espacio contará con alumbrado decorativo dinámico para celebrar estas señaladas fechas. La utilización de la tecnología LED, permite crear efectos lumínicos cambiantes en este espacio gracias a la posibilidad de jugar con el color, la intensidad, velocidad de cambio entre otros. Al mismo tiempo, esta tecnología permite maximizar la eficiencia energética de la instalación, siendo respetuosa con el medio ambiente, minimizando las emisiones de CO2.
El concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, explica que desde el área de Medio Ambiente y a través del alumbrado se puede trabajar en aspectos como la mejora de la percepción de seguridad en los viandantes, “a la vez que realzará el patrimonio local, lo que supone un elemento cohesionador de los ciudadanos con la ciudad”. Además, añade el edil, “con la sustitución de bombillas led se potencia el ahorro energético, ya que hay una menor emisión de CO2 a la atmósfera, a la vez que se conseguimos un gran ahorro económico”. Por último, el Concejal afirma que “esta iluminación ornamental se puede convertir en un gran atractivo turístico y, por tanto, económico”.
El Director General de Philips Alumbrado, Eduardo Mataix, explica que la aportación de soluciones de iluminación conectada de Philips en el ámbito de la ciudades “no sólo se centra en el alumbrado de calles y urbanizaciones de manera eficiente, sino también en el embellecimiento de las ciudades a través de la iluminación de edificios y monumentos, bien de forma permanente o en celebraciones especiales, representando un sentimiento de orgullo para los vecinos y un atractivo turístico para los visitantes”.
Más información del Ayuntamiento de Alicante en www.alicante.es
Más información en www.philips.es y @PhilipsLightES