Sugerencias

    El rascacielos de oficinas Torre Europa de Madrid se convierte en el edificio más inteligente de la ciudad con Philips Lighting

     

    Torre Europa es el primer edificio en España que se convierte en una oficina inteligente utilizando la tecnología Power-over-Ethernet para la iluminación sostenible conectada

    17 de noviembre, 2016

    Barcelona, España – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), líder mundial en iluminación, ha presentado hoy un nuevo proyecto de iluminación conectada que transforma el asombroso rascacielos Torre Europa en una oficina inteligente, altamente segura y conectada. Se trata del primer edificio en España que cuenta con un sistema de iluminación de oficina Philips Power over Ethernet (PoE) para permitir a los empleados personalizar su espacio de trabajo utilizando sus smartphones y a los administradores del edificio optimizar la utilización del espacio y la eficiencia del mismo.

     

    Situado en el corazón del distrito financiero de Madrid, con 121 metros de altura, Torre Europa es uno de los edificios más altos de la ciudad y cuenta con una ubicación privilegiada para acoger a las principales empresas. El edificio, que fue inaugurado en 1985, ha sido objeto de una amplia renovación que ha dado lugar a importantes mejoras en el diseño y la tecnología, tanto en su exterior como en su interior. Junto con Grupo Infinorsa, propietario mayoritario del inmueble, 14 plantas de las 32 que tiene el edificio han sido equipadas con 5.400 luminarias conectadas, cubriendo 19.600 m2 de oficinas.

     

    El sistema de iluminación conectado de Philips permite crear entornos de trabajo que pueden responder a las necesidades específicas de los usuarios. Para mayor comodidad y productividad, los empleados de las oficinas pueden personalizar y ajustar los niveles de iluminación y otros servicios, como el aire acondicionado, mediante una aplicación para smartphone.

     

    "La conectividad está transformando la forma en que las personas interactúan con la información y entre sí", dijo Josep Martínez, Presidente y Director General de Philips Lighting España y Portugal. "La iluminación está en todas partes y es central en el Internet de las Cosas. La iluminación de oficinas rica en sensores, que está alimentada e integrada en la red del edificio, ahorra energía y desbloquea nuevos niveles de productividad y formas de trabajo más inteligentes y flexibles".

     

    El nuevo sistema de iluminación utiliza Power-over-Ethernet (PoE) para conectar las luminarias a la red informática del edificio. El sistema recoge, almacena, comparte y distribuye datos anónimos adquiridos por sensores integrados en las luminarias. Información como la ocupación de las estancias o la temperatura se puede utilizar para ajustar los niveles de iluminación, calefacción o aire acondicionado o para optimizar el uso de espacio de la oficina, así como la programación de servicios de limpieza o mantenimiento. El uso eficiente de la iluminación LED conectada a los sensores asegura que las luces se apagan cuando las personas salen de una sala. Paralelamente, si se combina con datos precisos y en tiempo real sobre el edificio de Torre Europa, el uso de energía destinado a la iluminación puede reducirse hasta un 70%, lo que representa una reducción anual de 15 toneladas de CO2 por planta.

     

    "Adoptar el sistema de iluminación conectado de Philips subraya el compromiso de Infinorsa con la innovación y es un paso sólido hacia un entorno de trabajo sostenible, situando a Torre Europa a la vanguardia de las oficinas del futuro", dijo Fernando Ferrero, director de Operaciones de Grupo Infinorsa. "La conectividad del sistema es un facilitador del Internet de las Cosas, lo que permite nuevas formas de integración, colaboración, innovación y socialización entre los empleados, al tiempo que aumenta el valor de esta propiedad a futuro".

     

    Dean Freeman, Vicepresidente de Investigación de Gartner, escribía en una Guía de Mercado, donde Philips Lighting está listado como un vendedor representativo, que “para 2020 el 70% de las nuevas instalaciones de iluminación de edificios comerciales implementarán iluminación inteligente. Afortunadamente, los sistemas de iluminación en red con análisis están surgiendo. Las grandes corporaciones con campus múltiples están comenzando a implementar la fase 4 (control de iluminación LED / sensores de conectividad analítica). La fase 5 (controles de iluminación LED / sensores de conectividad de inteligencia analítica) - donde los algoritmos se utilizan para retroalimentar al sistema para generar ahorros de energía adicionales - es rara por el momento; Sólo unas pocas compañías de iluminación tienen la capacidad analítica y de algoritmo disponible".

    Para más información:

     

    Leticia Alonso / Javier Carretero

    Infinorsa / Grupo Albion

    Tel: +345312388

    lalonso@grupoalbion.net / jcarretero@grupoalbion.net

     

    Eeva Raaijmakers

    Philips Lighting

    Tel: +31 6 12 3 505 97

    Email: eeva.raaijmakers@signify.com

     

    Jordi Manrique

    Philips Lighting Spain and Portugal

    Tel: +34 672 221 958

    jordi.manrique@signify.com

     

    Esther Robledo / Ana Moreno

    Ketchum

    Tel: +34 618 27 61 44/ +34 680 44 91 26

    equipo.philips@ketchum.es

    Acerca de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Ámsterdam ticker: LIGHT), líder global en productos, sistemas y servicios de iluminación, ofrece innovaciones que crean nuevas oportunidades de negocio, ofrecen experiencias enriquecidas a los usuarios y ayudan a mejorar la vida. Atendiendo al mercado profesional y al de consumo, lideramos la industria aprovechando el internet de las cosas para transformar los hogares, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 7.500 millones de euros en 2015, contamos con aproximadamente 36.000 empleados en más de 70 países.Las noticias de Philips Lighting están en www.philips.es/prensa

    Acerca de Torre Europa

    Uno de los edificios de oficinas más representativos de Madrid. Situado en pleno centro del Paseo de la Castellana, en la consolidada zona de Azca, auténtico corazón financiero de la ciudad. Dispone de 32 plantas y una superficie total de 54.000 m2 (42.000 m2 de oficinas y 12.000 m2 de aparcamiento).

    Proyectado por Miguel Oriol e Ybarra, fue construido en 1985. Tiene una altura de 121 metros y ocupa el 7º puesto entre los rascacielos más altos de Madrid.

    Acerca de Grupo Infinorsa

    Empresa inmobiliaria patrimonial de ámbito europeo creada en 1974 y avalada por importantes socios nacionales e internacionales. Especializada en la adquisición, construcción y reforma integral de edificios emblemáticos, ubicados en las mejores zonas de negocios de capitales europeas para su posterior arrendamiento y gestión integral. Opera en Madrid y Berlín, con una cartera de inmuebles que suman más de 140.000 m2 de superficie bajo gestión.