Endesa y Philips logran que la Fundación Juan XXIII ahorre un 40% en su consumo energético gracias a una iluminación más eficiente

    noviembre 4, 2015

    • Esta colaboración ha permitido cumplir con los objetivos de eficiencia energética de la Fundación, reportando ahorros energéticos y económicos, al mismo tiempo que se ha incrementado la calidad de la iluminación en las zonas de trabajo.

     

    • La Fundación Juan XXIII es la primera iniciativa solidaria seleccionada por la Plataforma por la Eficiencia Energética, de la que Endesa y Philips son miembros fundadores, y que tiene como objetivo buscar soluciones globales de ahorro energético.

     

     

    Madrid, España – Endesa y Phillips han logrado que el centro especial de empleo para personas discapacitadas de la Fundación Juan XXIII ahorre hasta un 40% en su consumo gracias a una iluminación más eficiente. La compañía eléctrica ha puesto en marcha este proyecto junto con Philips, con la finalidad de buscar soluciones globales de ahorro energético en entidades solidarias.

     

    Endesa y Philips han llevado a cabo un estudio personalizado de la situación lumínica del centro de especial de empleo para personas discapacitadas de la Fundación Juan XXIII.

     

    Este análisis identificó 419 puntos de luz que se sustituyeron con tecnología LED, lo que ha permitido reducir no solo el consumo energético, sino también los gastos de mantenimiento de la instalación (debido a la mayor vida útil de esta tecnología), incrementando de este modo el confort visual de estos espacios ya que se crea un ambiente más adecuado para las tareas que allí se desarrollan.

     

    Se trata del primer proyecto solidario seleccionado por la Plataforma de Empresas por la Eficiencia Energética de la que Endesa y Philips son socios fundadores. A las ocho empresas fundadoras –Endesa, Cepsa, Philips Ibérica, Renfe, Meliá, Telefónica, Toyota España y Unibail Rodamco España- se unieron el año pasado Bayer y Cemex.

     

    El objetivo de la Plataforma, promovida por Endesa en 2011, es aunar esfuerzos de empresas de sectores diferentes que tienen la misma inquietud: la preocupación por el desarrollo de actuaciones enfocadas a la eficiencia energética y protección del medio ambiente. Pretende constituirse en un referente en España en materia de eficiencia energética y reducción de la huella de carbono. Para ello, además de las acciones específicas que implementa cada empresa, también se impulsan acuerdos de colaboración entre empresas para unificar sinergias y fomentar la investigación en esta materia, como es el caso de la Fundación Juan XXIII.

    Fundacion Juan XXIII

    Fundacion Juan XXIII

    Fundacion Juan XXIII

    Fundacion Juan XXIII

    Fundacion Juan XXIII

    Fundacion Juan XXIII

    Para más Información

    Ángeles Barrios

    Directora de Marca, Comunicación y Digital

    Philips Ibérica

    angeles.barrios@signify.com

     

    Jordi Manrique

    Responsable de Proyectos de Comunicación

    Philips Ibérica

    jordi.manrique@signify.com

     

    .

    Sobre Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 21.400 millones en 2014 y emplea a aproximadamente 106.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa.

    .