11 de julio de 2025
11 de julio de 2025
A 3.152 metros sobre el nivel del mar, en la cima del cerro más emblemático de Bogotá, se erige el Santuario del Señor Caído de Monserrate. Este lugar, visitado por millones de peregrinos, turistas y habitantes de la ciudad, es un símbolo espiritual, histórico y arquitectónico de la capital colombiana. Monserrate es un monumento que no solo se construyó con piedras y cemento, también se erigió con ideas, emociones y, ahora, con luz.
Hoy, gracias a un ambicioso proyecto de iluminación liderado por Signify y su marca Color Kinetics, la majestuosidad de Monserrate brilla con la instalación de una nueva iluminación que combina tecnología avanzada, eficiencia energética y cuidado patrimonial. Transformar la forma en que se iluminaba este monumento, fue un reto enorme en términos de infraestructura, logística y ante todo, de cuidado de uno de los principales símbolos de la capital colombiana.

Un reto de altitud con una solución sin precedentes
Instalar una solución lumínica de última generación en un entorno patrimonial y de difícil acceso no fue una tarea menor. Adicionalmente, el proyecto debía completarse en sólo dos semanas para coincidir con el encendido de la iluminación navideña, enfrentando los desafíos logísticos propios de la altura de su ubicación y la conservación de su diseño.
Sin embargo, el resultado superó las expectativas y fue entregado de manera exitosa en noviembre de 2024. La fachada de la Basílica cobró nueva vida con efectos visuales envolventes que resaltan sus detalles estructurales sin comprometer su integridad. Hoy es un ejemplo de la iluminación arquitectónica y de cómo los monumentos pueden renovarse para continuar captando el interés de habitantes y visitantes de una ciudad.
En 2025, la segunda fase del proyecto de modernización y mejoramiento lumínico añadirá 50 luminarias más, ampliando el impacto visual y consolidando el despliegue de este montaje como un referente de iluminación patrimonial en América Latina.
Juan Carlos Aguilera, director del canal profesional en Centroamérica para Signify
Tecnología de vanguardia con intención
El proyecto, impulsado en conjunto con la Arquidiócesis de Bogotá, LED LS y Teleférico a Monserrate S.A., fue concebido con un objetivo claro: resaltar la arquitectura neogótica y colonial de la Basílica —construida en 1657 y consagrada como santuario en 1920— sin alterar su esencia histórica.
Además de los objetivos técnicos, este proyecto buscaba conectar a las personas con su ciudad, con sus tradiciones, con su historia. De invitar a mirar hacia arriba, a sorprenderse, a sentir orgullo. Pensando en esto, el sistema de iluminación dinámico se desarrolló con una alta eficiencia energética que permiten celebrar todas las ocasiones religiosas, culturales y festivas que suceden en Monserrate.
Las 93 luminarias de Color Kinetics — de modelos como ColorBurst, ColorGraze y ColorBlast IntelliHue —, permiten proyectar más de seis millones de colores y configurar escenas lumínicas impactantes. Gracias a la personalización que ofrece la tecnología RGBW, la iluminación de la Basílica brinda una amplitud de tonos más precisos y naturales para aprovechar al máximo los detalles arquitectónicos de Monserrate. Lo más innovador de todo el sistema es que puede ser controlado y programado de forma remota. Esto permite generar una experiencia visual sin precedentes que se aprecia a kilómetros de distancia y más aún de cerca, con cualidades adaptativas ideales para eventos culturales y celebraciones religiosas.
Luz que conecta, transforma y protege
La tecnología RGBW utilizada ofrece una gama cromática excepcional que va desde colores vibrantes hasta tonalidades pastel. Este nivel de flexibilidad fue fundamental para el proyecto debido a las exigencias de Monserrate como un punto de encuentro para miles de visitantes a lo largo del año.
Por su parte, la plataforma de iluminación contribuye activamente a reducir la contaminación lumínica, manteniendo un equilibrio entre impacto visual, sostenibilidad y eficiencia energética. Además, el sistema cuenta con opciones avanzadas de programación y monitoreo remoto, lo que permite detectar fallas a tiempo, reducir costos de mantenimiento y extender la vida útil de las luminarias.
Este proyecto demuestra cómo la luz puede conectar a las personas con su historia, embellecer los paisajes urbanos y potenciar la identidad cultural de las ciudades. Gracias a la tecnología de Signify y Color Kinetics, Monserrate se ilumina ante los ojos de millones de espectadores como un ícono que conecta el pasado y el presente por medio de la luz, proyectando su historia en una experiencia visual inigualable.
Conoce más de ColorKinetics en nuestra página.
Signify (Euronext: LIGHT) es la empresa líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores y líder en iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados por datos, dan valor al negocio y transforman la vida en los hogares, los edificios y los espacios públicos. Con ventas de 7,500 millones de euros en 2022, contamos con aproximadamente 35,000 empleados y tenemos presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para ofrecer vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de la Industria en el índice de sostenibilidad de Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.