Sugerencias

    Philips iluminó el Monumento al General Güemes en Salta

    junio 30, 2014

    La empresa diseñó un proyecto de embellecimiento a medida que destaca la estampa  de uno de los principales puntos turísticos de la capital norteña.


    Buenos Aires – Philips Argentina tuvo a su cargo la iluminación del Monumento al General Martín Miguel de Güemes, una construcción de 25 m de altura ubicada a los pies del Cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta. El nuevo sistema lumínico permite generar efectos mediante cambios de colores y programar la dinámica de las luces de forma remota a través de un moderno sistema de control.

     

    El proyecto, encargado por la Dirección de Arquitectura de la Nación, fue diseñado para realzar la belleza del monumento en el paisaje nocturno de la ciudad salteña. Para la iluminación de la base se utilizaron 20 luminarias de proyección Philips ColorReach Powercore, mientras que para el cuerpo del monumento se emplearon 8 proyectores eW Burst Powecore. Combinados, estos productos ofrecen la posibilidad de optar por iluminación tradicional de luz blanca o generar efectos mediante cambios de color. Un sistema de control Philips iPlayer permite dirigir el funcionamiento de cada una de las luces de forma independiente y a distancia.

     

    El Monumento a Güemes se erige en el sitio donde el General cayó por primera vez de su caballo mientras se dirigía herido de bala a la Cañada de la Horqueta, donde murió unos días después. Fue construido desde 1920 hasta 1931 con rocas de más de 75 kg que fueron extraídas del cerro San Bernardo. Constituye uno de los atractivos más elegidos por los turistas y, gracias a su nueva iluminación dinámica, podrá ser programado para estar a tono con eventos y fechas especiales, reflejando el ánimo de la ciudad.


     

    Ficha técnica

     

    Arquitectos: Victor Juan Garino/ Andrés Iñigo.
    Cliente: Dirección de Arquitectura de la Nación.
    Soluciones de Iluminación: LiAS Philips Argentina.
    Instalaciones Eléctricas: ESEMPI.
    Productos Philips: ColorReach Powercore, eW Burst Powercore, iPlayer 3, C-Splash, Data Enabler Pro.

    Para más información, por favor contacte:

    Ketchum Argentina.
    Virginia Ronco / E-mail: Virginia.ronco@ketchum.com.ar  
    Florencia Bianco / E-mail: Florencia.bianco@ketchum.com.ar
    Tel. 54 11 4832 7700 

     

    Philips Argentina.
    Laura Murray / laura.murray@signify.com 
    Tel. 54 11 4546 7777

    Acerca de Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) es una empresa diversificada de salud y bienestar, con foco en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones oportunas en las áreas de Cuidado de la Salud, Consumo e Iluminación. Con sede en Holanda, Philips registró en el 2013 un volumen de ventas de 23,3 mil millones de euros y emplea aproximadamente a 112.000 mil colaboradores, con ventas y servicios en más de 100 países. La empresa es líder en soluciones para cuidados cardíacos, cuidados con la salud en el hogar, soluciones eficientes en iluminación, así como en productos de consumo y estilo de vida para el bienestar personal, con fuerte posicionamiento en afeitadoras eléctricas y salud bucal. Más información sobre Philips puede encontrarse en el sitio http://www.newscenter.philips.com/ar_es