Buenos Aires, Argentina – Con la implementación de un ambicioso plan, Buenos Aires se posiciona como una de las ciudades más avanzadas en materia de iluminación. La capital nacional está renovando el 70% de su parque de luminarias en calles y avenidas con tecnología LED provista por Philips Argentina. La empresa también diseñó un moderno sistema de telegestión que permite controlar de manera remota todos los puntos de luz.
El proyecto es el primero de esta magnitud en América Latina y el más grande de Philips a nivel mundial. El parque de luminarias de la Ciudad de Buenos Aires consta de 126.000 luces de las que se reconvertirán unas 91.000, totalizando este proceso en diciembre de 2015. Al día de hoy, ya se encuentran reemplazadas unas 24.000 luminarias.
La tecnología LED se caracteriza por ofrecer un ahorro energético superior al 40%, lo que redunda en una reducción significativa de las emisiones de CO2. Además, garantiza una mayor vida útil (100.000 horas o más, equivalente a más de 20 años) y un bajo costo de mantenimiento. La luz blanca de la iluminación LED también favorece el reconocimiento facial y la correcta percepción de los colores, no solo a simple vista, sino incluso en las cámaras de seguridad, lo que refuerza la prevención del delito.
Otro importante beneficio de la iluminación LED es la posibilidad de ser controlada en forma remota. Philips desarrolló una solución a medida para la Ciudad de Buenos Aires basada en su plataforma de Telegestión CityTouch. El sistema permite monitorear cada punto de luz de la red de manera individual, permitiendo el óptimo funcionamiento de cada luminaria y programando posibles reemplazos o futuras tareas de mantenimiento. Además, habilita la programación de encendido, apagado y atenuación de los niveles de iluminación según las necesidades específicas.
"El mundo necesita más luz por el rápido crecimiento de la población, sobre todo en la áreas urbanas; pero la luz debe ser eficiente. La llegada de la iluminación digital ha revolucionado la industria porque no sólo contribuye a ahorrar energía; también abre múltiples posibilidades que hasta hace pocos años no se podían imaginar, dando lugar a soluciones personalizadas, sustentables e integradas", señala Gustavo Verna, CEO de Philips South LatAm y Lighting Director Philips South LatAm.
Con este plan, Buenos Aires se suma a ciudades como Londres, Boston y Sidney, pioneras en iluminación energéticamente eficiente.