Buenos Aires, Argentina – Se acerca un nuevo éxodo turístico y el intenso movimiento en las rutas demanda responsabilidad en la revisión del estado del automóvil por parte de todos los conductores. El “Círculo de Seguridad” es un concepto desarrollado para sintetizar los factores a tener en cuenta a la hora de conducir seguros. De todos los considerados -que incluyen frenos con ABS, neumáticos y amortiguadores, cinturón de seguridad, airbags y educación vial- sólo la iluminación es un elemento proactivo.
Al conducir, el 90% de la información que se necesita se recibe a través de la vista. Es tan importante ver como ser visto. Un riesgo que no se ve es un riesgo que no se puede evitar y, por lo tanto, un potencial accidente. Por eso, Philips Argentina ofrece una serie de datos a tener en cuenta sobre iluminación vehicular, para que el viaje en ruta se desarrolle en un entorno vial seguro:
1. Antes de un viaje, es necesario revisar el estado de las lámparas de señalización e interior: espejo de cortesía, guantera, techo, iluminación del baúl, luz de posición, iluminación de las puertas, luz de patente e indicadores de giro laterales.
2. Es importante controlar el estado de las lámparas delanteras y llevar siempre un par de repuesto en la guantera.
3. Las lámparas delanteras deben reemplazarse cada dos años o 30.000 km.
4. Las lámparas deben cambiarse de a pares. Cuando una lámpara se quema, es muy probable que la otra la suceda al poco tiempo. Además, si se coloca una nueva y se deja otra usada, la intensidad de iluminación será dispareja y aumentará el cansancio visual.
5. Con la edad, aumentan los requerimientos de la luz. Las personas mayores de 55 años pueden presentar errores de percepción de profundidad o espacial, además de mayor predisposición a sufrir fatiga ocular. Es recomendable controlar el estado de la vista y adecuar la intensidad de luz de las lámparas a la capacidad visual.
Comprometida con el cuidado de la vida de las personas, Philips Argentina ofrece una completa línea de soluciones en iluminación para el mercado automotor. La lámpara CrystalVision Ultra, uno de los últimos lanzamientos, emite luz blanca intensa de alta performance, otorgando mayor visibilidad, seguridad y confort al conducir. Además, tiene un alcance de hasta 25 mts. más de proyección sobre el camino, acentuando la visibilidad de las señales de tránsito y demarcación de la ruta, reduciendo la fatiga visual y mejorando la visión.