Anregungen

    Europäischer Green Deal: ein Wendepunkt zum Guten

     

    24. März 2020

     

    Wer sich für Nachhaltigkeit entscheidet, muss keine Opfer bringen, denn eine verantwortungsvolle Gesetzgebung kann den Fortschritt tatsächlich vorantreiben
     

    Es war ein schlimmer Winter für die Gesundheit unseres Planeten.

     

    Die dringenden Klimagespräche in Madrid endeten in einer enttäuschenden Pattsituation. Die Öffentlichkeit ist auf eine neue und vielversprechende Weise informiert und engagiert, aber auch gespaltener. Wir stehen kurz vor einem Kipppunkt: einem Punkt, an dem sich die Geschwindigkeit der Veränderungen dramatisch und möglicherweise unumkehrbar in Richtung einer Klimakatastrophe erhöht.

     

    Wenn wir über das Konzept der Kipppunkte sprechen, erkennen wir, dass der Wandel nicht linear, sondern exponentiell verläuft. Wir sehen nur allzu oft Beispiele dafür. Während sich der Planet erwärmt, taut der arktische Permafrost auf und setzt Methan und Kohlendioxid frei, was den Wandel weiter beschleunigt. Und da die Erde immer mehr ihrer weißen, reflektierenden Oberflächen verliert, nimmt der Planet immer mehr Wärme auf.

     

    Wir stehen kurz vor einigen der Kipppunkte der Natur. Wenn wir diese erreichen, hätte das katastrophale Auswirkungen auf unseren Planeten und unsere Lebensweise.

    beach down

    Der Mann auf dem Mond


    Doch in Europa steht ein Wandel bevor, der für die Eindämmung unserer Kohlenstoffemissionen und die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels entscheidend sein könnte.

     

    Am 11. Dezember 2019 kündigte die Europäische Kommission den Europäischen Green Deal an, eine Reihe von politischen Initiativen, die darauf abzielen, den Kontinent bis 2050 kohlenstoffneutral zu machen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete dies als Europas "Mann-auf-dem-Mond-Moment".

     

    Die weltweite Erfolgsbilanz bei der Klimaregulierung ist bestenfalls lückenhaft. Was ist also anders am europäischen Green Deal?

    Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete den Europäischen Green Deal als Europas "Mann auf dem Mond".

    Für mich markiert er einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorschriften entwickelt werden. In der Vergangenheit wurden Veränderungen, die sich auf die Verringerung der Kohlenstoffemissionen oder den Umweltschutz konzentrierten, unter dem Aspekt der Kosten abgewogen: Was müssen wir opfern, um diese Ziele zu erreichen? Dies führt dazu, dass die öffentliche und politische Diskussion zum Erliegen kommt, und meines Erachtens werden die Möglichkeiten, die nachhaltige Praktiken bieten, in keiner Weise berücksichtigt.

    Wachstumsstrategie


    Beim Green Deal geht es nicht darum, Unternehmen und Menschen dafür zu bestrafen, dass sie weniger nachhaltig handeln. Es handelt sich um eine Wachstumsstrategie, die in jeden öffentlichen Plan integriert ist und die Vorliebe für nachhaltige Initiativen in jedem Aspekt der sozioökonomischen Entwicklung Europas fest verankert.
    greendeal-grafik
    Europäischer Green Deal Infografik. Credit: Europäische Komission

    Dies ist ein wichtiger Unterschied. Wenn man sich eingehender mit nachhaltigen Lösungen beschäftigt, stellt man fest, dass sie nicht im Widerspruch zum wirtschaftlichen Fortschritt stehen. Sie sind im Gegenteil in jeder Hinsicht besser. Nehmen Sie LED-Beleuchtung. Sie ist ressourcenschonender. Sie belastet die Umwelt weniger. Sie kostet über die gesamte Lebensdauer weniger. Und sie ist besser für die Menschen und trägt zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Sie kann die Zahl der Verkehrsunfälle verringern, Verbrechen verhindern, die Produktivität steigern und zu einer saubereren Luft beitragen. Wer würde dazu nein sagen?
     

    Wir haben schon früher gesagt, dass die Zeit des Geredes vorbei ist, wenn wir in dieses alles entscheidende Jahrzehnt der Klimaschutzmaßnahmen eintreten. Der Europäische Grüne Deal enthält ein klares und nicht verhandelbares Ziel: Klimaneutralität bis spätestens 2050.

     

    Um das zu erreichen, brauchen wir auch Zwischenziele, und das bedeutet eine Reduzierung der Emissionen um mehr als die Hälfte bis 2030. Dies steht im Einklang mit der Empfehlung des Weltklimarates, der eine Reduzierung um mindestens 55 % bis 2030 empfohlen hat.

    Der Europäische Grüne Deal hat ein klares und nicht verhandelbares Ziel: die Klimaneutralität bis spätestens 2050".

    Um unseren "Mann-auf-dem-Mond-Moment" zu erleben, müssen wir auch Taten sprechen lassen. Wir bei Signify haben uns selbst dazu verpflichtet, bis Ende dieses Jahres klimaneutral zu werden.
    Wir rufen auch andere dazu auf, Programme wie das RE100-Engagement der Climate Group für erneuerbare Energien zu übernehmen, sich an Renovierungsprogrammen zu beteiligen, die bestehende Gebäude in kohlenstofffreie Gebäude umwandeln, und sich das Ziel zu setzen, den Fuhrpark des Unternehmens oder der Stadtverwaltung zu 100 % mit Elektrofahrzeugen auszustatten, denn diese Dinge bringen Fortschritt mit sich. Es entmystifiziert den Klimaschutz, setzt Ambitionen in konkrete Schritte um und demonstriert das wirtschaftliche Potenzial einer neuen und besseren Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert.
    Cloudy sky

    Der Fortschritt ist nicht linear


    Programme, die mit nur wenigen Teilnehmern beginnen, haben die Kraft, etwas zu bewirken. Wir wissen, dass die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels auf unseren Planeten nicht linear verlaufen, aber dasselbe gilt für unseren Fortschritt. Die Geschichte hat gezeigt, dass sich viele Veränderungen beschleunigen, nachdem sie eine gewisse Dynamik erreicht haben. Wir sehen dies im Beleuchtungssektor.

    Die Welt hat mehr Menschen, eine größere Stadtbevölkerung und mehr Lichtpunkte als je zuvor, doch der Anteil der Beleuchtung am weltweiten Stromverbrauch sinkt jedes Jahr".

    Ende 2006 machten Glühbirnen noch zwei Drittel unseres Umsatzes aus. Im letzten Quartal stammten mehr als 80 % unseres Umsatzes aus nachhaltigen Produkten, Systemen und Dienstleistungen. Die Welt hat mehr Menschen, eine größere Stadtbevölkerung und mehr Lichtpunkte als je zuvor, und doch sinkt der Anteil des weltweiten Stromverbrauchs für Beleuchtung jedes Jahr, von 19 % im Jahr 2006 auf 13 % im Jahr 2018, und wir erwarten, dass er bis 2030 weiter auf 8 % sinken wird.
    Energy consumption vs lighting use

    Was ist passiert? Die LED hat einen Wendepunkt erreicht. Diese erfolgreiche Entkopplung des Stromverbrauchs von der Nutzung des Lichts zeigt, dass die Entscheidung für Nachhaltigkeit nicht mit Kosten verbunden sein muss. Dies ist nur ein Beispiel für eine solche Entkopplung - es kann noch viele weitere geben. Wenn wir in Gebäuden, im Verkehr und in der Industrie Energieeinsparungen in diesem Umfang erzielen können, werden wir unsere Ziele leicht erreichen.

     

    Meiner Meinung nach kann der Europäische Grüne Deal den endgültigen Wendepunkt darstellen. Mit seinem breiten Anwendungsbereich reicht er in die Bereiche hinein, in denen wir die größten Auswirkungen haben können, und kann dort weitere Wendepunkte zum Guten schaffen.

     

    Er kann die Art und Weise ändern, wie wir an die Regulierung herangehen. Sie kann der Welt beweisen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Und es kann eine Zeit sein, auf die wir als den Moment zurückblicken, in dem wir uns zusammengetan haben, um unseren Weg auf eine bessere und nachhaltigere Bahn zu bringen.

    Über den Autor:

    Harry Verhaar

    Harry Verhaar 

     

    Head of Global Public and Government Affairs, Signify

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Signify Global Integrierte Kommunikation
    Neil Pattie
    Tel: + 31 6 15 08 48 17
    Email: neil.pattie@signify.com
    Boiler plate template | Signify Company Website

    Über Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden Euro im Jahr 2021, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben im Jahr 2020 Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang sechs Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Weitere Blogs

    • Intelligente Straßenbeleuchtung macht unsere Städte zukunftssicher

      Dezember 09, 2022

      Intelligente Straßenbeleuchtung macht unsere Städte zukunftssicher

    • Beleuchtung: Erfolgsfaktor für die Renovierungswelle

      Dezember 09, 2022

      Beleuchtung: Erfolgsfaktor für die Renovierungswelle