Vorschläge

    Lineares Fortimo LED-2R-System - Höchste Energieffizienz für intelligentes Leuchtendesign


    Lineares Fortimo LED-2R-System - Höchste Energieffizienz für intelligentes Leuchtendesign

    September 5, 2012

    Das lineare Fortimo-LED-Line 2R-System wurde entwickelt, um herkömmliche Leuchtstofflampen in unterschiedlichsten Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung zu ersetzen. Es besteht aus zweireihigen Hochvolt-LED-Modulen. Im Betrieb mit den passenden Xitanium-Treibern lassen sich bei einer neutralweißen Lichtfarbe (4.000 Kelvin) Lichtausbeuten von bis zu 120 lm/W erzielen. Das übertrifft bereits deutlich die T5-Leuchtstofflampen.

     

    Um einen perfekten und hoch effizienten Betrieb der Module zu gewährleisten, wurden alle Produkte der Fortimo LED-Line-Familie für den Einsatz mit linearen Xitanium-Treibern für Innenwendungen konzipiert. Das Produktprogramm umfasst isolierte und nicht isolierte Treiber mit 1-10V- und DALI-Schnittstellen sowie Ausführungen mit fester Ausgangsleistung. Je Treiber lassen sich bis zu zwölf LED-Line-Module ansteuern.

     

    Ebenso bei allen Fortimo-Modulen erfüllt das LED-Line-System das Philips Versprechen der „Zukunftssicherheit“. So bleiben zum Beispiel die Abmessungen, Befestigungen, die Lichtabstrahlungcharakteristik sowie die Lichtfarbtemperatur auch bei künftigen Effizienzsteigerungen der LED-Module unverändert. Das gilt auch für die Xitanium-Treiber zur problemlosen Nachrüstung.

     

    Fortimo LED-Line-Systeme sind ab sofort als ein-, zwei- und dreireihige Module erhältlich. Alle haben ein hochwertiges weißes Licht mit einem Farbwiedergabeindex Ra größer 80. Die Module können in Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung in vielen Bereichen eingesetzt werden. Unter anderem in Büros, der Industrie oder im Einzelhandel, in denen hochwertige und effiziente Lichtlösungen erforderlich sind.

     

    Weitere Informationen über die Fortimo LED Line-Familie (in englischer Sprache) finden Sie hier.

    Philips LED-Line-System

    Download Presseinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Unternehmenskommunikation
    Lighting
    Lübeckertordamm 5
    20099 Hamburg

     

    Tel: +49 (0)40 2899 2263

    Fax: +49 (0)40 2899 2786

    Email: Bernd.Glaser@signify.com

    .

    Über Philips

    Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf
    Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der
    Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare,
    Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100
    Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört
    zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für
    zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden
    Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.
    Mehr über Philips im Internet: www.philips.de.