Hamburg – Mit HealWell bietet Philips eine Beleuchtungslösung für Einrichtungen im Gesundheitswesen an, die auf die unterstützenden Eigenschaften einer dynamischen Lichtumgebung baut. Es verbindet die positiven, regulierenden biologischen Effekte von Licht mit der Schaffung einer angenehmen Atmosphäre für die Patienten und das Pflegepersonal.
Eine vom Maastricht University Medical Center (NUMC) durchgeführte Feldstudie mit 200 Patienten ergab, dass HealWell die Schlafqualität der Patienten verbessert, indem es den Einschlafprozess unterstützt und die durchschnittliche Schlafdauer verlängert. Eine angenehme Lichtumgebung steigerte auch die allgemeine Zufriedenheit der Patienten und des Pflegepersonals.
Eine angenehme Patientenumgebung zu schaffen, wird für Einrichtungen im Gesundheitswesen immer wichtiger. So können sie ihren Patienten Räumlichkeiten bieten, die pflegende und ausgleichende Wirkung haben, und den Stress eines Krankenhausaufenthaltes reduzieren.
HealWell bietet Gesundheitseinrichtungen sowohl einen qualitativen Mehrwert für Patienten- und Mitarbeitern als auch das Potential durch kürzere Liegezeiten Kosteinsparungen zu erzielen.
Über HealWell
HealWell schafft dieselben Vorteile wie natürliches Tageslicht, um den Schlaf der Patienten zu regulieren und deren Wohlbefinden zu verbessern und so den Genesungsprozess zu unterstützen. HealWell bietet dynamisch wechselnde Lichtintensitäten während des Tages - so wie der natürliche Verlauf eines sonnigen Tages im Freien. Beispielsweise hilft ein hohes Lichtniveau während des Tages, die biologische Uhr des Menschen und damit den Schlaf-Wach-Rhythmus zu regulieren. Außerdem lässt sich das Lichtambiente je nach Situation individuell einstellen; entweder vom Patienten, um sich eine angenehm beleuchtete Umgebung zu schaffen oder vom Pflegepersonal, wenn eine hochwertige Arbeitsbeleuchtung benötig wird.
Dr. Petra Kuijpers, Kardiologin am Maastricht University Medical Center, dazu: „Der Einsatz von Beleuchtung zur Verbesserung des Wohlbefindens der Patienten ist ein neues Forschungsgebiet. Eine attraktivere Umgebung sorgt definitiv dafür, dass sich die Patienten besser fühlen. Die psychische Befindlichkeit zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor, der die Prognose bei Herzpatienten beeinflusst. Licht kann einen positiven Einfluss darauf haben – und damit auf die langfristige Gesundheit der Patienten. Allerdings sind in diesem Bereich noch weitere Untersuchungen erforderlich. Das Ergebnis der klinischen Validierungsstudie belegt den Nutzen der HealWell-Lösung von Philips für Kliniken zur Verbesserung des Patientenumfelds und zur Unterstützung der Genesung.“
Für Bildmaterial zu HealWell klicken Sie bitte hier
Einen Videobeitrag zum HealWell-Konzept finden Sie hier