Wohnraumverschönerung durch Licht ist eine praktische, kostengünstige und variable Möglichkeit, das Zuhause je nach Stimmung in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Gerade in den Abendstunden schafft warmes, weiches Licht Ruhe und Entspannung nach einem anstrengenden Tag. Die neuen Philips CandleLights und SpotOn-Strahler auf LED-Basis sind Bestandteil einer neuen Kollektion gleichermaßen dekorativer und funktionaler LED-Leuchten, die nicht nur schön aussehen, sondern Anwendern auch die Möglichkeit bieten, Licht überall dort zu platzieren, wo es gewünscht wird.
CandleLights und TeaLights
Ein attraktiver Blickfang für innen wie außen sind die neuen Philips Candle- und TeaLights. Sie erzeugen einen Lichteffekt, der vom echten Kerzenlicht kaum zu unterscheiden ist. Das sanfte Flackern und das warme Glühen verleiht jeder Umgebung ein außergewöhnliches Ambiente und eine angenehme Atmosphäre. Dabei gibt es keine Gefahr durch offene Flammen oder heißes Wachs, zudem verbreiten sie weder Ruß noch Rauch und erlöschen selbst bei starker Luftbewegung nicht. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern damit auch eine sichere Alternative zu Wachskerzen. Das wetterfeste Design ermöglicht auch den Betrieb im Freien und damit werden die Philips Candle- und TeaLights zu einem idealen Licht Accessoire für Balkon und Terrasse.
Die Kerzengläser aus hochwertigem, satiniertem Glas wirken dezent und verleihen den LED-Lichtern ein dekoratives Aussehen. Ihr Betrieb erfolgt über einen integrierten Akkumulator, der nach zehn Stunden Ladezeit ebenso lange Energie für effektvolles Licht liefert. Das Aufladen erfolgt induktiv, also ohne Kabelverbindung zu den Candle- oder TeaLights. Sie können während des Aufladens jederzeit einfach aus der Ladestation genommen und an den gewünschten Ort gestellt werden. Ein- und ausgeschaltet werden sie durch einfaches Kippen.
SpotOn
Auch die Produktreihe SpotOn hat Philips erweitert. Dieses batteriegetriebene, mobile LED-Licht bietet Licht überall dort, wo es benötigt wird, aber kein elektrischer Anschluss vorhanden ist, wie zum Beispiel in Kleiderschränken. Eine präzise Ausrichtung, unabhängig vom Einsatzort, ermöglicht das mobile SpotOn mit dreh- und schwenkbaren LED-Modulen. Damit lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aktiviert wird die Beleuchtung durch einen Bewegungssensor. Ein separater Lichtschalter ist nicht mehr nötig. Ein Tageslichtsensor verhindert, dass sich das Licht bei ausreichend Umgebungshelligkeit ungewollt einschaltet. Das sorgt für einen energieeffizienten Betrieb und eine längere Nutzungsdauer der Batterien. Wie alle SpotOn-Produkte verfügen sie über ein kräftiges weißes Licht, dessen Niveau sich bei der neuen Produktreihe stufenlos auf die gewählte Anwendung einstellen lässt. Alle Modelle lassen sich einfach installieren: per Schraube, Magnet oder Klebeband.
Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeiten:
Naturelle CandleLights: (2er- und 3er-Set), erhältlich ab Oktober, ab 29,99 Euro
Naturelle TeaLights: (3er- und 5er-Set), erhältlich ab Oktober, ab 34,99 Euro
Alle sind auch einzeln als Ergänzung ab 7,99 Euro (UVP) erhältlich.
SpotOn Original (in Weiß, Silber und Schwarz): erhältlich ab Oktober, 9,99 Euro
SpotOn Flex (in Weiß, Silber und Schwarz): erhältlich ab Oktober, 10,99 Euro
SpotOn 360° (in Weiß und Silber): erhältlich ab Oktober, 12,99 Euro
SpotOn 360° Duo (in Weiß und Silber): erhältlich ab Oktober, 14,99 Euro
Mehr Informationen zur Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr