Philips beleuchtet Kaiser´s Tengelmann in Essen-Kettwig nachhaltig


Philips beleuchtet Kaiser´s Tengelmann in Essen-Kettwig nachhaltig

Mai 9, 2011
September 2, 2010
September 2, 2010
März 2, 2011
März 2, 2011

Lichtambiente und attraktive Warenpräsentation

Beleuchtung ist im Einzelhandel eine ebenso wichtige Komponente eines erfolgreichen Vertriebskonzepts wie die richtige Zusammenstellung der Waren. Moderne Beleuchtungssysteme setzen heute nicht nur die Ware wirkungsvoll in Szene und verleihen einem Geschäft einen unverwechselbaren Stil. Immer häufiger sollen sie auch für die Kunden ein attraktives Einkaufserlebnisschaffen. Im Lebensmitteleinzelhandel führt das zur verstärkten Aufrüstung der Verkaufsräume mit Licht.

 

Für den Handel werden die Energiekosten inzwischen jedoch mehr und mehr zum Kostentreiber. Das liegt zum einen an den hohen Energiepreisen selbst, zum anderen an der Zunahme von Akzent- und Szenenbeleuchtung. Bei der Nutzung veralteter, ineffizienter Licht-technik hat das seinen Preis. Die Beleuchtung von Verkaufsräumen ist für bis zu 30 Prozent des Energieverbrauches verantwortlich. Weiter steigende Energiepreise führen zwangsläufig dazu, der Beleuchtung besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die eingesetzte Energie intelligenter zu nutzen. Als weltweit führender Lichtanbieter bietet Philips dazu die nötigen Komponenten und entsprechenden Konzepte zur nachhaltigen, aussagekräftigen und kundengerechten Beleuchtung, wie das Beispiel Kaiser´s Tengelmann in Essen-Kettwig zeigt.

 

Die Kaiser’s Tengelmann GmbH der Unternehmensgruppe Tengelmann ist seit 130 Jahren eine feste Größe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und treibt aktiv und stetig ihre Positionierung als Qualitäts- und Frische-Supermarkt voran. Bereits über 200 Filialen wurden bis Anfang dieses Jahres auf das erfolgreiche Filialkonzept „Schwarz-Rot-Gold“ umgestellt. Im September 2010 begann die Kaiser‘s Tengelmann Filiale in Essen-Kettwig ein neues Verkaufskonzept mit den Schwerpunkten Genuss und Design zu testen. Unter dem Leitsatz „Genieße den Tag“ wurden die Wünsche der Kunden durch ein angenehmes Einkaufambiente und attraktive Angebote konsequent in den Mittelpunkt gerückt, um auch die Differenzierung zum Wettbewerb voranzutreiben.

 

Das Warensortiment, die Ladeneinrichtung sowie die Aktionen und Informationen am Point of Sales wurden so überarbeitet, dass alle Elemente passgenau aufeinander abgestimmt sind. Die Neuausrichtung und das Kundenkonzept sollte sich aber nicht nur in der Verkaufsraumgestaltung, dem Angebot und Service, sondern auch in einer der wich-tigsten Komponenten, der Beleuchtung, mit Grund- und Akzent- sowie in der Außenbe-leuchtung niederschlagen. Der ganzheitliche Ansatz des Beleuchtungskonzepts verknüpft alle wichtigen Elemente; die architektonischen Rahmenbedingungen, Forderung nach einer angenehmen Verkaufsraumatmosphäre, die attraktive und schonende Warenpräsentation bis hin zu den Ansprüchen des Unternehmens, der Kunden und Mitarbeiter.

 

Maßgeschneiderte Lichtlösungen

Hohe Energieeffizienz und gute Lichtqualität mit Wohlfühlcharakter waren die Grundbedingungen für die Planung. Das Resultat war ein modernes, maßgeschneidertes Be-leuchtungskonzept überwiegend auf LED-Basis. Das führt nicht nur zu nachhaltigen Ein-sparungen bei Energie- und Betriebskosten, sondern auch zu einer deutlichen Verbesserung der Einkaufsumgebung, in der sich außer den Kunden auch die Mitarbeiter wohlfühlen.

 

Für die Grundbeleuchtung wurden Maxos TL5-Lichtbänder, bestückt mit 45 Watt Eco-TL5-Leuchtstofflampen, installiert. Sie sorgen energieeffizient für ein gleichmäßiges Licht auf der gesamten Verkaufsfläche und schaffen gute Sehbedingungen zur schnellen Orientierung. Einen deutlichen Akzent setzt der Bereich mit den Verkaufstresen. Die rückwärtigen Wände mit dem Warenangebot sind durch eine Lichtvouten hinterleuchtet und vermittel den optischen Eindruck von Schwerelosigkeit. Gleichzeitig hellt das indirekte, diffuse Licht der dazu verwendeten linearen LED-Leuchten eW Cove die Raumdecke auf, sodass ein einladender räumlicher Eindruck entsteht.

 

Warenschonendes Licht

Wohl einzigartig ist die Beleuchtung der Verkaufstresen. Die speziell für den Essener Lebensmittelmarkt entwickelten Pendelleuchten sind mit je einer sieben Watt MASTER LED-Retrofit-Lampe E27 ausgestattet. Ihr warmweißes Licht enthält weder ultraviolett noch infrarot Anteile, so dass die derart warenschonend beleuchteten Fleisch- und Wurstwaren länger frisch bleiben. Ebenso bemerkenswert ist die Akzentbeleuchtung der Weinabteilung. Auch hier setzte man wegen der empfindlichen Aromen im Wein auf eine LED-Lichtlösung und installierte StyliD-Stromschienenstrahler.

 

StyliD erzeugt ein brillantes, warmweißes Licht, das eine angenehme Atmosphäre im Geschäft schafft. Die sehr gute Farbwiedergabeeigenschaft sorgt dafür, dass die Waren optimal und naturgetreu präsentiert werden können. Die variablen Verwendungsmöglichkeiten des StyliD-Strahlers ermöglichen es, den Beleuchtungsstil individuell an den eigenen Stil und perfekt an die Warenpräsentation anzupassen. Das effiziente Strahlerkonzept senkt im Vergleich zu traditioneller Beleuchtung die Kosten für Wartung und Energie außerdem deutlich.

 

Wichtige Kassenzone

Die gleiche Sorgfalt galt auch dem Kassenbereich, in dem insbesondere zwei Bedingungen gefordert sind: Einerseits muss das Warten für die Kunden angenehm gestaltet werden, andererseits muss die Kasse als Arbeitsplatz ergonomischen Anforderungen entsprechen, damit das Personal möglichst ermüdungs- und vor allem fehlerfrei arbeiten kann. Die richtige Beleuchtung spielt in beiden Fällen eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt deshalb viel die Wahl auf die LED-Einbauleuchte DayZone, die in vieler Hinsicht eine attraktive Alternative zur allgemein üblichen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen ist. Sie verbindet markantes Design mit einem hohen Grad an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz. Und hinsichtlich der Beleuchtungsgüte erfüllt die DayZone mit ihrer Lichtleistung, gleichmäßigen Lichtverteilung, Farbwiedergabeeigenschaften und Farbstabilität alle Normen der Bildschirmarbeitsplatzbeuchtung.

 

Hochwertige Außenbeleuchtung

Die Philiosophie für die Lichtgestaltung im Innenraum setzt sich im Außenbereich nahtlos fort. Im Rahmen der Parkplatzsanierung wurden die alten, konventionellen Außenleuchten durch Koffer2 LED-Straßenleuchten ersetzt. Lichtquelle und Herzstück ist das Fortimo-LED-Modul. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Lichtlösung spart es bis zu 50 Prozent Energie und hat mit 50.000 Stunden eine deutlich höhere Nutzlebensdauer. Trotz seiner energiesparenden Eigenschaften ist es eine verlässliche, leistungsstarke Lichtquelle, die weißes Licht in hoher Qualität bietet.

 

Überzeugende Ergebnisse

Das Ziel, im Kaiser´s Tengelmann Lebensmittelmarkt in Essen-Kettwig eine einladende, inspirierende Einkaufsatmosphäre zu schaffen, in der sich Kunden sichtlich wohlfühlen, ist gelungen. Schon kurzer Zeit nach der Neueinrichtung ist der Umsatz in der sanierten Filiale deutlich gestiegen. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen mit der engen Verzahnung aller Verkaufsraumkomponenten unverwechselbar als Qualitätsanbieter etablieren. Einen wesentlichen Beitrag zur geforderten Wirtschaftlichkeit und zum Wohlfühlfaktor leisten die LED-Beleuchtungssysteme. Sie zeigen, dass energieeffiziente Beleuchtung keinen Verzicht bedeutet. Im Gegenteil: Die hohe Lichtqualität und brillante -wirkung der installierten Anlage setzt nicht nur die Waren eindrucksvoll in Szene und inszeniert den Verkaufsraum, sondern lässt auch die Kunden gut aussehen. Überdies profitiert auch die Umwelt durch die Energieeinsparung und von der langen Nutzlebensdauer der LED-Beleuchtung mit über 50.000 Stunden. Dadurch wird der CO2-Ausstoß verringert, das Klima und wertvollen Rohstoff-Ressourcen geschont.

 

Projektübersicht

Kunde: Kaiser’s Tengelmann, Essen-Kettwig

Projektteam: Wolfgang Mohr, Holger Wirtz, Friedhelm Siemes, Hubert Hanenberg, Unternehmensgruppe Tengelmann

Installation: Udo Jenneskens von Elektro Peter Jenneskens

Lichtberatung: Dirk Sommermeyer, Philips Lighting

 

Verwendete Philips Produkte:

DayZone, StyliD Compact, LuxSpace, UnicOne, Fugato

Compact 264, kundenspezifische LED-Pendelleuchten,

Maxos TL5, eW Cove QLX Powercore, eW Graze Powercore,

Koffer2 LED, MASTER-Colour CDM-T Elite (35 W),

MASTER LEDbulb (7 W), MASTER TL5 ECO (45 W)

Lichtambiente und attraktive Warenpräsentation

Beleuchtung ist im Einzelhandel eine ebenso wichtige Komponente eines erfolgreichen Vertriebskonzepts wie die richtige Zusammenstellung der Waren. Moderne Beleuchtungssysteme setzen heute nicht nur die Ware wirkungsvoll in Szene und verleihen einem Geschäft einen unverwechselbaren Stil. Immer häufiger sollen sie auch für die Kunden ein attraktives Einkaufserlebnisschaffen. Im Lebensmitteleinzelhandel führt das zur verstärkten Aufrüstung der Verkaufsräume mit Licht.

 

Für den Handel werden die Energiekosten inzwischen jedoch mehr und mehr zum Kostentreiber. Das liegt zum einen an den hohen Energiepreisen selbst, zum anderen an der Zunahme von Akzent- und Szenenbeleuchtung. Bei der Nutzung veralteter, ineffizienter Licht-technik hat das seinen Preis. Die Beleuchtung von Verkaufsräumen ist für bis zu 30 Prozent des Energieverbrauches verantwortlich. Weiter steigende Energiepreise führen zwangsläufig dazu, der Beleuchtung besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die eingesetzte Energie intelligenter zu nutzen. Als weltweit führender Lichtanbieter bietet Philips dazu die nötigen Komponenten und entsprechenden Konzepte zur nachhaltigen, aussagekräftigen und kundengerechten Beleuchtung, wie das Beispiel Kaiser´s Tengelmann in Essen-Kettwig zeigt.

 

Die Kaiser’s Tengelmann GmbH der Unternehmensgruppe Tengelmann ist seit 130 Jahren eine feste Größe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und treibt aktiv und stetig ihre Positionierung als Qualitäts- und Frische-Supermarkt voran. Bereits über 200 Filialen wurden bis Anfang dieses Jahres auf das erfolgreiche Filialkonzept „Schwarz-Rot-Gold“ umgestellt. Im September 2010 begann die Kaiser‘s Tengelmann Filiale in Essen-Kettwig ein neues Verkaufskonzept mit den Schwerpunkten Genuss und Design zu testen. Unter dem Leitsatz „Genieße den Tag“ wurden die Wünsche der Kunden durch ein angenehmes Einkaufambiente und attraktive Angebote konsequent in den Mittelpunkt gerückt, um auch die Differenzierung zum Wettbewerb voranzutreiben.

 

Das Warensortiment, die Ladeneinrichtung sowie die Aktionen und Informationen am Point of Sales wurden so überarbeitet, dass alle Elemente passgenau aufeinander abgestimmt sind. Die Neuausrichtung und das Kundenkonzept sollte sich aber nicht nur in der Verkaufsraumgestaltung, dem Angebot und Service, sondern auch in einer der wich-tigsten Komponenten, der Beleuchtung, mit Grund- und Akzent- sowie in der Außenbe-leuchtung niederschlagen. Der ganzheitliche Ansatz des Beleuchtungskonzepts verknüpft alle wichtigen Elemente; die architektonischen Rahmenbedingungen, Forderung nach einer angenehmen Verkaufsraumatmosphäre, die attraktive und schonende Warenpräsentation bis hin zu den Ansprüchen des Unternehmens, der Kunden und Mitarbeiter.

 

Maßgeschneiderte Lichtlösungen 

Hohe Energieeffizienz und gute Lichtqualität mit Wohlfühlcharakter waren die Grundbedingungen für die Planung. Das Resultat war ein modernes, maßgeschneidertes Be-leuchtungskonzept überwiegend auf LED-Basis. Das führt nicht nur zu nachhaltigen Ein-sparungen bei Energie- und Betriebskosten, sondern auch zu einer deutlichen Verbesserung der Einkaufsumgebung, in der sich außer den Kunden auch die Mitarbeiter wohlfühlen.

 

Für die Grundbeleuchtung wurden Maxos TL5-Lichtbänder, bestückt mit 45 Watt Eco-TL5-Leuchtstofflampen, installiert. Sie sorgen energieeffizient für ein gleichmäßiges Licht auf der gesamten Verkaufsfläche und schaffen gute Sehbedingungen zur schnellen Orientierung. Einen deutlichen Akzent setzt der Bereich mit den Verkaufstresen. Die rückwärtigen Wände mit dem Warenangebot sind durch eine Lichtvouten hinterleuchtet und vermittel den optischen Eindruck von Schwerelosigkeit. Gleichzeitig hellt das indirekte, diffuse Licht der dazu verwendeten linearen LED-Leuchten eW Cove die Raumdecke auf, sodass ein einladender räumlicher Eindruck entsteht.

 

Warenschonendes Licht

Wohl einzigartig ist die Beleuchtung der Verkaufstresen. Die speziell für den Essener Lebensmittelmarkt entwickelten Pendelleuchten sind mit je einer sieben Watt MASTER LED-Retrofit-Lampe E27 ausgestattet. Ihr warmweißes Licht enthält weder ultraviolett noch infrarot Anteile, so dass die derart warenschonend beleuchteten Fleisch- und Wurstwaren länger frisch bleiben. Ebenso bemerkenswert ist die Akzentbeleuchtung der Weinabteilung. Auch hier setzte man wegen der empfindlichen Aromen im Wein auf eine LED-Lichtlösung und installierte StyliD-Stromschienenstrahler.

 

StyliD erzeugt ein brillantes, warmweißes Licht, das eine angenehme Atmosphäre im Geschäft schafft. Die sehr gute Farbwiedergabeeigenschaft sorgt dafür, dass die Waren optimal und naturgetreu präsentiert werden können. Die variablen Verwendungsmöglichkeiten des StyliD-Strahlers ermöglichen es, den Beleuchtungsstil individuell an den eigenen Stil und perfekt an die Warenpräsentation anzupassen. Das effiziente Strahlerkonzept senkt im Vergleich zu traditioneller Beleuchtung die Kosten für Wartung und Energie außerdem deutlich.

 

Wichtige Kassenzone 

Die gleiche Sorgfalt galt auch dem Kassenbereich, in dem insbesondere zwei Bedingungen gefordert sind: Einerseits muss das Warten für die Kunden angenehm gestaltet werden, andererseits muss die Kasse als Arbeitsplatz ergonomischen Anforderungen entsprechen, damit das Personal möglichst ermüdungs- und vor allem fehlerfrei arbeiten kann. Die richtige Beleuchtung spielt in beiden Fällen eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt deshalb viel die Wahl auf die LED-Einbauleuchte DayZone, die in vieler Hinsicht eine attraktive Alternative zur allgemein üblichen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen ist. Sie verbindet markantes Design mit einem hohen Grad an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz. Und hinsichtlich der Beleuchtungsgüte erfüllt die DayZone mit ihrer Lichtleistung, gleichmäßigen Lichtverteilung, Farbwiedergabeeigenschaften und Farbstabilität alle Normen der Bildschirmarbeitsplatzbeuchtung.

 

Hochwertige Außenbeleuchtung 

Die Philiosophie für die Lichtgestaltung im Innenraum setzt sich im Außenbereich nahtlos fort. Im Rahmen der Parkplatzsanierung wurden die alten, konventionellen Außenleuchten durch Koffer2 LED-Straßenleuchten ersetzt. Lichtquelle und Herzstück ist das Fortimo-LED-Modul. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Lichtlösung spart es bis zu 50 Prozent Energie und hat mit 50.000 Stunden eine deutlich höhere Nutzlebensdauer. Trotz seiner energiesparenden Eigenschaften ist es eine verlässliche, leistungsstarke Lichtquelle, die weißes Licht in hoher Qualität bietet.

 

Überzeugende Ergebnisse

Das Ziel, im Kaiser´s Tengelmann Lebensmittelmarkt in Essen-Kettwig eine einladende, inspirierende Einkaufsatmosphäre zu schaffen, in der sich Kunden sichtlich wohlfühlen, ist gelungen. Schon kurzer Zeit nach der Neueinrichtung ist der Umsatz in der sanierten Filiale deutlich gestiegen. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen mit der engen Verzahnung aller Verkaufsraumkomponenten unverwechselbar als Qualitätsanbieter etablieren. Einen wesentlichen Beitrag zur geforderten Wirtschaftlichkeit und zum Wohlfühlfaktor leisten die LED-Beleuchtungssysteme. Sie zeigen, dass energieeffiziente Beleuchtung keinen Verzicht bedeutet. Im Gegenteil: Die hohe Lichtqualität und brillante -wirkung der installierten Anlage setzt nicht nur die Waren eindrucksvoll in Szene und inszeniert den Verkaufsraum, sondern lässt auch die Kunden gut aussehen. Überdies profitiert auch die Umwelt durch die Energieeinsparung und von der langen Nutzlebensdauer der LED-Beleuchtung mit über 50.000 Stunden. Dadurch wird der CO2-Ausstoß verringert, das Klima und wertvollen Rohstoff-Ressourcen geschont.

 

Projektübersicht

Kunde: Kaiser’s Tengelmann, Essen-Kettwig

Projektteam: Wolfgang Mohr, Holger Wirtz, Friedhelm Siemes, Hubert Hanenberg, Unternehmensgruppe Tengelmann

Installation: Udo Jenneskens von Elektro Peter Jenneskens

Lichtberatung: Dirk Sommermeyer, Philips Lighting

 

Verwendete Philips Produkte: 

DayZone, StyliD Compact, LuxSpace, UnicOne, Fugato

Compact 264, kundenspezifische LED-Pendelleuchten,

Maxos TL5, eW Cove QLX Powercore, eW Graze Powercore,

Koffer2 LED, MASTER-Colour CDM-T Elite (35 W),

MASTER LEDbulb (7 W), MASTER TL5 ECO (45 W)

Lichtambiente und attraktive Warenpräsentation

Beleuchtung ist im Einzelhandel eine ebenso wichtige Komponente eines erfolgreichen Vertriebskonzepts wie die richtige Zusammenstellung der Waren. Moderne Beleuchtungssysteme setzen heute nicht nur die Ware wirkungsvoll in Szene und verleihen einem Geschäft einen unverwechselbaren Stil. Immer häufiger sollen sie auch für die Kunden ein attraktives Einkaufserlebnisschaffen. Im Lebensmitteleinzelhandel führt das zur verstärkten Aufrüstung der Verkaufsräume mit Licht.

 

Für den Handel werden die Energiekosten inzwischen jedoch mehr und mehr zum Kostentreiber. Das liegt zum einen an den hohen Energiepreisen selbst, zum anderen an der Zunahme von Akzent- und Szenenbeleuchtung. Bei der Nutzung veralteter, ineffizienter Licht-technik hat das seinen Preis. Die Beleuchtung von Verkaufsräumen ist für bis zu 30 Prozent des Energieverbrauches verantwortlich. Weiter steigende Energiepreise führen zwangsläufig dazu, der Beleuchtung besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die eingesetzte Energie intelligenter zu nutzen. Als weltweit führender Lichtanbieter bietet Philips dazu die nötigen Komponenten und entsprechenden Konzepte zur nachhaltigen, aussagekräftigen und kundengerechten Beleuchtung, wie das Beispiel Kaiser´s Tengelmann in Essen-Kettwig zeigt.

 

Die Kaiser’s Tengelmann GmbH der Unternehmensgruppe Tengelmann ist seit 130 Jahren eine feste Größe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und treibt aktiv und stetig ihre Positionierung als Qualitäts- und Frische-Supermarkt voran. Bereits über 200 Filialen wurden bis Anfang dieses Jahres auf das erfolgreiche Filialkonzept „Schwarz-Rot-Gold“ umgestellt. Im September 2010 begann die Kaiser‘s Tengelmann Filiale in Essen-Kettwig ein neues Verkaufskonzept mit den Schwerpunkten Genuss und Design zu testen. Unter dem Leitsatz „Genieße den Tag“ wurden die Wünsche der Kunden durch ein angenehmes Einkaufambiente und attraktive Angebote konsequent in den Mittelpunkt gerückt, um auch die Differenzierung zum Wettbewerb voranzutreiben.

 

Das Warensortiment, die Ladeneinrichtung sowie die Aktionen und Informationen am Point of Sales wurden so überarbeitet, dass alle Elemente passgenau aufeinander abgestimmt sind. Die Neuausrichtung und das Kundenkonzept sollte sich aber nicht nur in der Verkaufsraumgestaltung, dem Angebot und Service, sondern auch in einer der wich-tigsten Komponenten, der Beleuchtung, mit Grund- und Akzent- sowie in der Außenbe-leuchtung niederschlagen. Der ganzheitliche Ansatz des Beleuchtungskonzepts verknüpft alle wichtigen Elemente; die architektonischen Rahmenbedingungen, Forderung nach einer angenehmen Verkaufsraumatmosphäre, die attraktive und schonende Warenpräsentation bis hin zu den Ansprüchen des Unternehmens, der Kunden und Mitarbeiter.

 

Maßgeschneiderte Lichtlösungen 

Hohe Energieeffizienz und gute Lichtqualität mit Wohlfühlcharakter waren die Grundbedingungen für die Planung. Das Resultat war ein modernes, maßgeschneidertes Be-leuchtungskonzept überwiegend auf LED-Basis. Das führt nicht nur zu nachhaltigen Ein-sparungen bei Energie- und Betriebskosten, sondern auch zu einer deutlichen Verbesserung der Einkaufsumgebung, in der sich außer den Kunden auch die Mitarbeiter wohlfühlen.

 

Für die Grundbeleuchtung wurden Maxos TL5-Lichtbänder, bestückt mit 45 Watt Eco-TL5-Leuchtstofflampen, installiert. Sie sorgen energieeffizient für ein gleichmäßiges Licht auf der gesamten Verkaufsfläche und schaffen gute Sehbedingungen zur schnellen Orientierung. Einen deutlichen Akzent setzt der Bereich mit den Verkaufstresen. Die rückwärtigen Wände mit dem Warenangebot sind durch eine Lichtvouten hinterleuchtet und vermittel den optischen Eindruck von Schwerelosigkeit. Gleichzeitig hellt das indirekte, diffuse Licht der dazu verwendeten linearen LED-Leuchten eW Cove die Raumdecke auf, sodass ein einladender räumlicher Eindruck entsteht.

 

Warenschonendes Licht

Wohl einzigartig ist die Beleuchtung der Verkaufstresen. Die speziell für den Essener Lebensmittelmarkt entwickelten Pendelleuchten sind mit je einer sieben Watt MASTER LED-Retrofit-Lampe E27 ausgestattet. Ihr warmweißes Licht enthält weder ultraviolett noch infrarot Anteile, so dass die derart warenschonend beleuchteten Fleisch- und Wurstwaren länger frisch bleiben. Ebenso bemerkenswert ist die Akzentbeleuchtung der Weinabteilung. Auch hier setzte man wegen der empfindlichen Aromen im Wein auf eine LED-Lichtlösung und installierte StyliD-Stromschienenstrahler.

 

StyliD erzeugt ein brillantes, warmweißes Licht, das eine angenehme Atmosphäre im Geschäft schafft. Die sehr gute Farbwiedergabeeigenschaft sorgt dafür, dass die Waren optimal und naturgetreu präsentiert werden können. Die variablen Verwendungsmöglichkeiten des StyliD-Strahlers ermöglichen es, den Beleuchtungsstil individuell an den eigenen Stil und perfekt an die Warenpräsentation anzupassen. Das effiziente Strahlerkonzept senkt im Vergleich zu traditioneller Beleuchtung die Kosten für Wartung und Energie außerdem deutlich.

 

Wichtige Kassenzone 

Die gleiche Sorgfalt galt auch dem Kassenbereich, in dem insbesondere zwei Bedingungen gefordert sind: Einerseits muss das Warten für die Kunden angenehm gestaltet werden, andererseits muss die Kasse als Arbeitsplatz ergonomischen Anforderungen entsprechen, damit das Personal möglichst ermüdungs- und vor allem fehlerfrei arbeiten kann. Die richtige Beleuchtung spielt in beiden Fällen eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt deshalb viel die Wahl auf die LED-Einbauleuchte DayZone, die in vieler Hinsicht eine attraktive Alternative zur allgemein üblichen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen ist. Sie verbindet markantes Design mit einem hohen Grad an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz. Und hinsichtlich der Beleuchtungsgüte erfüllt die DayZone mit ihrer Lichtleistung, gleichmäßigen Lichtverteilung, Farbwiedergabeeigenschaften und Farbstabilität alle Normen der Bildschirmarbeitsplatzbeuchtung.

 

Hochwertige Außenbeleuchtung 

Die Philiosophie für die Lichtgestaltung im Innenraum setzt sich im Außenbereich nahtlos fort. Im Rahmen der Parkplatzsanierung wurden die alten, konventionellen Außenleuchten durch Koffer2 LED-Straßenleuchten ersetzt. Lichtquelle und Herzstück ist das Fortimo-LED-Modul. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Lichtlösung spart es bis zu 50 Prozent Energie und hat mit 50.000 Stunden eine deutlich höhere Nutzlebensdauer. Trotz seiner energiesparenden Eigenschaften ist es eine verlässliche, leistungsstarke Lichtquelle, die weißes Licht in hoher Qualität bietet.

 

Überzeugende Ergebnisse

Das Ziel, im Kaiser´s Tengelmann Lebensmittelmarkt in Essen-Kettwig eine einladende, inspirierende Einkaufsatmosphäre zu schaffen, in der sich Kunden sichtlich wohlfühlen, ist gelungen. Schon kurzer Zeit nach der Neueinrichtung ist der Umsatz in der sanierten Filiale deutlich gestiegen. Darüber hinaus konnte sich das Unternehmen mit der engen Verzahnung aller Verkaufsraumkomponenten unverwechselbar als Qualitätsanbieter etablieren. Einen wesentlichen Beitrag zur geforderten Wirtschaftlichkeit und zum Wohlfühlfaktor leisten die LED-Beleuchtungssysteme. Sie zeigen, dass energieeffiziente Beleuchtung keinen Verzicht bedeutet. Im Gegenteil: Die hohe Lichtqualität und brillante -wirkung der installierten Anlage setzt nicht nur die Waren eindrucksvoll in Szene und inszeniert den Verkaufsraum, sondern lässt auch die Kunden gut aussehen. Überdies profitiert auch die Umwelt durch die Energieeinsparung und von der langen Nutzlebensdauer der LED-Beleuchtung mit über 50.000 Stunden. Dadurch wird der CO2-Ausstoß verringert, das Klima und wertvollen Rohstoff-Ressourcen geschont.

 

Projektübersicht

Kunde: Kaiser’s Tengelmann, Essen-Kettwig

Projektteam: Wolfgang Mohr, Holger Wirtz, Friedhelm Siemes, Hubert Hanenberg, Unternehmensgruppe Tengelmann

Installation: Udo Jenneskens von Elektro Peter Jenneskens

Lichtberatung: Dirk Sommermeyer, Philips Lighting

 

Verwendete Philips Produkte: 

DayZone, StyliD Compact, LuxSpace, UnicOne, Fugato

Compact 264, kundenspezifische LED-Pendelleuchten,

Maxos TL5, eW Cove QLX Powercore, eW Graze Powercore,

Koffer2 LED, MASTER-Colour CDM-T Elite (35 W),

MASTER LEDbulb (7 W), MASTER TL5 ECO (45 W)

Philips DayZone LED-Einbauleuchte
Ecomoods Außenleuchten
Ecomoods Außenleuchten
Ecomoods Außenleuchten


Mit ihrem weichen und blendfreien Licht schafft die DayZone LED-Leuchte gute Sehbedingungen. Zwei konzentrische „Zonen“ von Mikrolinsen erzeugen einen einzigartigen Lichteffekt.

 Außenbereich


Das abgestimmte Lichtkonzept, außen wie innen, lädt ansprechend und lädt Kunden zum Einkauf ein.

Kassenbereich


DAYZone LED-Leuchten schafft nicht nur gute Sehbedingungen für die Kassenarbeitsplätze, sondern auch eine angenehme Lichtatmosphäre, in der man gerne verweilt.

Lichtakzente
Ecomoods Außenleuchten
Ecomoods Außenleuchten
Ecomoods Außenleuchten
Lichtakzente


Hochwertiges Licht schafft Ambiente und setzt attraktive Akzente in der Warenpräsentation.

Verkaufstresen


Waren schonend, Energie sparend und ansprechend ist das Licht an den Verkaufstresen. Es macht die Waren begehrenswert.

Philips StyliD-Stromschienenstrahler


Der StyliD-LED-Strahler ist die erste wirklich variable LED-Lichtlösung für den Einzelhandel, die allen Anforderungen der Akzentbeleuchtung im Hinblick auf Lichtqualität sowie Energieeffizienz entspricht.

   

Weitere Informationen nur für Journalisten:      
Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 2786
Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

     

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter.
Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
Support Center.      

Über Royal Philips Electronics

 

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

  Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

 

Über Royal Philips Electronics

 

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

  Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

 

Wir würden gern von Ihnen hören