- Mehr Komfort und Sicherheit für Zuhause
- Nutzerfreundliche Automatisierung durch bis zu 12 Sensoren für bis zu 50 Lichtquellen im gesamten Haus
- Intelligent personalisierbare Einstellungen für z.B. reduziertes Licht in der Nacht, helles Licht zum Feierabend und beliebig gestaltbare Lichtstimmungen in unterschiedlichen Räumen
Berlin / Zürich - Eine Beleuchtung, die mitdenkt und ihre Besitzer sowie deren Gäste zu jeder Tages- und Nachtzeit mit optimalen Lichtverhältnissen durch das Haus begleitet: Philips Lighting präsentiert auf der IFA 2016 einen innovativen Sensor für sein Lichtsystem Philips Hue. Der Philips Hue Bewegungsmelder bietet ebenso intuitive wie vielseitige Möglichkeiten für individuell automatisierte Lichtstimmungen im gesamten Haus oder in beliebigen Räumen. Er reagiert extrem schnell und lässt sich einfach in Betrieb nehmen. Ab Ende Oktober 2016 soll die IFA-Neuheit des Marktführers in den Schweizer Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 44.95 CHF.
Die Inbetriebnahme des kompakten Geräts gelingt kinderleicht. Der Philips Hue Bewegungsmelder funktioniert drahtlos und batteriebetrieben (2-3 Jahre bis zum Batteriewechsel). Er lässt sich anschrauben, ankleben oder magnetisch anbringen. Bei allen drei Varianten bleibt er horizontal wie vertikal um flexible 60 Grad ausrichtbar. Er ist direkt mit der Hue-App verbunden und nahtlos in das Beleuchtungssystem integriert. Entsprechend nutzerfreundlich, vielseitig und intelligent lassen sich bis zu 12 Bewegungssensoren mit der Beleuchtung vernetzen.
"Als berührungslose Steuerung sorgt der Philips Hue Bewegungsmelder für Entspannung und Sicherheit. Mit ihm führt die Beleuchtung nachts mit einem angenehm voreingestellten und beliebig anpassbaren Lichtniveau sicher durchs Haus. Und niemand muss seine Kinder mehr daran erinnern, beim Verlassen eines Zimmers das Licht auszuschalten. Der Sensor erkennt zuverlässig wenn man den Raum verlässt und kann dann die Beleuchtung ausschalten, um zusätzlich Energie einzusparen", erläutert Susanne Behrens, Commercial Director Consumer Lighting bei Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Intelligente Einstellungen für eine angenehme Beleuchtung zu jeder Tageszeit
Der Philips Hue Bewegungsmelder verlagert die Steuerung der Beleuchtung von den Händen in die Füsse. Und er ist extrem schnell. Bei einer Reaktionszeit von unter 0,5 Sekunden brauchen auch Gäste nicht mehr im Dunkeln nach Lichtschaltern tasten, sondern finden sicher und komfortabel durch die Räumlichkeiten. Besonders angenehm: Hue denkt mit und die Reaktionen der Beleuchtung lassen sich personalisieren. Beispielsweise mit einem sanften Licht nachts sowie individuell abgestimmten Lichtszenen am Tag. So wird mitten in der Nacht niemand grell geblendet und nicht die ganze Familie aufgeweckt. In den Abendstunden wiederum, wenn man mit Einkaufstaschen nach Hause kommt, sorgt der Philips Hue Bewegungsmelder für helles Licht.
Auch tagsüber reagiert der Philips Hue Bewegungsmelder nur, wenn nicht genügend Tageslicht vorhanden ist. Dank eines integrierten Tageslichtsensors schaltet er die Beleuchtung nur bei Bedarf ein, was zusätzlich Energie einspart. Auch lässt das System niemanden plötzlich im Dunklen stehen, bloss weil sich vorübergehend nichts bewegt. Denn dann reduziert der Sensor das Licht zunächst nur um 50 Prozent und auch dies geschieht dimmend. Bei aller Intelligenz behält der Nutzer stets die Kontrolle: Er kann den Sensor einfach und schnell per App deaktivieren, wenn gerade viel Besuch im Haus ist. Zudem überschreibt der Sensor nicht einfach die manuellen Einstellungen von Lichtszenen.
Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 44,95 CHF soll der Philips Hue Bewegungsmelder ab Ende Oktober 2016 in den Handel der Schweiz kommen.
Technische Daten:
- Reaktionszeit <0,5 Sekunden
- Infrarot passiv, Winkel 100 Grad, justierbar um 60 Grad horizontal und vertikal
- Bis zu 12 Sensoren pro Philips Hue-Bridge
- 2 AAA-Batterien bereits eingesetzt, 2-3 Jahre Betriebsdauer bis Batteriewechsel
- IP42