Europameisterstimmung im Wohnzimmer: Mit Philips Hue in allen Farben!

Juni 06, 2016

Zürich – Man stelle sich vor: Familie und Freunde fiebern der anstehenden Partie zwischen der Schweiz und Albanien vor dem Fernseher entgegen. Analog zum Bild ist der gesamte Raum in rasengrünes Licht getaucht – als stehe man selbst auf dem Fussballfeld. Doch damit nicht genug: Bei jedem Treffer der Schweizer Nati färbt Philips Hue den Raum in die Nationalfarben – das ist Tor-Feeling pur!

 

Wie das gelingt? Einfach mit dem kostenlosen Internetdienst „If this then that“ (IFTTT) ein eigenes Fussball-Rezept kreieren, indem man das Online Sport-Portal ESPN mit Philips Hue verknüpft. Mit "wenn-dann"-Regeln lassen sich verschiedene Ereignisse definieren: Wenn die eigene Mannschaft ein Tor schiesst, dann leuchten die Hue Lampen in der entsprechenden Programmierung – z.B. blinkend in Rot und Weiss - auf!

 

Das Ecosystem rund um Philips Hue ist mittlerweile auf mehr als 20 Produkte, 600 Apps und zahlreiche Partnerschaften mit anderen Smart Home-Plattformen gewachsen. Die Farbnuancen einzelner Lampen lassen sich ausgesprochen einfach und präzise anpassen, um eindrucksvolle Ambiente-Stimmungen für das eigene Zuhause zu gestalten. Sei es, das Licht im gesamten Haus oder einzelnen Wohnbereichen mit nur einem Wisch zu dimmen, an- oder auszuschalten, oder mit einem Fingertipp das Raumambiente atmosphärisch zu verändern.

 

Philips Hue macht die Euro 2016 garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis! Bleibt also zu hoffen, dass am Finaltag die ganze Schweiz in Rot und Weiss erstrahlt!

Weitere Informationen für Journalisten:

Pressesprecherin 

Charlotte Loyal

Philips Lighting Switzerland AG, Allmendstrasse 140

+ 41 (0) 79 584 0083

Charlotte.loyal@signify.com

Über Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) ist ein weltweit führender Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mit diesen erschliesst es neue Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglicht faszinierende Beleuchtungserlebnisse und trägt dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffiziente LED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führende Anbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services und nutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. In 2015 hat Philips Lighting mit weltweit 36.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Mehr Informationen zu Philips Lighting finden Sie auf: www.philips.ch

Wir würden gern von Ihnen hören