- Neue Smart Home-Weisslichtlampen ab sofort im Handel
- Neue Hue-App erhält zusätzliche Automatisierungsroutine „Einschlafen“
Hue-Dimmer ermöglicht nun auch den Wechsel zwischen verschiedenen Beleuchtungsszenen, beispielsweise zum Konzentrieren, Energie tanken, Lesen und Entspannen
Zürich – Philips Hue white ambiance ist ab sofort im Handel erhältlich. Die vernetzt steuerbaren Weisslichtlampen holen ihre Besitzer morgens behutsam aus dem Schlaf, erleichtern ihnen tagsüber die Konzentration und begleiten sie abends mit automatischen Sonnenuntergängen in die Nachtruhe. Durch stufenlose Übergänge zwischen kühlem Tageslichtweiss (6.500 Kelvin) und gemütlich warmweissen Licht (2.200 Kelvin) erleichtern sie unterschiedliche Alltagshandlungen. Philips begleitet die Markteinführung durch zusätzliche Funktionen für die neue Hue-App und den zugehörigen Dimmer: Die Automatisierungsroutine „Einschlafen“ dimmt das Licht stufenlos herunter, bis der Raum vollständig dunkel ist. Der Philips Hue-Dimmer ermöglicht ab sofort auch Wechsel zwischen unterschiedlichen Lichtstimmungen, beispielsweise zum Arbeiten, Lesen, Energie tanken, Entspannen oder Einschlafen. Starter-Sets von Philips Hue white ambiance enthalten zwei Lampen, einen kabellosen Dimmer sowie eine Bridge, mit der sich bis zu 50 Hue-Lampen vernetzen und automatisieren lassen (159,95 CHF UVP). Als Einzellampe gibt es Philips Hue white ambiance für 39,95 CHF (UVP).
„Licht beeinflusst uns physisch und emotional, das erleben wir jeden Tag”, sagt Jana Bienia, Leitung Product Marketing Home bei Philips Lighting DACH. „Mittels Philips Hue white ambiance steuern Sie Ihr Wohlbefinden, speziell bei alltäglichen Routinehandlungen. Das Raumambiente automatisch oder per Fingertipp im gesamten Weissspektrum zu variieren, ermöglicht es Ihnen, sich in klaren Lichtverhältnissen wohler zu fühlen, mit einem Energieschub zum Sport zu starten oder sich abends entspannt auf den Schlaf einzustimmen.“
Philips Hue white ambiance erleichtert den Alltag mit neuen „Routinen“-Funktionen in der neuen Philips Hue-App. Die Routine „Aufwachen“ holt den Anwender mit einem behutsam aufdimmenden Sonnenaufgang aus dem Tiefschlaf, noch bevor der Wecker klingelt. „Einschlafen“ dimmt das Licht, bis es vollständig ausgeht. So kommt der Körper zur Ruhe und bereitet sich aufs Einschlafen vor. Das neue Lichtrezept „Nachtlicht“ ist speziell für kleine Kinder interessant, die mitten in der Nacht aufstehen. Denn seine geringe Leuchtstärke bei einem nur minimalen Anteil an blauem Licht schont den Schlafzyklus. Andere Lichtrezepte der Philips Hue-App erleichtern den Alltag, indem sie helfen, konzentriert zu arbeiten, zu entspannen, Energie zu tanken oder abends zur Ruhe zu kommen.
Zudem eignen sich die neuen Hue-Weisslichtlampen ideal, um das Zuhause durch unterschiedliche Lichtstimmungen umzugestalten. Offene Wohnräume mit angrenzender Küche lassen sich beispielsweise optisch so aufteilen, dass der Wohnbereich gemütlich-warm erleuchtet ist, während in der Küchenzone klare Lichtverhältnisse herrschen. Zum Essen genügt dann ein Fingertipp, um den Essbereich mit einer Dinner-Beleuchtung zu akzentuieren und zugleich die Küchenzone abgedimmt in den Hintergrund treten zu lassen. In Fluren wechselt man ebenso leicht von einer hell-funktionalen Alltagsbeleuchtung hin zu einem einladend gedimmten Ambiente für Gäste.
Ein Starter-Set von Philips Hue white ambiance beinhaltet zwei Lampen (800 Lumen bei einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin), eine Hue-Bridge mit Apple HomeKit-Unterstützung sowie einen Dimmer, der sich wie eine Fernbedienung mobil mitnehmen lässt. So lassen sich alle Lampen wahlweise per App, Schalter, Dimmer oder Sprachsteuerung bedienen. Durch die neue Hue-App erhält der Dimmer nun zudem erweiterte Steuerungsfunktionen: Durch mehrfaches Drücken seines „On/ I“-Schalters wechselt die Beleuchtung zwischen den verschiedenen Lichtrezepten. Im Einstellungsmenü der App lassen sich die fünf Szenen des Dimmers mit eigenen Lieblingsstimmungen belegen.
Wie andere Lampen und Leuchten der Hue-Familie lässt sich auch Hue white ambiance intelligent mit anderen Smart Home-Systemen vernetzen und interaktiv automatisieren. Beispielsweise im Telekom Smart Home, im Bosch Smart Home sowie mit Apple HomeKit oder Nest. Neben Anwendungen des Philips Hue-Partnerprogramms gibt es mittlerweile mehr als 600 Hue-Apps von Drittanbietern. Zum Beispiel „SleepCycle“, mit der Hue den Anwender dann mit einem Sonnenaufgang aufweckt, wenn er seine Tiefschlafphase verlassen hat. Oder die App „Sunn“, die unsere „innere Uhr“ in Einklang mit dem Tagesverlauf bringt, indem Hue die Farbtemperatur und Lichtintensität am Verlauf der Sonne ausrichtet.