Anregungen

    Philips LEDclassic Lampen im Retrodesign

    September 22, 2015

    Die nahezu lückenlose Rundumabstrahlung, wie man sie bisher nur von Glühlampen kannte, ist eine Besonderheit der Philips LEDclassic Lampen im Retrodesgin. Es gibt sie als Standardlampen mit E27-Gewindesockel und Lichtströmen von 806 und 470 Lumen. Sie sind der ideale Ersatz für die klaren, herkömmlichen 60- und 40-Watt Glühlampen, haben aber selbst nur elektrische Leistungen von 7,5 und 4,3 Watt. Mit einem Lichtstrom von 250 Lumen und 2,3 Watt können die E14-Kerzen- und Tropfenlampen die klassischen 25-Watt-Glühlampen direkt ersetzen. Alle LEDclassic Lampen haben ein warmweisses Licht mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin. Durch die lange Lebensdauer von 15‘000 Stunden sowie die Energieeffizienzklasse A++ sind sie ausgesprochen wirtschaftlich.

     

    Schönste Harmonie, so heisst es, entsteht durch das Verbinden von Gegensätzen. Philips LEDclassic Lampen bieten sowohl die technischen Vorteile einer modernen Lichtquelle als auch die visuelle Ästhetik traditioneller Beleuchtung. Alle Lampen sind ab Oktober im Handel erhältlich.

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Telefon: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen und neuen Lichtanwendungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch