Einfache Inbetriebnahme und garantiert flimmerfreie Licht-Atmosphäre
Jedes Set beinhaltet eine Hue LED-Weisslichtlampe sowie einen mitnehmbaren, batteriebetriebenen Dimmschalter. Mit ihm lassen sich bis zu zehn Lampen stufenlos dimmen sowie an- oder ausschalten. Nicht mehr nötig sind damit kostspielige Unterputz-LED-Dimmer je einzelne Lampe. Auch das Verlegen zusätzlicher Kabel oder eine professionelle Beratung und Vor-Ort-Installation durch Elektrotechniker entfallen. Während herkömmliche LED-Dimmer im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Lampen mitunter Lichtflackern oder Brummen verursachen können, ermöglicht das kabellose Philips Hue Dimm-Set ein garantiert makelloses, flimmerfreies und stufenloses Dimmen. Mit bis zu 806 Lumen (60 Watt-Äquivalent) sind die Lampen zudem besonders lichtstark.
Komfortable Smart Home-Beleuchtung
Die Atmosphäre in Wohnräumen zu verändern, war noch nie so einfach: Der Dimmer ist einsatzbereit, sobald die Lampe in die gewünschte Leuchte eingeschraubt ist. Seine Wandhalterung lässt sich wahlweise mittels Schrauben oder rückstandsfreier Klebestreifen befestigen. Die Steuereinheit haftet magnetisch und lässt sich wie eine Fernbedienung mitnehmen. Zum Start des Lieblingsfilms oder zur Schlafenszeit vom Bett aus muss also niemand mehr aufstehen, um die Beleuchtung zu verändern beziehungsweise auszuschalten.
Zukunftsweisende Beleuchtung
Das Set funktioniert ohne Bridge, Internetanbindung oder weiteres Zubehör. Wer bereits ein Philips Hue-System mit Bridge besitzt oder sich zu einem späterem Zeitpunkt zulegt, kann den Dimmer und die Hue-Weisslichtlampen ganz einfach in dieses einbinden. Der Schalter kann dann bis zu 50 Hue-Lampen steuern und die Hue-App ermöglicht weitere Anwendungsmöglichkeiten auch für die neuen Hue-Weisslichtlampen. Beispielsweise, um die Beleuchtung zu automatisieren und das eigene Zuhause auch bei Urlaubsabwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen.
„Das Philips Hue Dimming Kit ist ein komfortabler und kostengünstiger Einstieg in eine moderne Dimmtechnologie“, sagt Susanne Schmitz, Senior Marketing Direktorin bei Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Es zeigt, wie einfach eine Smart Home-Beleuchtung funktionieren kann. Zugleich ist es kompatibel und erweiterbar um andere Produkte der Hue-Familie.“
Das kabellose Philips Hue Dimm-Set kostet nur CHF 44.95. Zusatzlampen gibt es für je CHF 24.95. Ohne Lampe ist der Schalter für CHF 29.95 erhältlich. Alle drei Produkte kommen ab September 2015 in den Schweizer Handel.
Technische Daten zum Dimmer:
- Kabellos, batteriebetrieben
- Vier Schalter: An/Aus, heller/dunkler dimmen
- Produktabmessungen: 115 x 70 x 14 (mit Wandhalterung) / 92 x 35 x 11 (als Fernbedienung)
- Gewicht Schalter 67 g / Fernbedienung 37 g
- Software-Upgrade over-the-air (OTA) ist über die Philips Hue-Bridge möglich
- CR2450-Batterie enthalten, für mindestens drei Jahre bei durchschnittlicher Nutzungsintensität
- Lebensdauer: 50.000 x An- und Ausschalten
- 2.400–2.483,5 MHz kabelloser HF-Frequenz-Modus
- Es können bis zu zehn Philips Hue-Leuchten angeschlossen werden
- Reichweite: 12-30 Meter
Technische Daten zur Philips Hue-Lampe:
- Warmweisses Licht 2.700 K
- 806 Lumen max.
- Lebensdauer: 25.000 h
- 100% sofortige Helligkeit – kein Aufblenden
Einfache Inbetriebnahme und garantiert flimmerfreie Licht-Atmosphäre
Jedes Set beinhaltet eine Hue LED-Weisslichtlampe sowie einen mitnehmbaren, batteriebetriebenen Dimmschalter. Mit ihm lassen sich bis zu zehn Lampen stufenlos dimmen sowie an- oder ausschalten. Nicht mehr nötig sind damit kostspielige Unterputz-LED-Dimmer je einzelne Lampe. Auch das Verlegen zusätzlicher Kabel oder eine professionelle Beratung und Vor-Ort-Installation durch Elektrotechniker entfallen. Während herkömmliche LED-Dimmer im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Lampen mitunter Lichtflackern oder Brummen verursachen können, ermöglicht das kabellose Philips Hue Dimm-Set ein garantiert makelloses, flimmerfreies und stufenloses Dimmen. Mit bis zu 806 Lumen (60 Watt-Äquivalent) sind die Lampen zudem besonders lichtstark.
Komfortable Smart Home-Beleuchtung
Die Atmosphäre in Wohnräumen zu verändern, war noch nie so einfach: Der Dimmer ist einsatzbereit, sobald die Lampe in die gewünschte Leuchte eingeschraubt ist. Seine Wandhalterung lässt sich wahlweise mittels Schrauben oder rückstandsfreier Klebestreifen befestigen. Die Steuereinheit haftet magnetisch und lässt sich wie eine Fernbedienung mitnehmen. Zum Start des Lieblingsfilms oder zur Schlafenszeit vom Bett aus muss also niemand mehr aufstehen, um die Beleuchtung zu verändern beziehungsweise auszuschalten.
Zukunftsweisende Beleuchtung
Das Set funktioniert ohne Bridge, Internetanbindung oder weiteres Zubehör. Wer bereits ein Philips Hue-System mit Bridge besitzt oder sich zu einem späterem Zeitpunkt zulegt, kann den Dimmer und die Hue-Weisslichtlampen ganz einfach in dieses einbinden. Der Schalter kann dann bis zu 50 Hue-Lampen steuern und die Hue-App ermöglicht weitere Anwendungsmöglichkeiten auch für die neuen Hue-Weisslichtlampen. Beispielsweise, um die Beleuchtung zu automatisieren und das eigene Zuhause auch bei Urlaubsabwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen.
„Das Philips Hue Dimming Kit ist ein komfortabler und kostengünstiger Einstieg in eine moderne Dimmtechnologie“, sagt Susanne Schmitz, Senior Marketing Direktorin bei Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Es zeigt, wie einfach eine Smart Home-Beleuchtung funktionieren kann. Zugleich ist es kompatibel und erweiterbar um andere Produkte der Hue-Familie.“
Das kabellose Philips Hue Dimm-Set kostet nur CHF 44.95. Zusatzlampen gibt es für je CHF 24.95. Ohne Lampe ist der Schalter für CHF 29.95 erhältlich. Alle drei Produkte kommen ab September 2015 in den Schweizer Handel.
Technische Daten zum Dimmer:
· Kabellos, batteriebetrieben
· Vier Schalter: An/Aus, heller/dunkler dimmen
· Produktabmessungen: 115 x 70 x 14 (mit Wandhalterung) / 92 x 35 x 11 (als Fernbedienung)
· Gewicht Schalter 67 g / Fernbedienung 37 g
· Software-Upgrade over-the-air (OTA) ist über die Philips Hue-Bridge möglich
· CR2450-Batterie enthalten, für mindestens drei Jahre bei durchschnittlicher Nutzungsintensität
· Lebensdauer: 50.000 x An- und Ausschalten
· 2.400–2.483,5 MHz kabelloser HF-Frequenz-Modus
· Es können bis zu zehn Philips Hue-Leuchten angeschlossen werden
· Reichweite: 12-30 Meter
Technische Daten zur Philips Hue-Lampe:
· Warmweisses Licht 2.700 K
· 806 Lumen max.
· Lebensdauer: 25.000 h
· 100% sofortige Helligkeit – kein Aufblenden
Einfache Inbetriebnahme und garantiert flimmerfreie Licht-Atmosphäre
Jedes Set beinhaltet eine Hue LED-Weisslichtlampe sowie einen mitnehmbaren, batteriebetriebenen Dimmschalter. Mit ihm lassen sich bis zu zehn Lampen stufenlos dimmen sowie an- oder ausschalten. Nicht mehr nötig sind damit kostspielige Unterputz-LED-Dimmer je einzelne Lampe. Auch das Verlegen zusätzlicher Kabel oder eine professionelle Beratung und Vor-Ort-Installation durch Elektrotechniker entfallen. Während herkömmliche LED-Dimmer im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Lampen mitunter Lichtflackern oder Brummen verursachen können, ermöglicht das kabellose Philips Hue Dimm-Set ein garantiert makelloses, flimmerfreies und stufenloses Dimmen. Mit bis zu 806 Lumen (60 Watt-Äquivalent) sind die Lampen zudem besonders lichtstark.
Komfortable Smart Home-Beleuchtung
Die Atmosphäre in Wohnräumen zu verändern, war noch nie so einfach: Der Dimmer ist einsatzbereit, sobald die Lampe in die gewünschte Leuchte eingeschraubt ist. Seine Wandhalterung lässt sich wahlweise mittels Schrauben oder rückstandsfreier Klebestreifen befestigen. Die Steuereinheit haftet magnetisch und lässt sich wie eine Fernbedienung mitnehmen. Zum Start des Lieblingsfilms oder zur Schlafenszeit vom Bett aus muss also niemand mehr aufstehen, um die Beleuchtung zu verändern beziehungsweise auszuschalten.
Zukunftsweisende Beleuchtung
Das Set funktioniert ohne Bridge, Internetanbindung oder weiteres Zubehör. Wer bereits ein Philips Hue-System mit Bridge besitzt oder sich zu einem späterem Zeitpunkt zulegt, kann den Dimmer und die Hue-Weisslichtlampen ganz einfach in dieses einbinden. Der Schalter kann dann bis zu 50 Hue-Lampen steuern und die Hue-App ermöglicht weitere Anwendungsmöglichkeiten auch für die neuen Hue-Weisslichtlampen. Beispielsweise, um die Beleuchtung zu automatisieren und das eigene Zuhause auch bei Urlaubsabwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen.
„Das Philips Hue Dimming Kit ist ein komfortabler und kostengünstiger Einstieg in eine moderne Dimmtechnologie“, sagt Susanne Schmitz, Senior Marketing Direktorin bei Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Es zeigt, wie einfach eine Smart Home-Beleuchtung funktionieren kann. Zugleich ist es kompatibel und erweiterbar um andere Produkte der Hue-Familie.“
Das kabellose Philips Hue Dimm-Set kostet nur CHF 44.95. Zusatzlampen gibt es für je CHF 24.95. Ohne Lampe ist der Schalter für CHF 29.95 erhältlich. Alle drei Produkte kommen ab September 2015 in den Schweizer Handel.
Technische Daten zum Dimmer:
· Kabellos, batteriebetrieben
· Vier Schalter: An/Aus, heller/dunkler dimmen
· Produktabmessungen: 115 x 70 x 14 (mit Wandhalterung) / 92 x 35 x 11 (als Fernbedienung)
· Gewicht Schalter 67 g / Fernbedienung 37 g
· Software-Upgrade over-the-air (OTA) ist über die Philips Hue-Bridge möglich
· CR2450-Batterie enthalten, für mindestens drei Jahre bei durchschnittlicher Nutzungsintensität
· Lebensdauer: 50.000 x An- und Ausschalten
· 2.400–2.483,5 MHz kabelloser HF-Frequenz-Modus
· Es können bis zu zehn Philips Hue-Leuchten angeschlossen werden
· Reichweite: 12-30 Meter
Technische Daten zur Philips Hue-Lampe:
· Warmweisses Licht 2.700 K
· 806 Lumen max.
· Lebensdauer: 25.000 h
· 100% sofortige Helligkeit – kein Aufblenden