Anregungen

    Hue Go: Philips präsentiert erste mobile Design-Leuchte zur individuellen Lichtgestaltung auch für Balkon und Terrasse                    

    April 8, 2015                                

    Licht zum Mitnehmen

    „Die Digitalisierung von Licht eröffnet uns eine neue Welt der Möglichkeiten: Wir können Farben und Intensität per Fingerzeig verändern und die Beleuchtung wie niemals zuvor kontrollieren und erleben“, erklärt Philips Geschäftsführer Roger Karner. „Philips hue Go erweitert diesen Gestaltungspielraum um eine zusätzliche Freiheit: Sie können Licht überall dorthin mitnehmen, wo Sie gerade eine besondere Stimmung erzeugen, Akzente setzen oder das Ambiente verändern möchten – vom Schlafzimmer bis hinaus auf die Terrasse.“ Dabei ist die mit dem iF design award ausgezeichnete Leuchte mit ihrer runden Form und lichtdurchlässigen Hülle ein echter Blickfang.

     

    Hue Go lässt sich ideal zur indirekten Wandbeleuchtung oder als zentrales Dekorationselement einsetzen. Ihr indirektes Licht sorgt im Wohnzimmer oder beim Abendessen für eine behagliche Stimmung. Zugleich kann man sie mitnehmen und im Akku-Betrieb kabellos auf Tischen, Boards oder bei schönem Wetter im Freien platzieren – ideal für Sommernächte und Grillpartys auf der Terrasse.

     

    Erweiterte Steuerung und dynamische Lichtstimmungen

    Mit einem Knopf auf der Rückseite lässt sich die Lichtstimmung auch dann verändern, wenn das Smartphone oder ein hue tap-Lichtschalter nicht zur Hand sind. Neben Warmweiss und einem erfrischend-kühlen Tageslichtweiss stehen auf diesem Wege auch fünf patentierte, dynamische Lichteffekte zur Auswahl: Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest und Night Adventure. Jeder dieser dynamischen Effekte folgt einem ihm eigenen Verlauf durch charakteristische Farbkombinationen.

     

    Unbegrenzte Möglichkeiten zur Vernetzung

    Per Smartphone oder Tablet lassen sich alle aus der hue-Familie bekannten Funktionen auch mit hue Go nutzen. Beispielsweise Lichtrezepte zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren und Energie tanken sowie Lichtwecker zum sanften Aufwachen. Neben der offiziellen Philips hue-App gibt es zudem bereits mehr als 200 Apps von Drittanbietern sowie rund 2'000 Lichtrezepte des Internet-Dienstes IFTTT. Das Anwendungsspektrum reicht bis hin zu Beleuchtungseffekten passend zu Musik und Filmen oder automatischen Lichtsignalen, die dezent auf eingehende E-Mails oder einen Wetterumschwung hinweisen.
     
    Philips hue Go leuchtet im Akku-Betrieb etwa drei Stunden bei maximaler Lichtstärke. Integriert in ein hue-Netzwerk lässt sich hue Go vernetzt mit anderen Lampen und Leuchten steuern. Aber auch die Einrichtung eines neuen Netzwerks ist unkompliziert: Die Philips hue-Bridge einfach mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden, die Philips hue-App auf das Mobilgerät laden und die hue Go Leuchte anschliessen.
     
    Hue Go wurde entwickelt, um hohen Luftfeuchtigkeit standzuhalten, sie ist jedoch nicht wasserdicht. Die Leuchten können bei geeigneten Wetterbedingungen oder Überdachung im Freien eingesetzt werden. Sie sind jedoch nicht für den dauerhaften Ausseneinsatz oder die direkte Einwirkung von z.B. Regen konzipiert.
     
    Philips hue Go ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von CHF 114.95 erhältlich.

    Philips hue Go

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Telefon: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

     

    Mehr über Philips: www.philips.ch