Mit über 200 Apps von Drittanbietern feiert Philips Hue die unbegrenzten Möglichkeiten vernetzter Beleuchtung für zuhause

    Oktober 29, 2014

    Letztes Jahr hat Philips, weltweiter Marktführer für Beleuchtung, einenwegweisenden Schritt gemacht und der Öffentlichkeit Zugang zur Software von Philips Hue gewährt. Damit bietet sich App-Entwicklern die Chance, selbst kreative und neue Wege zu finden, digitalisierte Beleuchtungslösungen in den heimischen Alltag zu integrieren. Philips Hue ist eine treibende Kraft für die Zusammenarbeit mit ähnlich ausgerichteten, innovativen Unternehmen wie Apple und Logitech. Diese Art von Partnerschaften macht es möglich, unterschiedliche Anwendungen, Jalousien, Heizungen und vieles mehr über Philips Hue zu steuern und damit den Alltag zuhause zu revolutionieren. Die Entwickler-Plattform von Philips Hue macht die Schaffung neuer Applikationen und Geschäftsmodelle für Beleuchtung besonders einfach. Erst letzten Monat wurde Philips Hue im Rahmen der “I love APIs“ Konferenz als Gewinner in der Kategorie „Top API for the Internet of Things” (bestes API für das Internet der Dinge) bekannt gegeben.

     

    Die Top-Apps von Drittanbietern für Philips Hue

     

    Besondere Tage – besondere Effekte

    Die neuen Apps sorgen an Feier- und Festtagen wie Halloween und Weihnachten für noch mehr Spass und Atmosphäre. Die Hue-Leuchten lassen sich mit speziellen Soundeffekten verbinden und passende Stimmungen erzeugen – von herrlich gruselig an Halloween bis spektakulär-festlich beim Silvesterfeuerwerk.

     

    Mitten im Filmgeschehen

    Für den Kultfilm „Sharknado“ bieten die App Syfy Sync und Philips Hue jetzt ein Heimkinoerlebnis der besonderen Art: Das digitalisierte Beleuchtungssystem taucht das Wohnzimmer in mitreissende, auf das Filmgeschehen abgestimmte Farbstimmungen. Ein speziell entwickelter „Licht-Track“ übermittelt Philips Hue entsprechende Signale, woraufhin das vernetzte Beleuchtungssystem passende Lichteffekte erzeugt und dem Zuschauer das Gefühl vermittelt, mitten im Geschehen zu sein.

    Mit der App Huebilight lassen sich die Hue-Leuchten an den vorherrschenden TV-Farbton anpassen und erzeugen so immer die passende Atmosphäre – ob Sie sich nun einen Ihrer Lieblingsfilme oder eine Sportsendung ansehen.

     

    Bringen Sie Partystimmung in Ihr Wohnzimmer und verleihen Sie Ihren Lieblingssongs eine neue Dimension

    Eine Vielzahl unterschiedlicher Apps macht es möglich, Musik mit Beleuchtung und anderen visuellen Effekten zu verbinden und zuhause für echte Partystimmung zu sorgen. SplyceHue Party und Ambify sind nur einige der verfügbaren Apps, die sich an der abgespielten Musik orientieren und passende Lichteffekte ins Wohnzimmer zaubern – je nach gewählter Einstellung etwa als Stroboskopeffekt oder bei langsameren Songs als romantisch flackerndes Licht.

     

    Die perfekte Raumatmosphäre

    Huedini hilft Ihnen dabei, nach einem anstrengenden Tag zu entspannen und loszulassen: Die Hue-Leuchten dimmen und erhellen langsam, im Rhythmus von Ein- und Ausatmen. Espresso for Hue greift die schönsten Stimmungen und Themen aus der Natur auf und erzeugt entsprechende Lichteffekte. Auf Wunsch gehen unterschiedliche Themen fliessend und ruhig ineinander über.

    Philips Hue: App Highlights für Partyspass und Feiertage

    Weitere Informationen für Journalisten

    Philips AG

    Nicoletta Studer

    Telefon: +41 44 488 20 07

    Mobile: +41 79 733 60 17

    E-Mail: nicoletta.studer@signify.comPhilips AG

    Über Philips


    Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 113'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro.

     

    Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch