Anregungen

    LED Island: Sylt und Philips starten Initiative für stimmungsvolle und nachhaltige Insel-Beleuchtung

    Juni 17, 2014

    • Innovative LED-Beleuchtung soll die schönsten Seiten der Insel stilgerecht illuminieren.
    • Nachhaltigkeitsziel: Durch Umrüstungen bis Ende 2015 soll der jährliche Stromverbrauch für die Beleuchtung um rund 30 Prozent reduziert werden.
    • Zusammen mit Handel, Handwerk und Gewerbe sollen immer mehr Projekte die Insel ins rechte Licht rücken. Die Initiatoren SMG, ISTS und Philips suchen weitere Partner.

     

    Hamburg / Sylt – Sylt und Philips setzen die schönsten Seiten der Nordseeinsel mittels innovativer LED-Beleuchtung ins rechte Licht. Dafür starten die Sylt Marketing GmbH, die Insel Sylt Tourismus-Service GmbH und Philips die Initiative „LED Island Sylt“. Gemeinsam mit dem LED-Innovationsführer sollen beliebte Insel-Hotspots mit der nachhaltigen und vielseitig einsetzbaren Lichttechnologie ausgestattet werden. Ziel der Initiative ist es, die Lebensqualität auf einer der beliebtesten Urlaubsdestinationen Deutschlands weiter zu steigern. Sylter Betriebe, Insulaner und interessierte Gäste können sich ab sofort auf www.led-island-sylt.deinformieren und beteiligen.

     

    Durch Umrüstungen bis Ende 2015 sollen jährlich rund 30 Prozent des aktuellen Stromverbrauchs für die Beleuchtung eingespart werden. Weitere Projekte mit Partnern aus Gastronomie, Handel und Hotellerie sollen hinzukommen. „Unser Ziel ist es, zusätzliche Partner für die Initiative zu begeistern. Gemeinsam wollen wir Sylt auf modernste LED-Beleuchtung umrüsten“, freut sich Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing GmbH. Die Umsetzung erfolgt zusammen mit Sylter Fachbetrieben. Neben einem Beitrag zum Klimaschutz soll „LED Island Sylt“ die Charakteristik und Attraktivität von Deutschlands grösster Nordseeinsel unterstreichen.

     

    Mit Licht die Attraktivität für Insulaner und Besucher steigern

     

    Die Umrüstung auf LED ermöglicht eine stilgerechte Beleuchtung mit stimmungsvoll zuschaltbaren Farbnuancen. Eine bessere Lichtqualität im vollen Spektrum von kühlweissem bis warmweissem Licht, mehr als 16 Millionen Farben in beliebigen Intensitäten und Nuancen – Lampen und Leuchten mit LED-Technologie bieten entscheidende Vorteile gegenüber der herkömmlichen Beleuchtung. Das Anwendungsspektrum im Inselmarketing reicht von Akzenten für örtliche Architektur über einladende Aussen- und Innenbeleuchtungen an Hotels, Gastronomie und Geschäften bis hin zur Illumination öffentlicher Plätze, zum Beispiel anlässlich besonderer Veranstaltungen. Temporäre Lichtinszenierungen sind unter anderem zum DAVIDOFF Cool Water Windsurf World Cup im Herbst sowie zur Adventszeit geplant. „Unser Ziel ist es, mit unseren innovativen Lichtlösungen die Besonderheiten von Sylt zu inszenieren und auf der Insel eine einzigartige Lichtidentität zu schaffen. Neben der besseren Lichtqualität ist das für Insulaner und Gäste ein konkreter Mehrwert“, so Philips Geschäftsführer Roger Karner.

     

    Erste Projekte bereits umgesetzt

     

    Erste Projekte haben die Initiatoren bereits vor dem offiziellen Start der Initiative realisiert. Beispielsweise mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung und „Luminous Textile“-Flächen für stimmungsvolle Farbspiele im neuen Konferenzraum „Andreas Dirks“ des Congress Centrum Westerland. Aktuell wird zudem die künftige Gosch-Filiale auf der Westerländer Promenade mit LEDs ausgestattet.

     

    Nachhaltiger Umweltschutz

     

    Auch für die Umweltbilanz und die Betriebskosten zahlt sich der Wechsel auf LED aus. „Durch besseres Licht tragen wir zur Nachhaltigkeit bei und bauen Sylts Position als Leuchtturm in Sachen Klimaschutz aus“, erklärt Peter Douven, Geschäftsführer der Insel Sylt Tourismus-Service GmbH. Leuchtioden verbrauchen rund 80 Prozent weniger Energie. Sie sind ausgesprochen langlebig und robust. Im Dauerbetrieb auf der Insel lässt sich mit dem Umstieg signifikant Strom sparen und der Wartungsaufwand für die Beleuchtung reduzieren. Hochwertige LEDs und intelligent steuerbare Systeme liefern zudem eine für Mensch und Natur bessere Lichtqualität. Sie lassen sich bedarfsgerecht regeln und reduzieren die sogenannte Lichtverschmutzung. Ziel von „LED Island“ ist es, den Stromverbrauch für die Inselbeleuchtung nachhaltig zu reduzieren.

    Die Initiatoren von LED Island Sylt
    Start und Vorstellung der Initiative am 12.6.2014 im Congress Centrum in Westerland/Sylt: V.l.n.r.: Thomas Schönen (Leiter Brand and Communications bei Philips in D/A/CH), Moritz Luft (Geschäftsführer Sylt Marketing GmbH), Peter Douven (Geschäftsführer der Insel Sylt Tourismus-Service GmbH), Roger Karner (Geschäftsführer Philips Lighting).
    Konferenzraum
    „Luminous Textile“-Flächen für stimmungsvolle Farbspiele im neuen Konferenzraum „Andreas Dirks“ des Congress Centrum Westerland.

    Weitere Informationen für Journalisten

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    Über Philips

     

    Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro.

    Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch