Anregungen

    Philips wird offizieller Lichtpartner der Allianz Arena und des FC Bayern München


    Stern des Südens in neuem Licht              

    Mai 19, 2014

    Licht ist Emotionen: Innovative LED-Beleuchtung für die grösste Membran-Hülle der Welt

     

    Umgeben von der grössten Membran-Hülle der Welt, misst die mehr als 35 Meter hohe Fassade der Allianz Arena rund 29'000 Quadratmeter. Dank des Einsatzes von 380'000 LEDs auf 8'000 Philips ColorGraze-Leuchten könnte die Arena künftig nicht nur statische Motive beherrschen.

    „Wir bauen das Spektrum von drei auf 16 Millionen Farben aus. Damit wird eine Vielzahl von Beleuchtungsszenarien möglich, mit denen die Allianz Arena für einzigartige Stimmungen sorgen kann“, erklärt Roger Karner, Geschäftsführer von Philips Lighting in DACH. Erste Design-Studien haben die Partner bereits entwickelt und werden diese vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen weiterentwickeln. Die innovative Beleuchtungslösung von Philips arbeitet vollständig digital und ist intelligent vernetzt. Jeder einzelne Lichtpunkt lässt sich gezielt und in Echtzeit ansteuern. Selbst innerhalb der 1'056 beleuchteten Fassaden-Kissen lassen sich so z.B. Farbverläufe erzeugen.

     

     

    „Mit der neuen Beleuchtung von Philips werden Besucher und Fernsehzuschauer schon beim ersten Aussenanblick der Arena die volle Emotion und Dynamik des Spiels erleben“, freut sich Karl-Heinz Rummenigge, Präsident des FC Bayern. Vorstandsmitglied Andreas Jung ergänzt: „Der FC Bayern begrüsst mit Philips den global player für Stadienbeleuchtung im Team. Gemeinsam spielen wir auf Sieg im Spiel um die attraktivste Arena der Welt“.

     

    Auch im Bereich der Markenkommunikation kooperieren mit Philips und dem FC Bayern München zwei globale Top-Marken. „Philips und der FC Bayer werden die Faszination von Licht erlebbar machen, beispielsweise durch Live-Aktionen mit den Fans in der Arena. Ausserdem werden wir im engen Zusammenspiel mit dem FCB kreative Kommunikationskonzepte für alle Kanäle entwickeln“, verrät Thomas Schönen, Head of Brand & Communications für Philips in DACH.

     

    Klares Zeichen für Nachhaltigkeit im Sport

     

    Für die Energie- und Umweltbilanz zahlt sich der Wechsel ebenfalls aus. Das energieeffiziente LED-System von Philips senkt den Energieverbrauch um rund 60 Prozent und spart jährlich etwa 362 Tonnen CO2. Damit setzen die Partner ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit im Sport und in der Region. „Durch die Langlebigkeit von LEDs und Zuverlässigkeit der Systeme können wir nicht nur Energieverbrauch und Kosten einsparen, sondern auch den Wartungsaufwand im laufenden Betrieb senken“, erläutert [Speaker Allianz Arena]. Neben langjährigen Qualitätsgarantien übernimmt Philips auch umfangreiche Serviceleistungen, von der professionellen Licht- und Projektplanung über die Programmierung und Inbetriebnahme bis hin zu Wartungsarbeiten. Installations- und Service Partner von Philips ist die Alexander Weckmer Licht- und Mediensysteme GmbH.

     

    Philips als führender Partner im Bereich Sportstättenbeleuchtung

     

    Philips ist weltweiter Markt- und Innovationsführer im Lichtmarkt und die weltweite Nummer 1 für LED-Beleuchtung. Neun der zwölf brasilianischen WM-Fussballstadien setzen auf die Systeme des führenden Anbieters von Sportstättenbeleuchtung. Erst Anfang Mai stellte Philips mit ArenaVison LED zudem die erste LED-Spielfeldbeleuchtung für flimmerfreie Superzeitlupen im hochauflösenden Fernsehen vor und erfüllt damit die strengen Kriterien der UEFA und FIFA.

    Weitere Informationen für Journalisten

    Philips AG

    Suzy Chisholm

    Telefon: +41 44 488 29 05

    Mobile: +41 79 238 74 46

    E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

    Über Philips

    Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro.

    Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch