Geschenktipps gefragt?


Weihnachten 2013

September 30, 2013

Fashion-Accessoire Kopfhörer

Während in den 1980er Jahren die Ghettoblaster der Inbegriff von Jugendkultur waren, sind es heute stylische Kopfhörer. Sie fallen durch schrille Farben und frische Formen auf − Beispielsweise erinnert das Modell Philips Frames an eine stylische Sonnenbrille und kann auch gut zu einer hinzu kombiniert werden.

Unverbindlicher Preis: CHF 149.-, mehrBildmaterial

Rasierqualität in weihnächtlicher Geld-zurück-Aktion

Auch dieses Jahr könnte sich Mann an einem Philips Rasierer der "SensoTouch 3D"-Linie erfreuen. Dieser bietet höchsten Rasierkomfort – egal ob nass oder trocken und sein Scherkopf sorgt jeweils für eine sehr gründliche und hautschonende Rasur. So empfiehlt sich beispielsweise der Modellklassiker RQ1250 als Geschenk; nicht nur, weil er eine vom Kassensturz ausgezeichnete Rasurqualität vorweisen kann, sondern auch, weil es ihn in weihnächtlicher "Cashback-Aktion" geben wird.

(Aktion vom 01.11.13 – 15.01.14), Unverbindlicher Preis: CHF 329.90

Philips Babyphone SCD580 zaubert Sternenhimmel

Damit sich Babys sicher und geborgen fühlen, taucht die bunte Sternenhimmel-Projektion das Kinderzimmer in ein sanftes Licht. Per Timer können Eltern auswählen, wie lange sich die Sternenbilder über die Kinderzimmerdecke bewegen sollen. Mit dem MP3-Plug & Play-Anschluss am Gerät lässt sich eine persönliche Musikauswahl an Schlafliedern abspielen.

Unverbindlicher Preis: CHF 229.90, Bildmaterial

Frische Suppen aus dem Philips SoupMaker

Der Koch oder die Köchin gibt alle Zutaten in den SoupMaker und wählt das passende Programm – Suppe oder Eintopf. In nur 20 Minuten ist eine frische Suppe fertig. Der SoupMaker verfügt zudem über mehrere Voreinstellungen, die die Zubereitung von Kompott, Konfitüren sowie Smoothies ermöglichen und als Ideengeber fungiert ein Rezeptbuch mit 30 Gerichten.

Unverbindlicher Preis: CHF 169.90, mehrBildmaterial

Mundhygiene für grosse und kleine Mäuler

Das neuste Modell der beliebten Philips-Sonicare-Familie heisst FlexCare Platinum und nutzt die patentierte Schalltechnologie. Sie unterstützt die Reinigungsleistung auch an schwer zugänglichen Stellen und trägt zur Gesunderhaltung des Zahnfleischs bei. Damit dies auch bei den Kleinen klappt, ist die Sonicare For Kids mit einem integrierten „ KidPacer“ ausgestattet: Alle 30 Sekunden wird eine Melodie gespielt. Erst dann ist es Zeit, den Kieferquadranten beim Putzen zu wechseln.

Unverbindliche Preise: Sonicare FlexCare CHF 249.90, mehrBildmaterial  / Sonicare For Kids CHF 99.90, mehrBildmaterial

Philips Designtelefon M8

Das M8 besticht durch eine elegante Silhouette mit gebogenem Mobilteil. Die interne Kabelführung stellen sicher, dass alles ordentlich und ohne Kabelsalat verstaut ist. Das Mobilteil kann zudem bequem in beiden Richtungen von der Ladestation aufgeladen werden und für grosse Haushalte können optional bis zu vier weitere angeschlossen werden.

Unverbindliche Preis: CHF 149.-, mehrBildmaterial

Design um LED

Die Piculet von Lirio by Philips wird bereits in einer Geschenkbox geliefert. Die ab Oktober erhältliche LED-Tischleuchte mit mattglänzender Oberfläche steht aufrecht wie ein Specht und  ist stets bereit, alles zu beleuchten, was ins Sichtfeld rückt. Sowohl der Kopf wie auch der Fuss der Piculet sind mit anderen Piculet-Modellen individuell kombinierbar.

Unverbindlicher Preis: CHF 145.-

Frische Suppen aus dem Philips SoupMaker

Der Koch oder die Köchin gibt alle Zutaten in den SoupMaker und wählt das passende Programm – Suppe oder Eintopf. In nur 20 Minuten ist eine frische Suppe fertig. Der SoupMaker verfügt zudem über mehrere Voreinstellungen, die die Zubereitung von Kompott, Konfitüren sowie Smoothies ermöglichen und als Ideengeber fungiert ein Rezeptbuch mit 30 Gerichten.

Unverbindlicher Preis: CHF 169.90, mehrBildmaterial

Nachtlichter zum Knuddeln

Philips bietet mit seinen myKidsroom Nachtlichtern Littlebro, Drago oder Bollie Beleuchtungen für das Kinderzimmer, die weich, aber trotzdem robust genug sind, um Turbulenzen zu überstehen. Nebenbei vertreiben sie auch die Monster unter dem Bett und ermöglichen den Kleinen einen ruhigen Schlaf.

Unverbindlicher Preis: CHF 56.-, mehrBildmaterial

Nachtlichter in Disney-Form

Auch Mike und Sulley von Disney/Pixar sind weich, aber trotzdem so stabil, dass sie den  Alltag im Kinderzimmer überstehen. Sie bringen einen Schuss Monster-Spass ins Kinderzimmer.

Unverbindlicher Preis: CHF 56.-, mehrBildmaterial

Sanft erwachen mit dem Wake-up Light HF3505
Das HF3505 ist besonders kompakt und das aktuell preisgünstigste Modelle der Wake-up Light Serie von Philips. Sein durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte Kombination aus Licht und Ton weckt auf natürlichere Weise. Über 30 Minuten erhöht sich die Lichtintensität und es erklingen Vogelgesänge − für ein entspanntes Aufwachen.

Unverbindlicher Preis: CHF 149.90, mehr

Weitere Informationen für Journalisten

Philips Consumer Lifestyle                                     

Nicoletta Studer                                            

Telefon: +41 44 488 20 07

Mobile: +41 79 733 60 17

E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

Wir würden gern von Ihnen hören