Philips erweitert Sortiment zur vernetzten und App-gesteuerten Heimbeleuc

    August 12, 2013

    Philips treibt die Digitalisierung des Lichts weiter voran: Mit der Einführung von "Friends of hue“ gibt das Unternehmen den Verbrauchern erstmals ein umfassendes, App-gesteuertes Lichtsystem an die Hand. Neu bringt Philips ein ganzes Sortiment vernetzter LED-Leuchten heraus. Diese lassen sich in wenigen Schritten mit hue verbinden und vervielfältigen die Möglichkeiten Licht im Raum einzusetzen und zu nutzen. Zur Familie der „Friends of hue“ gehören darüber hinaus auch die von unabhängigen Entwicklern kreierten Dritt-Apps, die dem Besitzer von Philips hue zahlreiche Zusatzfunktionen bieten.

     

    Ob Lampe oder Leuchte, alle neuen hue Produkte garantieren die volle Funktionalität vergangener und zukünftiger Updates. Zu den jüngsten Neuerungen gehört, dass hue:

     

    • auf eingehende Nachrichten im E-Mail-Postfach oder auf Facebook hinweisen,
    • die Farbstimmung vom Fernsehbild auf das ganze Wohnzimmer übertragen,
    • sich beim Verlassen der Wohnung automatisch ausschalten und
    • auch auf Musik reagieren kann. 

    LivingColors Bloom und LightStrips der Serie Friends of hue

     

    Nun kann die komplette Wohnung in die Welt des digitalen Lichts eintauchen: Denn die Leuchten LivingColors Bloom und LED LightStrips der Reihe Friends of hue sind vielseitig einsetzbar und lassen sich immer wieder neu kombinieren.

    LivingColors Bloom ist besonders kompakt und leichtgewichtig. Die Leuchte lässt sich praktisch überall einsetzen und jederzeit umstellen. Genauso wie die hue LED-Lampen stellt die LivingColors Bloom über 16 Millionen Farben dar. Damit können per Fingerwisch die eigenen vier Wände jeden Tag neu gestaltet werden. Mit bis zu 120 Lumen Lichtstrom und der stufenlose Dimmbarkeit sind der Fantasie beim Programmieren keine Grenzen gesetzt. Das komplette LivingColors Bloom Starter Kit ist im Dezember in der Schweiz zum unverbindlichen Preis von 209.95 CHF bei Mediamarkt erhältlich. Als Ergänzung zum bereits bestehenden Hue-Kit wird die Bloom der Friends of hue Serie zum unverbindlichen Preis von CHF 94.95 erhältlich sein. Letzteres Set ist derzeit auch bei Apple erhältlich.
    Die zwei Meter langen LED LightStrips der Friends of hue Serie sind besonders gut für indirekte Beleuchtung geeignet. Dank des flexiblen Materials auf dem die LEDs angebracht sind und seiner selbstklebenden Rückseite kann der LightStripspielend leicht überall angebracht werden: beispielsweise in Möbelstücken, über Fenster- und Türrahmen oder zur Akzentuierung architektonischer 

    Besonderheiten. Auch der LightStrip bietet 16 Millionen Farbtöne, die über die hue App gewählt und programmiert werden können. Das dekorative LightStrips Starter Kit wird wie die oben erwähnte Bloom ab Dezember zum unverbindlichen Preis von CHF 229.95 im Mediamarkt erhältlich sein und als Ergänzung zum bestehenden Hue-System für CHF 99.95. Auch hier gibt es das  letzterwähnte Set bereits bei Apple zum Kauf.
     

    Ganz ähnlich funktioniert das kürzlich eingeführte Ambilight+hue App für Android und iOS Geräte. Die App erweitert das Ambilight von Philips TVs: Sie überträgt die Farbstimmung vom Fernsehbildschirm auf alle mit hue vernetzten Lampen und Leuchten.

    “Das Sprichwort ‚Farbe ins Leben bringen‘ gewinnt durch die Flexibilität der digitalen Lichtlösungen eine völlig neue Bedeutung. Indem es flexibel und individualisierbar ist, trägt Licht ab sofort noch stärker als bisher zum individuellen Charakter des eigenen Zuhauses bei. Und die zwei neuen ‚Friends of hue‘ sind erst der Anfang”, sagt Roger Karner von Philips, Geschäftsführer und Leiter des gesamten DACH-Markts im Lichtbereich.

    Philips LED LightStrips Friends of hue

    Philips LED LightStrips Friends of hue
    Philips LED LightStrips Friends of hue

     Philips LivingColors Bloom Friends of hue

    Philips LED LightStrips Friends of hue
    Philips LED LightStrips Friends of hue

    Weitere Informationen für Journalisten

    Philips AG Schweiz                                
    Nicoletta Studer                                           
    Telefon: +41 44 488 20 07
    Mobile: +41 79 733 60 17
    E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch