Philips LED-Retrofit-Lampen - Erster LED-Ersatz für eine 100-Watt-Glühlampe


Letzte Lücke geschlossen

April 23, 2013

LED-Lampen geben immer mehr Licht. Mit seiner 20-Watt-Retrofit-LED-Lampe bietet der Branchenprimus Philips jetzt erstmals eine LED-Retrofit-Lampe zur Allgemeinbeleuchtung als echten Ersatz für die ehemaligen 100-Watt-Standardglühlampen an. Bei einem Lichtstrom von 1.521 Lumen hat sie nur eine elektrische Leistung von 20 Watt. Diese jüngste Ergänzung schliesst die letzte noch vorhandene Lücke bei den LED-Ersatzlampen für höhere Lichtleistungen. Die neue LED-Lampe hat einen E27-Sockel, braucht im Vergleich zu Standardglühlampen 80 Prozent weniger Energie und hält 25-mal länger. Philips ist damit zurzeit der erste Anbieter mit einem kompletten Produktprogramm.

 

„Wir setzen ständig neue Massstäbe in Sachen LED-Innovationen: mit überzeugenden Produkten, die energieeffizient und aussergewöhnlich zuverlässig sind und ein angenehmes Licht liefern“, sagt Roger Karner, Geschäftsführer von Philips Lighting. „Einmal mehr haben wir bewiesen, dass die Lichtanwender nicht länger auf hochwertige Alternativen zur ineffizienten Glühlampentechnologie warten oder auf das gewohnte, warmweisse Licht verzichten müssen.“

 

Die 20-Watt-LED-Lampe ist die jüngste Ergänzung des umfassenden Philips Portfolios von LED-Lampen, die als effizienter Ersatz für traditionelle Glühlampen von 25 bis 100 Watt dienen können. Erst unlängst hatte das Unternehmen mit einer 13-Watt-LED-Retrofit einen Ersatz für 75-Watt-Standardlampen auf den Markt gebracht. Darüber hinaus stehen auch LED-Reflektorlampen mit den gängigen Leistungsstufen und Lampensockeln zur Verfügung, die entsprechende Halogenlampen bis zu 50 Watt direkt ersetzen können.

 

Besonders in der Hotellerie und Gastronomie sind LED-Lampen eine lukrative Alternative zu herkömmlichen Lampen. Durch die langen Brennzeiten machen sie sich wegen der langen Lebensdauer sowie den geringeren Energie- und Wartungskosten schnell bezahlt.

Weitere Informationen für Journalisten

Suzy Chisholm

Unternehmenskommunikation
Allmendstrasse 140

8027 Zürich

 

Tel: 044 488 29 05

Mobile: 079 238 74 46

Email: suzy.chisholm@philips.com

Über Philips

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Wir würden gern von Ihnen hören