Philips myKidsroom Nachtlichter - Verlässliche Begleiter für die Nacht

Februar 27, 2013                

Sie heissen Littlebro, Drago oder Bollie und nehmen Kindern die Angst vor der Dunkelheit. Nebenbei vertreiben sie auch die Monster unter dem Bett und ermöglichen den Kleinen einen ruhigen Schlaf. Mit ihrem lustigen Aussehen und den einfachen Formen sind die Philips myKidsroom Nachtlichter speziell auf die Ansprüche von Kindern ausgerichtet.

 

Sie sind weich, aber trotzdem robust genug, um den turbulenten Alltag im Kinderzimmer zu überstehen. Die kleinen, leuchtenden Freunde haben ein mildes Licht, gerade so viel, dass es zur sicheren Orientierung im nächtlichen Kinderzimmer ausreicht, ohne den erholsamen Schlaf zu stören. Auch eine Kuschelrunde im Bett überstehen sie unbeschadet. Die Nachtlichter halten einer Umarmung stand und werden mit einem Akku betrieben. Das macht sie besonders sicher für die Kleinen. Tagsüber können sie für ihren nächsten nächtlichen Einsatz kabellos über eine Induktionsladestation neue Energie tanken. So sind die Leuchten immer einsatzbereit, wenn sie gebraucht werden.

 

Die myKidsroom Nachtlichter sind ab September in drei Ausführungen erhältlich: Der Lichtkumpel Littlebro trägt ein blaues Häubchen auf dem Kopf, das Drago Nachtlicht besitzt niedliche, grüne Drachenzacken und die runde Bollie präsentiert sich im zarten Pink. Sie können überall im Kinderzimmer platziert werden, sogar neben dem Kopfkissen. Damit auch die Kleinsten selbst entscheiden können, wann ihr Begleiter für sie leuchten soll, lässt sich das Licht ganz einfach durch Kippen der Figuren ein- und ausschalten.

 

Alle myKidsroom Nachtlichter sind mit einem 0,18 Watt LED-Modul ausgestattet. Ihr warmweisses Licht ist blendfrei und leuchtet angenehm sanft. Das schafft die perfekte Atmosphäre zum angstfreien Einschlafen. Durch die Lebensdauer von 20'000 Stunden haben Kinder lange Spass an Littlebro, Drago oder Bollie. Auch Eltern haben Grund zur Freude, denn auch ihnen bescheren sie störungsfreie Nächte. Zudem sind die Kinderleuchten nicht nur sehr energiesparend, sondern auch sicher und frei von Schadstoffen.

 

Littlebro Nachtlicht
94 x 88 x 154 mm (B x T x H)

Unverbindliche Preisempfehlung:  CHF 56.-

Erhältlich im September 2013

 

Drago Nachtlicht
118 x 91 x 129 mm (B x T x H)

Unverbindliche Preisempfehlung:  CHF 56.-

Erhältlich im September 2013 

 

Bollie Nachtlicht
111 x 102 x 101 mm (B x T x H)

Unverbindliche Preisempfehlung:  CHF 56.-

Erhältlich im September 2013 

Wegleuchte

Wandleuchte

Weitere Informationen für Journalisten

Philips Consumer Lighting                                                                           

Telefon: +41 44 488 20 07

Mobile: +41 79 733 60 17

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Wir würden gern von Ihnen hören