Gebären in den fünf Elementen

November 28, 2012            
             

Die zur Privatklinikgruppe Hirslanden zählende Klinik Im Park in Zürich arbeitet in ihren drei neuen Gebärsälen mit illuminierten Textilien, welche werdende Mütter beim Geburtsablauf emotional begleiten. Die sogenannten Luminous-Textile-Tafeln, die an der Rückseite mit Philips LEDs bestückt sind, lassen die Räume in Szenarien der fünf Elemente - Feuer, Metall, Erde, Holz und Wasser - tauchen. Eine einzigartige Atmosphäre, welche die Frau bei der Geburt ihres Kindes bestmöglich unterstützen soll.

 

Ähnlich inspirierende Installationen gab es bis anhin im Museum of Modern Art in New York oder im Guggenheim Museum Bilbao zu betrachten. In der Schweiz ist es überhaupt die erste ihrer Art, die nun in der Klinik Im Park zum Einsatz kommt.

 

Luminous Textile sind farbige, in Alurahmen eingelassene Stimmungswände, die im Zusammenspiel aus LED-Licht und speziellen Textilpaneelen funktionieren. Die LEDs lassen sich digital über ein Lichtsteuersystem managen und vollbringen auf diese Weise verschiedenste Projektionen im Raum. Es werden Traumwelten geweckt oder im Falle der Klinik Im Park tragen sie zur Beruhigung und Entspannung der Gebärenden bei.

 

„Jede Geburt ist anders und daher erschienen uns die leuchtenden Textilien für die Klinik Im Park ideal, zur Gestaltung eines flexiblen Gebärambiente beizutragen“, meint Stefan Huber, Key Account Manager bei Professional Lighting Solutions, Philips Schweiz. Auch Nathalie Colling, Leitende Hebamme der Klinik Im Park meint: „Wir verfügen neu über zwei Gebärsäle mit Badewanne und Mayahocker sowie einen integrierten Operationssaal für Kaiserschnitte, die alle mit den Leuchtelementen ausgestattet sind. Genauso individuell die Wünsche der werdenden Mutter unter der Geburt sind, so individuell kann nun auch die emotionale Stimmung mit den Farben und Elementen unterstützt werden.“

 

Wie variantenreich einsetzbar Luminous-Textile ist, zeigen unter anderem auch dessen  Anwendungsbereiche: „Wählbare Stofftexturen, Stofffarben und die möglichen LED-Projektionsmotive lassen unzählige kreative Ideen zu, wie ein Raum zum Leben erweckt werden kann. Ein überzeugendes Produkt, das nicht zuletzt auch wegen seinen Lärm absorbierenden Eigenschaften als Trendsetter in der Gastronomie und Hotellerie geeignet ist“, so Huber.

 

Weitere Informationen zu Luminous Textile finden Sie unter:

 

  • Für den Bereich Gastro- und Hotelleriegewerbe

http://www.lighting.philips.ch/produkte/luminous-textile

 

  • Für den Bürobereich

http://www.lighting.philips.ch/produkte/luminous-textile

Liminous Textile sorgt auch in Bars und Restaurants für besonders Ambiente

 

Weitere Informationen für Journalisten:

Philips Consumer Lifestyle                                     

Nicoletta Studer                                            

Telefon: +41 44 488 20 07

Mobile: +41 79 733 60 17

E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

 

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 121.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch

 

Wir würden gern von Ihnen hören