Hamburg, Deutschland – Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein UV-C-Portfolio um ein weiteres Verbraucherprodukt: die Philips UV-C Mini-Desinfektionsbox. Genau wie ihre große Schwester, die Philips UV-C-Desinfektionsbox, ist sie mit UV-C-Lampen von Philips ausgestattet und kann Viren sowie Bakterien, Schimmel und Sporen unschädlich machen. In nur acht Minuten befreit sie so kleine, alltägliche Gegenstände wie Smartphones, Schlüssel, Geld oder Uhren schnell und effektiv von Keimen.1
Die UV-C Mini-Desinfektionsbox ist der ideale Begleiter für einen hygienischeren Alltag. Dank ihrer geringen Größe (nur rund sieben Zentimeter hoch und 24 Zentimeter lang) lässt sie sich nicht nur leicht in der Schublade oder im Regal, sondern auch in der Tasche verstauen und eignet sich damit hervorragend für die Nutzung unterwegs. Durch den praktischen USB-C-Anschluss kann die Box sogar auf Reisen, zum Beispiel mit einer Powerbank, betrieben werden – so bleibt die Sonnenbrille auch unterwegs immer frei von Erregern.
Gerwin van der Horst
Commercial Leader Consumer DACH bei Signify
Einfache und schnelle Anwendung
Um persönliche Gegenstände zu desinfizieren, werden diese in die Box gelegt und der Deckel geschlossen. Mit nur einem Tastendruck startet der Desinfektionsprozess. Mithilfe einer doppelten Reihe UV-C LED-Lampen wird die Oberfläche des jeweiligen Objektes von allen Seiten bestrahlt. Wird der Deckel währenddessen geöffnet, schaltet sich das UV-C-Licht durch integrierte Bewegungssensoren automatisch ab, da dieses für Augen und Haut bei Menschen und Tieren schädlich sein kann. Eine zusätzliche Plastikschicht um den Deckel herum verhindert das Austreten von Licht. Nach acht Minuten ist der Vorgang abgeschlossen und der in der Box befindliche Gegenstand gründlich gereinigt.
Verfügbarkeit
Die Philips UV-C Mini-Desinfektionsbox ist ab sofort in Deutschland und Österreich für 55 EUR (UVP inkl. MwSt.) und in der Schweiz für 74 CHF (UVP inkl. MwSt.) bei ausgewählten Einzelhändlern und über https://www.lighting.philips.at/consumer erhältlich.
Signify ist seit mehr als 35 Jahren wegweisend auf dem Gebiet der professionellen UV-Technologie und kann auf die Entwicklung zahlreicher innovativer UV-C-Desinfektionslösungen zurückblicken. Das Unternehmen nutzt diese Erfahrung nun, um dem weltweit steigenden Bedarf an der Desinfektion von Oberflächen, Luft und Gegenständen gerecht zu werden.
1 Die Wirksamkeit der Desinfektion variiert je nach Desinfektionszeit, Entfernung und Art der Oberfläche/des Objekts.
Stefan Zander
Pressesprecher
Signify GmbH
Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg
Tel: +49 (0) 160 742 90 87
E-Mail: stefan.zander@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben zu Hause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2020, rund 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt. Wir haben Klimaneutralität erreicht, sind seit unserem Börsengang fünf Jahre in Folge im Dow Jones Sustainability World Index vertreten und wurden 2017, 2018 und 2019 als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn sowie auf Instagram. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.