Interact Pro – Beleuchtung neu vernetzen

10 Oktober 2018

 

Interact Pro ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, bei der Beleuchtungssanierung das ganze Potential IOT-vernetzter Beleuchtung zu nutzen.

 

Wien - Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat heute mit Interact Pro die neueste Erweiterung seines Portfolios an IoT-fähigen Produkten angekündigt. Die Software in Verbindung mit Leuchten, Lampen und Sensoren bietet die erste intelligente Multitasking-Beleuchtungslösung, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt wurde. Sie markiert einen weiteren Schritt in der Strategie von Signify, den Führungsanspruch im Markt für vernetzte Beleuchtungssysteme, Software und Services weiter zu untermauern.

 

Mit der intuitiven Interact Pro App und dem Dashboard auf dem PC können KMU ihre Beleuchtung steuern, managen und optimieren. Sie können die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern und die Energiekosten senken. Interact Pro arbeitet perfekt mit Interact Ready Lampen, Leuchten und Sensoren von Philips zusammen. Mit der App können die Mitarbeiter ihre optimale Beleuchtungssituation am Arbeitsplatz wählen. Das bedeutet individuelle Anpassung der Beleuchtung an Sehvermögen, Arbeitsaufgaben und Tageszeit.

 

Studien haben ergeben, dass wir 90 Prozent unserer Lebenszeit in Gebäuden verbringen¹.  Diese erstaunliche Zahl belegt, wie wichtig die richtige Beleuchtung insbesondere am Arbeitsplatz ist. Da Interact Pro die Lichtbedingungen am Arbeitsplatz verbessert, erhöht das System die Mitarbeitermotivation und steigert die Attraktivität des Unternehmens im Wettbewerb um talentierte Arbeitskräfte.

 

Intelligente Beleuchtung für intelligente Unternehmen

Interact Pro ist für kleine bis mittelgroße Gewerbeflächen von 250 m² bis 10.000 m² ausgelegt. Bis zu 200 Lichtpunkte können vernetzt und gleichzeitig verwaltet werden. Die mit der Cloud vernetzte Interact Pro Lösung umfasst ein Webportal, Gateway, Dashboard und die App, über die Unternehmen ihre Beleuchtung steuern können.

 

Interact Pro ist konzipiert zur Sanierung bestehender Anlagen. Der Clou: die bestehende 3x1,5 qmm Leitungsinstallation kann weiterverwendet und muss nicht angepasst werden. Das spart Zeit, Kosten und reduziert die Zeit, in der der reguläre Betrieb in Unternehmen gestört wird. Viele Beleuchtungsprojekte werden ohne eine Lichtsteuerung saniert, weil der Aufwand für die zusätzliche Installation gescheut wird.

 

Interact Pro eignet sich ideal für Büros, Lagerhallen und Parkhäuser. Die Lichtsensoren erkennen Bewegung automatisch. Sie lösen dann das Einschalten der Lampen und Leuchten aus und dimmen sie wieder herunter, wenn die Personen den Bereich verlassen. Das spart Energie und Kosten. Die Sensoren registrieren ebenso automatisch die Intensität des Tageslichts und dimmen das Licht herunter, sodass auch hier die Unternehmen Energie einsparen. Daten aus dem vernetzten Beleuchtungssystem werden über das Interact Pro Dashboard und die App angezeigt. Die Verantwortlichen im Unternehmen können so fundierte Entscheidungen darüber treffen, wie sie am besten den Stromverbrauch optimieren und Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Darüber hinaus unterstützt die Interact IoT-Plattform Push-Benachrichtigungen und Sicherheitsupdates: Das System bleibt automatisch auf dem neuesten Stand.

 

¹ Daten von LightingEurope, Jahresbericht 2016

 

Das Internet der Dinge eröffnet bisher noch nicht erreichte neue Möglichkeiten bei der Beleuchtung. Wir freuen uns, dieses Potenzial dank Interact Pro nun auch für KMU anbieten zu können. Da KMU mit Interact Pro über mehr Daten und intelligentere Funktionen verfügen, können sie die richtigen Entscheidungen treffen, um ihr Unternehmen produktiver zu machen und das Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter angenehmer zu gestalten.”


Harsh Chitale,
Business Group Leader Professional bei Signify

Inbetriebnahme in Rekordgeschwindigkeit

Die Interact Pro Software und Philips Interact Ready Lampen und Leuchten unterstützen den internationalen offenen Funkstandard Zigbee 3.0. Das drahtlose vernetzte Beleuchtungssystem wird über eine App eingerichtet und lässt sich schneller als konventionelle Systeme installieren. Die Monteure sind somit in kürzerer Zeit wieder für andere Aufgaben verfügbar und die Störungen beim Kundenunternehmen werden minimiert. Interact Pro ist als einziges System in der Lage, Leuchten, Lampen und Sensoren in einem vernetzten System mit umfangreiche Funktionen wie Automatisieren, Personalisieren und Analysieren so zu kombinieren, das eine energetisch und auf Mitarbeiterbelange optimierte Lichtanlage „entsteht“.

 

Mithilfe von Interact Pro können Elektroinstallateure aufgrund der Analysefunktionen Mehrwertleistungen anbieten und ihren Kunden Empfehlungen zur Optimierung der Beleuchtungsanlage geben. Das stärkt die langfristige Kundenbindung und erhöht die Chancen für Folgeaufträge. Mit entsprechender Autorisierung durch das KMU können Systemtechniker Fernwartungen durchführen und sogar den System(fehler)status über das Interact Pro Dashboard überprüfen. So finden sie schnell heraus, ob im Beleuchtungssystem ein Problem vorliegt, und überflüssige Fahrten zu Kundenstandorten (zur Feststellung von Fehlerursachen) gehören der Vergangenheit an.

 

Interact Pro wird weltweit eingeführt und kann exklusiv über Vertriebspartner von Signify bezogen werden. Schulungen und Demonstrationen der neuen Interact Pro Software finden weltweit statt und es wird kontinuierlicher Support angeboten.

 

Philips Interact Ready Lampen, Leuchten und Sensoren

Philips Interact Ready Lampen, Leuchten und Komponenten, die mit Interact Pro kompatibel sind, sind jetzt erhältlich. Das Interact Ready Leuchtensortiment in Europa besteht aus Philips Coreline Leuchten und umfasst Panels, Downlights und Feuchtraumleuchten. Die komplette Philips CoreLine Produktlinie wird ab 2019 unter dem Namen Interact Ready in Europa erhältlich sein.

 

Das Philips Interact Ready Lampensortiment besteht aus Philips Interact Ready LED-Tubes und ist jetzt in Europa erhältlich: Philips MasterConnect LED Tube EM/Hochvolt (Produktlänge 1.200 mm oder 1.500 mm). Erhältlich sind Interact Ready Bewegungsmelder und Wandschalter. Ein Philips Interact Ready Mehrfachsensor, der sowohl Bewegungen als auch Tageslicht registriert, wird im weiteren Verlauf des Jahres erhältlich sein.

 

Signify ist seit dem 16. Mai 2018 der neue Firmenname von Philips Lighting.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:


Clarissa Thelen

Integrated Communications Specialist,

Philips Lighting Austria GmbH, Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien, Austria

Tel: +43 664 88283284

E-Mail: clarissa.thelen@signify.com
 

Stefan Zander

Pressesprecher

Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 7429087

E-Mail: stefan.zander@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender, Endkonsumenten und Beleuchtung im Internet der Dinge. Mit unseren Philips Produkten, den vernetzten Interact Lichtsystemen und datengestützten Services, bieten wir einen Mehrwert für Unternehmen und verändern das Leben Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Jahr 2017, rund 30.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in über 70 Ländern erschließen wir das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein helleres Leben und eine bessere Welt. Neuigkeiten von Signify finden Sie im Newsroom, bei Twitter und LinkedIn. Informationen für Investoren finden Sie auf der Seite Investor Relations.

Street Lighting-Smart-iot

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify's fourth quarter and full year results 2018

    Februar 01, 2019

    Signify's fourth quarter and full year results 2018

  • Philips Hue erweitert erneut sein Outdoor-Sortiment

    Jänner 08, 2019

    Philips Hue erweitert erneut sein Outdoor-Sortiment

  • Signify illuminiert Gebäude, Brücken und Flüsse in Shanghai mit dynamischem Licht

    November 21, 2018

    Signify illuminiert Gebäude, Brücken und Flüsse in Shanghai mit dynamischem Licht