Pöttinger Landtechnik in Grieskirchen


Modernes Licht für modernes Unternehmen

26. April 2018

Die Pöttinger Landtechnik GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen, das einen nachhaltigen Beitrag zur Steigerung der Effektivität, Effizienz und Qualität in der Agrarproduktion leistet. Die landtechnischen Geräte und Leistungen bieten höchste Qualität und stehen für herausragende Arbeitsergebnisse. Pöttinger setzt auf den Standort Österreich und investiert laufend in seine Werke, wie zum Beispiel in den Aus- und Umbau im Stammwerk Grieskirchen sowie in ein neues, modernes Ersatzteil-Logistikcenter in Taufkirchen an der Trattnach.

 

Für diese Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen waren auch neue Beleuchtungskonzepte nötig, von den Büros über die Außenbeleuchtung bis hin zum Lager und der Produktion. Die alte Lichtanlage in der Grieskirchener Produktionshalle war schon 20 Jahre alt. Sie entsprach nicht mehr der Norm und kaum noch den Anforderungen an eine moderne Arbeitsplatzbeleuchtung. Überdies war sie durch ihren hohen Stromverbrauch alles andere als energieeffizient und verursachte hohe Wartungskosten.

 

Für das ganzheitliche Bau- und Energiemanagement setzt Pöttinger seit vielen Jahren auf das Unternehmen Bero aus Wels, das auch bei den jüngsten Projekten federführend war. Der konkrete Auftrag lautete, eine moderne, energieeffiziente und nachhaltige Lösung für alle Unternehmensbereiche zu finden.

 

Bei der Suche nach einer Lichtlösung für das neue Logistikzentrum wurde Markus Köllerer, verantwortlicher Betriebstechniker bei Pöttinger, auf ein Philips Projekt in Linz aufmerksam. Er konnte das weltweit erste GreenWarehouse-Lichtsystem in der Logistikzentrale von DB Schenker vor Ort in Augenschein nehmen. Die dort installierten modernen Hallenleuchten Maxos LED und GentleSpace, die dynamische Lichtsteuerung, die Bewegungssensoren, die Zonenaufteilung, das intelligente Dimmen und die individuelle Programmierung weckten das Interesse an der vielseitigen Beleuchtung.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Damit war die Entscheidung für das GreenWarehouse-Paket im neu gebauten Pöttinger Ersatzteil-Logistikcenter in Taufkirchen gefallen. Auch die Büros dort erhielten mit der PowerBalance eine moderne LED-Beleuchtung mit Actilume Lichtsteuerung. „Philips Lighting überzeugte nicht nur mit hoher Fachkompetenz, sondern zeichnete sich auch mit der altbewährten Handschlagqualität aus, bei der münd-

liche Vereinbarungen uneingeschränkt gültig sind“, stellte Bero-Geschäftsführer Bernhard Oberndorfer erfreut fest. „So eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei auch heute noch ein Garant des Erfolgs und macht dazu richtig Spaß.“

 

Für alle anderen Arbeitsbereiche an beiden Standorten wurden im Rahmen der Baumaßnahmen ebenfalls sorgfältige Bestandsaufnahmen und eine energetische Betrachtung der Beleuchtung durchgeführt. Das Resultat: Auch sie wurden mit modernen LED-Leuchten ausgestattet. Ganz egal, ob 100 Meter lange Gänge im Lager, große Außenbereiche für die Anlieferung, Büroräume mit mehreren Arbeitsplätzen oder unterschiedliche Bereiche in der Produktion – für jede Anforderung wurde eine passende Lösung gefunden. Die moderne, nachhaltige Beleuchtung bietet optimale Lichtverhältnisse für alle Mitarbeiter und entspricht den neusten relevanten Normen und Sicherheitsstandards.

 

DI (FH) Jörg Lechner äußerte sich beeindruckt: „Die Lichtlösungen sind optimal auf unsere Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten. Die Zusammenarbeit von Philips Lighting und bero war in jeder Projektphase sehr professionell – von der Beratung und Planung über die Produktauswahl bis zur Installation. Unsere Arbeitsbedingungen haben sich mit der neuen Beleuchtung spürbar verbessert. Außerdem haben wir unsere Stromkosten beträchtlich senken können.“

Projektbeteiligte

DI (FH) Jörg Lechner, Geschäftsführer Produktion & Materialwirtschaft, Pöttinger Landtechnik

Christoph Leopoldseder, Bereichsleiter Facility Management, Pöttinger Landtechnik

Bernhard Oberndorfer, Geschäftsführung, bero bau- und energiemanagement gmbh

Markus Waldl, Lichtberatung, Philips Lighting

Rene Drahoss, Lichtplanung, Philips Lighting

 

Eingesetzte Leuchten

Maxos LED, Maxos LED mit GreenWarehouse, GentleSpace, PowerBalance mit Actilume,

CoreLine Tempo Strahler, Maxos Fusion, Maxos LED, GentleSpace, Maxos Performer

 

Lichtsteuerung

GreenWarehouse im Lager, Actilume im Büro

Pöttinger Landtechnik in Grieskirchen
Pöttinger Landtechnik in Grieskirchen
Pöttinger Landtechnik in Grieskirchen
Pöttinger Landtechnik in Grieskirchen

Weitere Informationen für Journalisten:

Nina Stuttmann
Head of Integrated Communications D/A/CH 
Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg 
Tel: +49 151 121 566 37 
E-Mail: nina.stuttmann@signify.com
 

Clarissa Thelen
Integrated Communications Specialist 
Philips Lighting Austria GmbH, Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien, 
Telefon: +43 664 882 832 84
E-Mail: clarissa.thelen@signify.com

Über Philips Lighting

Philips Lighting ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Damit erschließt es sich neue Anwendungs- und Geschäftsfelder und trägt dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffiziente LED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führende Anbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services und nutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. 2017 hat Philips Lighting mit weltweit 32.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von 7 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht Philips Lighting auf www.philips.de/lightingnewsroom.

Wir würden gern von Ihnen hören