Vintage LED-Lampen von Philips Lighting


    Modernes Licht im Retro-Design

    23. Januar 2018

    Gute Nachrichten für alle, die sich einerseits nach der „guten alten Zeit“ zurücksehnen, andererseits aber die Annehmlichkeiten der Moderne nicht missen wollen. Mit der neuen Vintage LED Familie gelingt Philips Lighting der Spagat zwischen Stil von gestern und Technologie von heute. Die formschönen LED-Lampen verbinden dekoratives Design, das an altmodische Glühlampen erinnert, mit moderner Lichttechnologie. Schon im ausgeschalteten Zustand sind die Lampen im Retro-Look und mit hochwertiger Goldbeschichtung ein attraktiver Hingucker in jedem Wohnraum und viel zu schade, um in geschlossenen Leuchten versteckt zu werden. Schaltet man sie ein, verbreiten sie ohne Verzögerung schmeichelndes und behagliches Licht in warmen Farbtönen (Farbtemperatur 2.000 K).

    In mehreren klassisch-bewährten Formen und Abmessungen und mit den üblichen Standardgewinden, E27 und E14, sind die Lampen der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Rein äußerlich greifen sie deren Design auf, verbrauchen aber dank ihrer hochwertigen Verarbeitung und der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 80 Prozent weniger Energie und haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer von 2,7 Stunden entspricht das 15 Jahren, in denen die Lampen beim Stromsparen helfen und damit zum Schutz der Umwelt beitragen. Gleichzeitig schaffen sie eine gemütliche Lichtstimmung. Willkommener Nebeneffekt: Da das Licht weder Infrarot- noch Ultraviolett-Anteile enthält, geben die Lampen keine Wärme ab und verursachen kein Verblassen oder Verfärben von Stoffen und anderen Gegenständen. Die Lampen sind darüber hinaus auch in dimmbaren Varianten erhältlich.

    Als Giants gibt es die nostalgischen Lampen als Globeausführung zudem im XXL-Format. Passend zum Design dieser Lampen bietet Philips Lighting dafür separat auch entsprechende Lampenkabel zum Anschluss und Abhängen von der Zimmerdecke an, die den Retro-Eindruck abrunden. Philips Vintage LEDLampen gibt es mit Lampenleistungen von 2,3 bis 7,5 Watt und Lichtströmen von 125 bis 630 Lumen. Das entspricht elektrischen Leistungen konventioneller Lampen von 14 bis 50 Watt. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen je nach Ausführung zwischen 9,99 und 49,99 Euro.

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Bernd Glaser

    Pressesprecher Philips Lighting GmbH

    Tel: +49 (0) 160 96 32 71 83

    E-mail: bernd.glaser@signify.com

    Über Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Erkenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Technologiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mit diesen erschließt es neue Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglicht faszinierende Beleuchtungserlebnisse und trägt dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffiziente LED-Beleuchtungen als jedes andere Unternehmen. Es ist der führende Anbieter für vernetzte Lichtsysteme und professionelle Services und nutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. In 2016 hat Philips Lighting mit weltweit 34.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht Philips Lighting auf www.philips.at/lightingnewsroom.