Anregungen

    Philips LEDclassic Lampen im Retrodesign


    Neues Licht mit altem Charme

    September 9, 2015

    In der Vergangenheit war die Wohnraumbeleuchtung ohne Glühlampen kaum denkbar. Weil deren Licht jedoch höchst Energie verschwendend durch einen dünnen Glühdraht (Filament) erzeugt wird, treten heute mehr und mehr nachhaltige LED-Lampen an ihre Stelle. Sie sparen bis zu 90 Prozent Energie, haben ein glühlampenähnliches Licht und eine um ein Vielfaches längere Lebensdauer. So mancher vermisst an dem neuen Licht allerdings den alten Charme traditioneller Lampen. Entsprechend der Wünsche von Verbrauchern bietet Philips Standard-, Kerzen- und Tropfenlampen jetzt auch in der gewohnt klassischen Form mit LED-Filamenten an und zeigt mit seinen neuen LEDclassic Lampen die harmonische Verbindung von Moderne und Tradition.

     

    Die nahezu lückenlose Rundumabstrahlung, wie man sie bisher nur von Glühlampen kannte, ist eine Besonderheit der Philips LEDclassic Lampen im Retrodesgin. Es gibt sie als Standardlampen mit E27-Gewindesockel und Lichtströmen von 806 und 470 Lumen. Sie sind der ideale Ersatz für die klaren, herkömmlichen 60- und 40-Watt Glühlampen, haben aber selbst nur elektrische Leistungen von 7,5 und 4,3 Watt. Mit einem Lichtstrom von 250 Lumen und 2,3 Watt können die E14-Kerzen- und Tropfenlampen die klassischen 25-Watt-Glühlampen direkt ersetzen. Alle LEDclassic Lampen haben ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin. Durch die lange Lebensdauer von 15.000 Stunden sowie die Energieeffizienzklasse A++ sind sie ausgesprochen wirtschaftlich.

     

    Schönste Harmonie, so heißt es, entsteht durch das Verbinden von Gegensätzen. Philips LEDclassic Lampen bieten sowohl die technischen Vorteile einer modernen Lichtquelle als auch die visuelle Ästhetik traditioneller Beleuchtung. Alle Lampen sind ab Oktober im Handel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für den 60- und 40-Watt-Ersatz betragen 9,99 und 7,99 Euro, für die Kerzen- und Tropfenlampe 6,99 Euro.

    Standardlampe mit E27-Gewindesockel (4,3 W)

    Kerzenlampe (E14)

    Presseinformation

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
     

    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:

    Martha Salaquarda, MA

    Communications Manager Philips Lighting

    Philips Austria GmbH

    Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien

    E-Mail: martha.salaquarda@signify.com

    Mobil: 0664/3806503

     

    Mag. Nina Stuttmann

    Head of Brand, Communication & Digital

    Unternehmenssprecherin Philips Austria GmbH

    Mobil: 0664 8389016

    E-Mail: nina.stuttmann@signify.com

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

    Philips Lighting ist ein Unternehmen von Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) und der welt-weit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Wir kombinieren unser Verständnis um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit unserem umfassenden technologischen Know-how, um einzigartige, digitale Beleuchtungssysteme zu schaffen, die Anwendern neue Geschäftsfelder erschließen und das Leben von Menschen verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkaufen wir mehr energieeffiziente LED-Beleuchtung als jedes andere Unternehmen. Philips Lighting ist führend im Markt für Connected Lighting-Systeme und professionelle Dienstleistungen. Wir nutzen das Internet der Dinge, um Licht auch jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren - Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. 2015 haben wir weltweit mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Mehr über Philips Lighting im Internet: www.lighting.philips.de