Anregungen

    Philips Hue Wireless Dimming Kit - Intelligenter Einstieg in die Smart Home-Beleuchtung

    August 25, 2015

    Mit dem Hue Wireless Dimming Kit präsentiert Philips eine smarte, besonders einfache und kostengünstige Lösung für stufenlos dimmbares Licht. Nach Einschrauben der Hue-LED-Lampe ist der beiliegende Dimmer sofort einsatzbereit und keinerlei weitere Installation erforderlich. Dabei lässt sich der Dimmer aus seiner Wandhalterung nehmen und wie eine Fernbedienung nutzen. So lassen sich bequem vom Sofa, Bett oder Küchentisch aus bis zu zehn der besonders lichtstarken Lampen bedienen. Auch die Einbindung in bestehende Philips Hue-Systeme ist möglich und erweitert das Anwendungsspektrum.

     

    Einfache Inbetriebnahme und garantiert flimmerfreie Licht-Atmosphäre

    Jedes Set beinhaltet eine Hue LED-Weißlichtlampe sowie einen mitnehmbaren, batteriebetriebenen Dimmschalter. Mit ihm lassen sich bis zu zehn Lampen stufenlos dimmen sowie an- oder ausschalten. Nicht mehr nötig sind damit kostspielige Unterputz-LED-Dimmer je einzelne Lampe. Auch das Verlegen zusätzlicher Kabel oder eine professionelle Beratung und Vor-Ort-Installation durch Elektrotechniker entfallen. Während herkömmliche LED-Dimmer im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Lampen mitunter Lichtflackern oder Brummen verursachen können, ermöglicht das kabellose Philips Hue Dimm-Set ein garantiert makelloses, flimmerfreies und stufenloses Dimmen. Mit bis zu 806 Lumen (60 Watt-Äquivalent) sind die Lampen zudem besonders lichtstark.

     

    Komfortable Smart Home-Beleuchtung

    Die Atmosphäre in Wohnräumen zu verändern, war noch nie so einfach: Der Dimmer ist einsatzbereit, sobald die Lampe in die gewünschte Leuchte eingeschraubt ist. Seine Wandhalterung lässt sich wahlweise mittels Schrauben oder rückstandsfreier Klebestreifen befestigen. Die Steuereinheit haftet magnetisch und lässt sich wie eine Fernbedienung mitnehmen. Zum Start des Lieblingsfilms oder zur Schlafenszeit vom Bett aus muss also niemand mehr aufstehen, um die Beleuchtung zu verändern beziehungsweise auszuschalten.

     

    Zukunftsweisende Beleuchtung

    Das Set funktioniert ohne Bridge, Internetanbindung oder weiteres Zubehör. Wer bereits ein Philips Hue-System mit Bridge besitzt oder sich zu einem späterem Zeitpunkt zulegt, kann den Dimmer und die Hue-Weißlichtlampen ganz einfach in dieses einbinden. Der Schalter kann dann bis zu 50 Hue-Lampen steuern und die Hue-App ermöglicht weitere Anwendungsmöglichkeiten auch für die neuen Hue-Weißlichtlampen. Beispielsweise, um die Beleuchtung zu automatisieren und das eigene Zuhause auch bei Urlaubsabwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen.

     

    „Das Philips Hue Dimming Kit ist ein komfortabler und kostengünstiger Einstieg in eine moderne Dimmtechnologie“, sagt Susanne Schmitz, Senior Marketing Direktorin bei Philips Lighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Es zeigt, wie einfach eine Smart Home-Beleuchtung funktionieren kann. Zugleich ist es kompatibel und erweiterbar um andere Produkte der Hue-Familie.“

     

    Das kabellose Philips Hue Dimm-Set kostet nur 39,95 Euro. Zusatzlampen gibt es für je 19,95 Euro. Ohne Lampe ist der Schalter für 24,95 Euro erhältlich. Alle drei Produkte kommen ab September 2015 in den Handel in Deutschland sowie Österreich und der Schweiz.

     

    Technische Daten zum Dimmer:

    • Kabellos, batteriebetrieben
    • Vier Schalter: An/Aus, heller/dunkler dimmen
    • Produktabmessungen: 115 x 70 x 14 (mit Wandhalterung) / 92 x 35 x 11 (als Fernbedienung)
    • Gewicht Schalter 67 g / Fernbedienung 37 g
    • Software-Upgrade over-the-air (OTA) ist über die Philips Hue-Bridge möglich
    • CR2450-Batterie enthalten, für mindestens drei Jahre bei durchschnittlicher Nutzungsintensität
    • Lebensdauer: 50.000 x An- und Ausschalten
    • 2.400–2.483,5 MHz kabelloser HF-Frequenz-Modus
    • Es können bis zu zehn Philips Hue-Leuchten angeschlossen werden
    • Reichweite: 12-30 Meter
       

    Technische Daten zur Philips Hue-Lampe:

    • Warmweißes Licht 2.700 K
    • 806 Lumen max.
    • Lebensdauer: 25.000 h
    • 100% sofortige Helligkeit – kein Aufblenden

    Mit optimierten Linsensystemen, neuen Funktionen und zusätzlichen Lichtfarben hat Philips sein Sortiment an LED-Reflektorlampen für den Wohnbereich ergänzt. Die neuen Lampen zeichnen sich durch eine noch gleichmäßigere Lichtverteilung und exakte Lichtkegel aus. Erreicht wird das durch eine höhere Zahl von LEDs im Reflektor. Außerdem warten einzelne Lampen mit einem besonderen Lichteffekt auf.

     

    Eine technische Neuerung, die für mehr Lichtkomfort sorgt, bietet Philips jetzt auch bei einzelnen seiner dimmbaren LED-Reflektorlampen unter dem Namen WarmGlow an. Sowohl als Hochvoltausführung mit GU10- als auch in der Niedervoltversion mit GU5.3-Sockel sind Lampen erhältlich, deren Licht sich beim Herunterdimmen, ähnlich wie bei Glühlampen, nicht nur in der Helligkeit, sondern auch in der Farbe von 2.700 auf 2.200 Kelvin verändert. Durch das angenehm warme Licht entsteht eine Ambientebeleuchtung, die Behaglichkeit schafft.

     

    Neu im Hochvoltbereich sind eine 6,5-Watt LED-Lampe mit GU10-Sockel und halogenlampenähnlichem, weißem Licht (3.000 Kelvin) sowie ein dimmbarer 5,5-Watt LED-Spot im edlen Silbergrau mit neutralweißer Lichtfarbe (4.000 Kelvin). Diese LED-Lampen sind eine Erweiterung des Angebots und die lichtstärksten Lampen im Sortiment. Sie sind der ideale Ersatz für herkömmliche 65- und 50-Watt-Hochvolthalogenspots. Mit einem Ausstrahlungswinkel von 36 Grad eignen sie sich ebenso zur Akzent- wie zur Allgemeinbeleuchtung. Die Lampenlebensdauer beträgt 15.000 Stunden, die unverbindliche Preisempfehlung ist 7,99 Euro.

     

    Ergänzt wird der Neuheitenreigen der Reflektorlampen durch eine dimmbare 8-Watt Niedervoltversion mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden. Diese Ausführung in stilvollem Silbergrau ist die hellste Lampe der Produktreihe. Sie kann eine 50-Watt-Reflektorlampe direkt ersetzen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 12 Euro.

     

    Die lange Nutzlebensdauer der Reflektorlampen von bis zu 20.000 Stunden minimiert die Wechselkosten und sorgt dafür, dass sich nach der schnellen Amortisation der Anschaffungsinvestition ein lang andauernder Spareffekt ergibt. Energieeinsparungen von bis zu 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Lichtlösungen sind als Argument für einen Umstieg auf moderne LED-Technologie kaum zu schlagen. Mit den neuen Produktentwicklungen schließt Philips letzte Lücken im LED-Sortiment, das nun alle gängigen Leuchtmittelvarianten abdeckt.

    Dimmer in Wandhalterung

    Dimmer als Fernbedienung

    Presseinformation

    Servicetext

    Weitere Informationen für Journalisten:

    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:
     

    Weitere Informationen für Journalisten und Blogger:

    Martha Salaquarda, MA

    Communications Manager Philips Lighting

    Philips Austria GmbH

    Euro Plaza, Kranichberggasse 4, 1120 Wien

    E-Mail: martha.salaquarda@signify.com

    Mobil: 0664/3806503

     

    Mag. Nina Stuttmann

    Head of Brand, Communication & Digital

    Unternehmenssprecherin Philips Austria GmbH

    Mobil: 0664 8389016

    E-Mail: nina.stuttmann@signify.com

     

    Über Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 106.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte 2014 einen Umsatz von 21,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

    Philips Lighting ist ein Unternehmen von Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) und der welt-weit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Wir kombinieren unser Verständnis um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit unserem umfassenden technologischen Know-how, um einzigartige, digitale Beleuchtungssysteme zu schaffen, die Anwendern neue Geschäftsfelder erschließen und das Leben von Menschen verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkaufen wir mehr energieeffiziente LED-Beleuchtung als jedes andere Unternehmen. Philips Lighting ist führend im Markt für Connected Lighting-Systeme und professionelle Dienstleistungen. Wir nutzen das Internet der Dinge, um Licht auch jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren - Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. 2015 haben wir weltweit mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Mehr über Philips Lighting im Internet: www.lighting.philips.de