Philips baut laufend seine Marktführerschaft mit „Connected Lighting“-Systemen für Geschäfte, Büros, Städte und zu Hause in der LED-Beleuchtung aus. Nachdem Philips die Entwicklung energieeffizienter LED-Beleuchtung maßgeblich vorangetrieben hat, beschäftigt sich das Unternehmen nun intensiv damit, Beleuchtung in eine vollständig digitalisierte Welt zu transformieren. Vorgestellt wurden einige dieser neuen digitalen Technologien auf den Power Days in Salzburg, Österreichs einzige Fachmesse für Elektrotechnik.
Neben neuen LED-Leuchtenserien und LED-Lampen präsentierte Philips effiziente Innovationen im Bereich vernetzter, intelligenter Beleuchtungssysteme, die spürbare Vorteile für den Geschäftsbetrieb mit sich bringen. Denn mit Hilfe von drahtlos gesteuerten, netzfähigen LED-Beleuchtungslösungen sparen Industriebetriebe oder Logistikzentren massiv Betriebskosten. Zusätzlich können mit diesen Systemen Betriebsabläufe durch eine arbeitsprozessgerechte Beleuchtung optimiert werden, ohne in eine zusätzliche Beleuchtungsinfrastruktur investieren zu müssen.
Philips zieht positive Bilanz
Die gezeigten innovativen LED-Beleuchtungslösungen sorgten bei den Besuchern der Power Days für großes Interesse, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand: enormes Einsparpotenzial bei den Betriebskosten, Reduzierung der CO2-Emissionen und Licht dort wo man es braucht. „Wir konnten anregende Gespräche mit kundigem Fachpublikum führen. Die Kombination von Energieeffizienz und gesteigerter Funktionalität durch neueste Technologie, begeisterte die Besucher auf unserem Messestand. Philips Licht hat sich bei Planern, Elektrikern und Endkunden als kompetenter Partner präsentiert. Positiv überrascht waren wir von dem 14 Prozent höheren Besucherzustrom, der vor allem am Donnerstag sehr stark zu spüren war. Positiv bemerkten wir auch, dass die Fachbesucherqualität merklich zugenommen hat“, zieht Rudolf Koch, Geschäftsführer Philips Lighting Österreich, positives Resümee.
„Innovationen in diesen Bereichen werden immer komplexer und bringen Erklärungsbedarf mit sich. Das führt dazu, dass Gewerbe und Handel diese Branchen-Fachmesse nutzen, um sich über diese nutzerorientierten Lösungen und Neuheiten zu informieren. Eine Überlegung, die man daher anstellen könnte wäre, ob hier Synergieeffekte in der Messelandschaft geschaffen werden können, indem man die Frühjahrsordertage und die Power Days zusammenlegt. Für viele der heimischen Branchenbetriebe sind beide Veranstaltungen von zentraler Relevanz. Denn sowohl die Power Days als auch die Frühjahrsordertage wenden sich neben jeweils erweiterten, spezifischen Branchenzielgruppen ganz fokussiert an den klassischen österreichischen Elektro-Fachbetrieb. Ich würde diese Entwicklung für Philips begrüßen“, so Rudolf Koch weiter.
Philips Highlights, die die Besucher begeisterten
Green Parking: Sicherheit und Sehkomfort bei 80 Prozent Energieeinsparung
Das vernetzte LED-Beleuchtungssystem Pacific Green Parking von Philips ist ein patentierte Lichtkonzept, das robuste, hocheffiziente LED-Leuchten mit kabelloser Steuerung und Anwesenheitsdetektion verbindet. Das funkgesteuerte Sensor-System macht eine Neuverkabelung mit Steuerleitungen überflüssig. Es kann ohne zusätzliche Kosten, mit nur geringem Montageaufwand, installiert werden. Weiters bietet dieses intelligente LED-System bei geringerem Energieverbrauch die gleiche Lichtleistung wie herkömmliche Leuchtstofflampen jedoch bei deutlich längeren Wartungsintervallen. Der konkrete Mehrwert für den Betreiber ist eine Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent und für den Nutzer die hochwertige Beleuchtung, die zur rechten Zeit für Sicherheit und Komfort sorgt.
Green Warehouse: Licht dort wo es benötigt wird
Mit GreenWarehouse bietet Philips eine Beleuchtungslösung mit beeindruckendem Einsparpotenzial für Logistikzentren, denn dieses Beleuchtungskonzept vereint energieeffiziente LED-Leuchten mit einem interaktiven Lichtmanagement. Das heißt: Alle Leuchten im GreenWarehouse System sind ab Werk mit einer Steuerungseinheit mit Bewegungssensor und Wireless Controller ausgestattet. Das Konzept verbindet Produkt-Innovationen aus der dynamischen Lichtsteuerung und der Bewegungssensorik mit LED-Leuchtmitteln sowie interaktiven Steuerungsmodule zu einem nachhaltigen Lichtsystem. GreenWarehouse bietet ein Komplettpaket für eine bedarfsgerechte Beleuchtung. So hat man immer dann und dort Licht, wo es gerad benötigt wird. Und in der Zeit dazwischen wird die Beleuchtung gedimmt.
MASTER LEDbulb klar – die unserer Meinung nach schönste LED-Lampe
Ein weiteres Highlight auf der Messe war die neue Philips MASTER LED-Lampe erstmalig als 60-Watt-Ersatz in klarer Ausführung. Mit nur neun Watt Leistung und einem Lichtstrom von 806 Lumen ist sie der nachhaltige Ersatz für 60-Watt-Glühlampen. Der klare Glühlampen-Ersatz mit der einzigartiger Lotuslinsenoptik spart bis zu 85 Prozent Energie und macht sich auch in offenen Leuchten, bei denen die Lampen sichtbar sind, eine gute Figur.
Philips LEDtube InstantFit EVG: Der schnelle Wechsel zu LED
Mit der MASTER LEDtube InstantFit EVG bietet Philips einen Ersatz für Leuchtstofflampen in Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Dabei können die InstantFit-LED-Lampen einfach, ohne großen Aufwand ausgetauscht werden. Die Leuchten müssen dabei nicht neu verdrahtet werden. Damit geht der Wunsch von Gebäudemanagern und Elektrotechnikern nach einem problemlosen Wechsel auf moderne, energiesparende Lichttechnik sowie die Forderung der Gesetzgebung nach einer umweltfreundlichen Beleuchtungstechnologie in Erfüllung. Die Philips LEDtube InstantFit EVG gibt es als Ersatz für die 1.200 Millimeter-Leuchtstofflampe mit einer elektrischen Leistung von 36 Watt sowie die 1.500-Millimeter-Ausführung als Ersatz für die 58-Watt-Leuchtstofflampen.
Eine energieeffiziente Alternative zu den Niedervolt- und Hochvolt-Halogenbrennern bietet Philips mit neuen Modellen der Produktreihe CorePro LEDcapsule an. Damit schließt die weltweite Nummer eins bei Beleuchtung für die Anwender eine weitere Lücke im Produktprogramm der Retrofitlampen für Halogen-Lichtanwendungen. Die Lampen eignen sich ebenso für dekorative Lichtanwendungen wie zur Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants, aber auch als nachhaltige Alternative zu den herkömmlichen Halogenlampen in privaten Haushalten, zum Beispiel in Tischleuchten.
Erstmals sind jetzt aus der CorePro-Reihe eine 2,5 Watt LED-Variante der Hochvolt-Halogenlampe mit G9-Sockel sowie eine zwei Watt LEDcapsule mit G4-Sockel erhältlich. Sie können die vergleichbaren konventionellen Halogenbrenner mit 25 und 20 Watt direkt ersetzen. Beide LEDcapsules warten bei Lichtströmen von 204 und 200 Lumen mit Lichtausbeuten von 81,6 und 100 Lumen pro Watt auf. Das sind derzeit die höchsten Werte aller vergleichbaren Markenlampen. Die Energieersparnis beträgt dadurch bis zu 90 Prozent.
Beide Modelle sind für Innenanwendungen in offenen und belüfteten Leuchten geeignet und lassen sich problemlos in bestehende Installationen einsetzen. Sie bieten hochwertiges warmweißes Licht mit einer sehr guten Farbwiedergabeeigenschaft und gleichmäßiger Lichtverteilung. Die lange Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden minimiert die Wartungs- und Wechselkosten und sorgt dafür, dass sich nach der schnellen Amortisation der Anschaffungsinvestition ein lang andauernder Spareffekt ergibt.
Eine energieeffiziente Alternative zu den Niedervolt- und Hochvolt-Halogenbrennern bietet Philips mit neuen Modellen der Produktreihe CorePro LEDcapsule an. Damit schließt die weltweite Nummer eins bei Beleuchtung für die Anwender eine weitere Lücke im Produktprogramm der Retrofitlampen für Halogen-Lichtanwendungen. Die Lampen eignen sich ebenso für dekorative Lichtanwendungen wie zur Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants, aber auch als nachhaltige Alternative zu den herkömmlichen Halogenlampen in privaten Haushalten, zum Beispiel in Tischleuchten.
Erstmals sind jetzt aus der CorePro-Reihe eine 2,5 Watt LED-Variante der Hochvolt-Halogenlampe mit G9-Sockel sowie eine zwei Watt LEDcapsule mit G4-Sockel erhältlich. Sie können die vergleichbaren konventionellen Halogenbrenner mit 25 und 20 Watt direkt ersetzen. Beide LEDcapsules warten bei Lichtströmen von 204 und 200 Lumen mit Lichtausbeuten von 81,6 und 100 Lumen pro Watt auf. Das sind derzeit die höchsten Werte aller vergleichbaren Markenlampen. Die Energieersparnis beträgt dadurch bis zu 90 Prozent.
Beide Modelle sind für Innenanwendungen in offenen und belüfteten Leuchten geeignet und lassen sich problemlos in bestehende Installationen einsetzen. Sie bieten hochwertiges warmweißes Licht mit einer sehr guten Farbwiedergabeeigenschaft und gleichmäßiger Lichtverteilung. Die lange Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden minimiert die Wartungs- und Wechselkosten und sorgt dafür, dass sich nach der schnellen Amortisation der Anschaffungsinvestition ein lang andauernder Spareffekt ergibt.