LEDs gelten als ideale Alternative für Glühlampen. Doch welches ist die richtige LED-Lampe für das perfekte Licht zu Hause? Eine Philips App bietet jetzt mobile Hilfe, mit der sich die perfekte LED-Alternative für die individuelle Beleuchtung einfach und schnell finden lässt. Dieses praktische Zusatzprogramm für Smartphones gibt es entweder auf www.philips.de/lichtkannmehr im Menü „Tools & Apps“ zum Herunterladen oder in den Apple- und Android-Online-Portalen. Die LED-Lamp-Finder-App wurde erst kürzlich mit dem Titel „Mobile of the Day“ bei Favourite Website Awards (FWA) ausgezeichnet. Er gilt als eine der höchsten Anerkennungen für Apps und Lösungen mobiler Endgeräte.
Die LED-Lampen-App bietet Hilfestellung zum Auffinden bezüglich des Lampentyps und der gewünschten Helligkeit. In drei einfachen, aufeinander folgenden Schritten ist der optimale LED-Lampenersatz schnell gefunden. Dabei kann entweder virtuell direkt im Lampenkatalog geblättert und ausgewählt, oder alternativ mit der Auswahl der Lampenbasis, zum Beispiel Standard- oder Reflektorlampe, begonnen werden.
Nach Eingabe des gewünschten Lichtstroms, als Maß für die Helligkeit der Lampe, lässt sich die gesuchte Lampe aus einer angezeigten Liste auswählen. Vergleichen lässt sich auch die elektrische Lampenleistung (Watt) mit dem Lichtstrom, um die energetisch optimale Beleuchtung in jedem Bereich des Wohnraums zu ermitteln. Dazu empfiehlt die App nicht nur entsprechende LED-Lampen aus dem Philips Produktprogramm für die persönliche Einkaufsliste. Sie zeigt auch deren wichtigsten Eigenschaften und die damit verbundenen Vorteile. Wenn die Liste angelegt ist, kann sie beim nächsten Einkauf einfach wieder aufgerufen werden.
Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr