Die neue LivingColors Bloom


    Für jeden Moment das passende Licht

    September 21, 2011

    LivingColors sind die erste Wahl, wenn es darum geht, Räumen ein neues, trendbewusstes Ambiente zu verleihen. Die einzigartige LED-Leuchtenserie erfüllt den Wunsch vieler Käufer, die Atmosphäre in ihrem direkten Wohnumfeld durch den Einsatz von Licht an ihre Stimmung oder den jeweiligen Anlass anpassen zu können. Neue Akzente setzt in diesem Rahmen das jüngste Mitglied der LivingColors Reihe: die LivingColors Bloom. Das durch eine Blüte inspirierte Design passt nahezu zu jeder Einrichtung und bietet die Möglichkeit, alle Räume im Haus in fast jedem erdenklichen Farbton zu beleuchten.

     

    Die sieben LEDs der LivingColors Bloom erzeugen ein kräftiges Licht mit bis zu 16 Millionen Farben und Farbschattierungen. Die um 50 Prozent höhere Lichtleistung der neuen LivingColors-Generation sorgt so für noch kräftigere Farbakzente. Durch das Antippen eines Bereichs des Farbkreises auf der intuitiven Fernbedienung lässt sich das Lichtambiente farblich einfach und schnell verändern oder bis zu drei bevorzugte Farbstimmungen abspeichern, auf die der Zugriff jederzeit ohne Neueinstellung wieder möglich ist. Durch zusätzliche Sensortasten kann das Licht gedimmt oder die Farbsättigung verändert werden. Wer es abwechslungsreich mag, kann die automatische Farbwechsel-Funktion wählen, die das Licht fließend und stetig über die gesamte Farbpalette verändert. Wegen ihres kompakten, attraktiven Designs lässt sich die LivingColors Bloom nahezu überall platzieren und setzt nicht nur mit Licht, sondern auch im ausgeschalteten Zustand außergewöhnliche Akzente.

     

    Von Philips durchgeführte, interne Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die meisten Menschen wünschen, die Lichtatmosphäre in ihrem Zuhause einfach anpassen zu können. Dazu wurde das LivingAmbiance-Konzept geschaffen, in das sich auch die neueste Generation des Klassikers LivingColors einfach integrieren lässt.

    LivingAmbiance verknüpft hochwertiges weißes mit farbigem Licht innerhalb einer Leuchte. Mit lediglich einer Fernbedienung können bis zu 50 weitere Leuchten, wie zum Beispiel auch die LivingColors Bloom, integriert und individuell eingestellt, geschaltet oder geregelt werden. Die kabellose Steuerung bietet hohe Variabilität für immer wieder neue Lichträume, ohne kostspielige Neuinstallation oder aufwendige Verkabelung.


    Die LivingColors Bloom gibt es in den Farben Schwarz und Weiß mit Fernbedienung zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119 Euro im Handel.

    LivingColors Bloom weiß

    LivingColors Bloom schwarz

    LivingColors Bloom weiß - farbiges Licht

    Weitere Informationen nur für Journalisten:

    Martha Salaquarda, MA

    Philips Austria, Konzernkommunikation
    Triester Straße 64,
    A-1100 Wien

    Tel: +43/1/60101-1451

    Email: martha.salaquarda@signify.com

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 120.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at