Philips gewinnt RED DOT Awards für Produktdesign 2011


17 Awards, inklusive „Best of Best" für das Lichtsystem SpeedStar zur Außenbeleuchtung

Mai 2, 2011

Anfang Februar konnte Philips bereits den Gewinn diverser iF product design awards verkünden. Umso größer ist der Stolz des Unternehmens nun auf die neuen Auszeichnungen als ein Beleg für das kontinuierliche Engagement, um hervorragendes Produktdesign auf den Markt zu bringen. Insgesamt 17 Produkte von Philips erhielten den „RED DOT Award: product design 2011.

 

„Wir fühlen uns geehrt, dass unser konsequent benutzerorientierter Designansatz, der sich in unseren Produkten widerspiegelt, mit so vielen RED DOT Design Awards ausgezeichnet wurde“, sagte Stefano Marzano, Chief Design Officer von Royal Philips Electronics. Darunter ist auch die Auszeichnung „best of the best“ für das Philips Außenbeleuchtungssystem SpeedStar“.

 

„Die LED-Straßenleuchte SpeedStar von Philips hilft, Städte attraktiver und lebenswerter zu machen und schont dabei so weit wie möglich die Umwelt“, erklärt Cees Bijl, Global Segment Leader Outdoor bei Philips Lighting. „Städte und Gemeinden geraten durch die gesetzlichen Vorgaben für Energiesparziele unter Druck und müssen ihren Energieverbrauch sowie ihren CO2-Ausstoß senken. Gleichzeitig sind sie aber auch gezwungen Beleuchtungsnormen und städtebauliche Erfordernisse einzuhalten. Unsere LED-Leuchten der Reihe SpeedStar bieten eine Lösung, um die umweltrelevanten Auswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig die gestalterischen und technischen Erfordernisse zu erfüllen. SpeedStar ist eine energieeffiziente Leuchte, die nur ein Minimum an Wartung erfordert. Ausgestattet ist sie mit dem LED-Modul LEDGINE. Es ist problemlos auszutauschen, sodass bei einem späteren Modultausch entwicklungsbedingte Energieeffizienzgewinne einfach genutzt werden können. Durch die Möglichkeit der digitalen Regelung lassen sich weitere Verbrauchssenkungen erzielen.“

 

Der RED DOT ist eine prestigevolle Würdigung des innovativen Designs von Philips über all seine Sparten hinweg: Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Die meisten der mit einem RED DOT ausgezeichneten Designs haben bereits eine iF Design-Auszeichnung bekommen. Dabei wurde zum Beispiel der StyliD LED-Strahler mit einem iF gold award ausgezeichnet. Eine vollständige Übersicht der mit dem „RED DOT product design award 2011“ ausgezeichneten Produkte, finden Sie online unter:
http://en.red-dot.org/communication-design/?gclid=CLfVuKacuqgCFYm-zAodZDtLBg 

 

Der RED DOT Design Award

Mit mehr als 12.000 Einsendungen aus über 60 Ländern ist der internationale „RED DOT Design Award“ der größte und renommierteste Designwettbewerb der Welt. Die ausgezeichneten Produkte werden einer internationalen Öffentlichkeit im „RED DOT Design Museum“ präsentiert.
Weitere Informationen zu den RED DOT Awards hier:

http://en.red-dot.org/communication-design/?gclid=CLfVuKacuqgCFYm-zAodZDtLBg 

 

Philips Design

Philips Design ist mit sieben Standorten in Europa, den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum eine ältesten Designorganisationen ihrer Art weltweit. Die Kreativkraft von über 400 Profis aus mehr als 35 Nationen umfasst zusätzlich zu den traditionellen Design-Kompetenzen so unterschiedliche Disziplinen wie Psychologie, Kultursoziologie, Anthropologie und Trendforschung. Auftrag dieser Profis ist die Schaffung von Lösungen, die Bedürfnisse der Menschen erfüllen, ihnen mehr Möglichkeiten verschaffen und sie glücklicher machen, ohne dabei die Welt zu zerstören, in der wir leben. Weitere Informationen dazu unter: www.design.philips.com.

 

Weitere hochauflösende Produktfotos zum Download finden Sie unter: http://www.design.philips.com/philips/sites/philipsdesign/about/design/imagebank/reddot2011.page 

Philips SpeedStar LED

 

Die LED-Straßenleuchte SpeedStar von Philips hilft, Städte attraktiver und lebenswerter zu machen und schont dabei so weit wie möglich die Umwelt.

Produkt- und Hintergrundinformationen
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
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 117.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

Wir würden gern von Ihnen hören