Philips X-Mas Tipps: Stimmungsvolle Lichtmomente mit Philips Lighting

November 22, 2010

Man muss nicht immer renovieren um die eigenen vier Wände neu zu gestalten oder um den Wohnbereich der jeweiligen Stimmung anzupassen. Mit den Leuchten von Philips ist es ohne großen Aufwand möglich, weihnachtliche Momente zu schaffen.

 

LivingColors Gen2

 

Mit der innovativen LED-Leuchte LivingColors Gen2 lässt sich farbiges Licht gezielt zur Dekoration einsetzen. Eine Auswahl an über 16 Millionen Farben taucht den Wohnbereich in eine gemütliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Die dekorative Leuchte gibt es in transparent oder schwarz. Die Bedienung erfolgt über die LivingColors-Fernbedienung, die ein Musterbeispiel für intuitiv erfassbares Design ist. In ihrem Mittelpunkt steht ein großes Sensorfarbrad. Die Berührung des Rads an der Stelle des gewünschten Farbtons genügt und das Licht nimmt die entsprechende Farbe an. Gesamt können 256 unterschiedliche Farben eingestellt werden. Die neue LivingColors Conic besticht durch ihr auffallend neues Design, denn diese Leuchte ist nicht rund, wie man vermuten würde, sondern pyramidenförmig.

 

LivingColors Clear: UVP 159,- Euro
LivingColors Black, Frosted White oder Anthrazit: UVP je 179,- Euro
LivingColors-Stehleuchte klein: UVP 229,- Euro
LivingColors-Stehleuchte groß: UVP 249,- Euro

 

LivingColors „colored & white“

 

So heißt das jüngste Mitglied der Philips LivingColors-Familie und bietet weißes und farbiges Licht aus einer Quelle. Diese Leuchte kombiniert hochwertiges, weißes Licht für tägliche Aktivitäten mit dekorativem Farblicht für individuelle Lichtakzente. Beide Beleuchtungsarten lassen sich sowohl getrennt als auch kombiniert einstellen. Dadurch entstehen im Handumdrehen unterschiedliche Lichtszenarien, die das Wohnambiente je nach Stimmung oder Anlass verändern können. Die Bedienung der Leuchte erfolgt einfach über die intuitive LivingColors-Fernbedienung. Mögliche einstellbare Lichtszenarien sind ein heller, funktionaler Raum zum Beispiel für spielende Kinder, ein gemütliches Wohlfühlambiente mit warmen Lichtfarben und eine aktivierende, dynamisch beleuchtete Partyzone für das Treffen mit Freunden.

 

LivingColors „colored & white“ Tischleuchte: UVP 449,99 Euro
LivingColors „colored & white“ Pendelleuchte: UVP 599,99 Euro
LivingColors „colored & white“ Stehleuchte: UVP 699,99 Euro

 

Lumiware Accessoires

 

Getränke mit farbigen LED-Glasuntersetzern zu servieren sorgt nicht nur für dekorative Momente, sondern verleiht das gewisse Extra. Jeder Untersetzer bietet verschiedene Farben und taucht Gläser in ein wunderbares sanftes Licht. Aber auch mit dem Sektkühler bekommt der Genuss von Getränken eine neue Dimension. Dem Zusammenspiel von Glas, Flüssigkeit und Eis wird durch farbiges Licht eine reizvolle Komponente hinzugefügt und sorgt für ein besonderes visuelles Vergnügen. Mit der LED-Vase werden Blumen in farbiges Licht getaucht und so wird das geschmackvolle Arrangement zu einem wahren Stillleben. Passend zur Weihnachtszeit sind die Lumiware Acceessoires ein ideales Geschenk für Freunde und Familie. Sie sorgen nicht nur für ein Funkeln unter den Weihnachtsbaum sondern auch für ein Funkeln in den Augen der Beschenkten.

 

Lumiware-Untersetzer: UVP 59,99
Lumiware-Vase: UVP 109,- Euro
Lumiware-Cooler: UVP 119,- Euro
Lumiware-Schale: UVP 99,99 Euro

 

IMAGEO Produktfamilie

 

Sanftes, festliches Kerzenlicht gehört einfach zur besinnlichsten Zeit des Jahres. Die LED Imageo CandleLights erzeugen weihnachtlichen Kerzenschein und schaffen Atmosphäre. Wer kleine Kinder zuhause hat oder sich um die gute Tischdecke sorgt, wird sich über die Imageo besonders freuen: Die LED-Leuchte, die es in verschiedenen Farben gibt, kommt ohne Wachs und Feuer aus. Das „anzünden“ ist kinderleicht – die Leuchte einfach kippen, schon flackert das Licht. Die Imageo LightStrips sind ein leicht installierbares und sofort betriebsbereites LED-Lichtsystem, das sich flexibel für dekorative Innenbeleuchtung einsetzen lässt. Die 40 Zentimeter lange Lichtleiste bietet viel gestalterische Freiheit für effektvolle Lichtstimmungen zuhause.

 

Imageo CandleLights 3er Set: UVP 34,99 Euro
Imageo TeaLights: UVP 59,99 Euro
Imageo LightStrip: UVP 39,99
Imageo AquaLights: UVP 39,99

 

Philips macht es mit all diesen Produkten sehr einfach, unvergessliche stimmungsvolle Lichtmomente zu schenken.

Bilderdownload
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
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

Wir würden gern von Ihnen hören