Auf Knopfdruck Wohnambiente schaffen                   

Mai 27, 2010

LivingAmbiance von Philips für das private Lichtdesign


LivingAmbiance heißt ein neues, einzigartiges Beleuchtungskonzept zur privaten Lichtgestaltung zu Hause. Mit ihm lässt sich das Ambiente des Wohnraumes problemlos im Handumdrehen an unterschiedliche Stimmungen oder besondere Anlässe anpassen. LivingAmbiance ist ein einfaches drahtloses System, mit dem sich unterschiedliche Lichtquellen mit weißem und farbigem Licht sinnvoll kombinieren und über eine intuitive Fernbedienung schalten und einstellen lassen. Sind einmal die passenden Lichtstimmungen gefunden, können die Einstellungen mit der Fernbedienung gespeichert und später wieder abgerufen werden.


In das LivingAmbiance Beleuchtungssystem können insgesamt bis zu 50 verschiedene Lichtquellen integriert werden. Dazu gehören die neuen LivingColors-Leuchten „colored & white“, die weißes und farbiges Licht kombinieren, und LivingColors-Leuchten der zweiten Generation. Die einfache Fernbedienung, die auf alle überflüssigen Bedienelemente verzichtet, ist selbsterklärend und wird für den Anwender zum effektiven Steuerinstrument.


Drei individuelle Lichtszenarien für unterschiedliche Stimmungen oder Anlässe lassen sich damit speichern, um später auf Knopfdruck den entsprechenden Raum entweder in eine funktionale Umgebung für Kinder, in eine gemütliche Wohlfühloase oder eine aktivierende Partyzone zu verwandeln. Mithilfe eines speziellen Adapters können auch bereits vorhandene Wohnraumleuchten nachgerüstet sowie spezielle LivingWhite-Lampen in das System integriert werden. LivingAmbiance basiert auf dem weltweiten Industriestandard ZigBee, ein Funknetz zur Steuerung von Hausgeräten und Sensoren über kurze Distanzen.


Gijs Hensen, Leiter Philips Lighting Solutions: „Die Branche muss künftig über die Betrachtungsweise von Lampen und Leuchten als Einzelobjekte hinaus denken und die Beleuchtung eines Raums als Teil eines Gesamtsystems begreifen. Wir müssen die moderne Technik nutzen, um die Kosten und den Aufwand für die Installation einer umfassenden Lösung in Wohnräume zu minimieren. Das haben wir mit LivingAmbiance geschafft. Wir glauben, dass die Menschen mit eigenem Lichtdesign ihre individuelle Identität und Stimmung sowie ihren Stil zum Ausdruck bringen können. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Philips das Leben mit Licht auf einfache Art bereichert.“


Seit 2001 erforschen die Unternehmensbereiche Philips Lighting und Philips Design, wie Licht Stimmung und Atmosphäre beeinflusst. Unternehmenseigene Verbraucherstudien haben ergeben, dass 80 Prozent aller Befragten gerne das Ambiente in ihrem Zuhause leicht an unterschiedliche Anlässe anpassen würden. Aber fast 70 Prozent glauben auch, dass sie dazu nur wenige Möglichkeiten haben. LivingAmbiance entspricht dem Wunsch nach individueller Lichtgestaltung, indem es mit seinen vernetzbaren Komponenten beinahe unbegrenzte Lichtkombinationen schafft. Alle Systemelemente können entweder einzeln oder zusammen mit anderen Leuchten über eine einzige Fernbedienung kabellos abgestimmt werden.


So entspricht LivingAmbiance dem Wunsch vieler Menschen nach Selbstbestimmung des persönlichen Umfelds, in dem ihr Zuhause als besonderer, persönlicher Ort eine entscheidende Rolle spielt. Licht wird nicht länger nur ein- und ausgeschaltet oder gedimmt, sondern durch den kreativen Umgang ein entscheidender Faktor für die Gestaltung des Wohnraums, für das Wohlbefinden und das Zusammenleben.

 

LivingAmbiance von Philips für das private Lichtdesign

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1101 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

Wir würden gern von Ihnen hören