Lirio by Philips – Innovation und Design

Mai 18, 2010

Geschmackvoll Einrichten mit LED-Leuchten der Premiumklasse


„Lirio by Philips“ ist als Premiummarke für Wohnraumleuchten seit Mitte vergangenen Jahres im deutschen Markt erhältlich. Wer seine Persönlichkeit im Einrichtungsstil seiner Wohnung zum Ausdruck bringen möchte und in Beleuchtung mehr sieht als nur Licht, dem bietet Lirio by Philips eine Vielzahl von Anregungen zur geschmackvollen Gestaltung mit Licht. Zur Light+Building 2010 wurde die Kreation, die mit hochwertigem, zeitlosen Design begeistert, um attraktive LED-Leuchten erweitert.


Cielo heißt eine außergewöhnliche Pendelleuchte, die das Design der traditionellen Lichtquelle neu definiert. Cielo besticht durch schnörkelloses Design mit klarer, geometrischer Form und hochwertige Materialien. Was auf den ersten Blick wie eine traditionelle Leuchte erscheint, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als hoch innovativ. Denn eine Fassung und Lampe sucht man vergebens. Stattdessen wird das Licht von 24 Leuchtdioden mit je 2,5 Watt, die über die Innenseite des Leuchtenschirms verteilt sind, erzeugt.


Die elektrische Gesamtleistung beträgt 60 Watt, die Lichtleistung ist mit einer herkömmlichen Lichtquelle von etwa 320 Watt vergleichbar. Das warmweiße, glühlampenähnliche Licht hat eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und ist dimmbar. Die Cielo-Pendelleuchte hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Gold erhältlich. Bei einer Brenndauer von durchschnittlich drei Stunden täglich beträgt die Lebensdauer 20 Jahre. Ein Wechsel des Leuchtmittels entfällt. Die unverbindliche Preisempfehlung wird bei etwa 800 Euro liegen.


Torno ist eine ebenso extravagante wie hochwertige Strahlerserie. Die extrem flachen, drehbaren Reflektoren enthalten drei Leuchtdioden mit je 2,5 Watt elektrischer Leistung. Sie erzeugen ein warmweißes, glühlampenähnliches Licht mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin, das in der Lichtleistung einer herkömmlichen 40-Watt-Glühlampe entspricht. Die fünf Strahlermodelle in den Ausführungen Chrom oder glänzendem Weiß sind mit einem, zwei oder drei Reflektoren erhältlich, die in alle Richtungen gedreht und gekippt werden können. Sie sind dimmbar und haben bei einer Brenndauer von durchschnittlich drei Stunden täglich eine Lebensdauer von 20 Jahren. Ein Wechsel des Leuchtmittels entfällt.


So unterschiedlich die Vielfalt der Lirio by Philips Wohnraumleuchten auch ist, sie haben mehrere Dinge gemeinsam: Alle strahlen eine moderne Art von geschmackvollem Luxus aus, ohne dabei aufdringlich aufzutrumpfen. Sie zeichnen sich durch hochwertige Materialien aus und sind die perfekten Lichtquellen für moderne Menschen, die Wert auf ein anspruchsvolles Ambiente legen. Mit geringerem Energieverbrauch als vergleichbare Vorgängermodelle beweisen sie, dass sich Ästhetik und ökologische Vernunft längst nicht mehr ausschließen müssen. Die Leuchten sind auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung und erfüllen die im September 2009 in Kraft tretenden Ökodesign-Richtlinien, mit denen die effiziente Nutzung von Energie in der Europäischen Union vorangetrieben wird.


Jo De Clercq, Global Category Leader von Lirio by Philips, erklärt: „Die Serie von Lirio by Philips wurde für Menschen entwickelt, die sich von anderen unterscheiden wollen, die aktiv nach neuen Ideen und Anregungen suchen und die glauben, dass Beleuchtung mehr ist als nur eine funktionale Notwendigkeit zum Hellmachen. Verbraucher wollen heute modernste Technologie nutzen und ihr Zuhause mit auffallenden Designs aufwerten, durch die sie ihre Individualität erhalten. Lirio by Philips bietet dem anspruchsvollen Kunden innovatives Design und die Möglichkeit, mit der energie- und kostensparenden LED-Technologie ein einzigartiges Ambiente zu schaffen.

Lirio Cielo - White
Lirio Cielo - Black
Lirio Cielo - Gold

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1101 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at

Wir würden gern von Ihnen hören