Bad in neuem Licht

    Mai 12, 2010

    Badezimmerbeleuchtung von Philips

     

    Immer mehr Menschen möchten heute ihr Badezimmer durch eine ansprechende Einrichtung und gutes Licht zu einer Wohlfühloase machen. Philips stellt dazu eine neue Leuchtenkollektion vor, die speziell für Feuchträume geeignet ist. Die neue Leuchtenserie verbindet Funktionalität mit ansprechendem Design und vermittelt ein gutes und behagliches Gefühl im Bad. Sie schafft nicht nur ein ansprechendes Ambiente, sondern auch gute Sehbedingungen, sodass die Körperpflege und Kosmetik zu einem Highlight des Tages werden.


    Die dekorative Leuchtenserie glänzt nicht nur durch innovative Lichttechnik auf Basis von Leuchtdioden (LED), sondern auch durch ein klares, schnörkelloses Design und hochwertige Materialien. Philips LED-Leuchten sind kompakt, langlebig und sparen bis zu 80 Prozent Energie im Vergleich zu klassischen Beleuchtungslösungen. Sie glänzen durch gutes Licht, klares, funktionales Design und hochwertige Materialien. Schlecht beleuchtete Badezimmer sind ein „Beauty“- und ein „Stimmungsschreck“. Mit den neuen Badezimmerleuchten lässt der sich leicht vertreiben.


    Allard Bijlsma, CEO von Philips Consumer Luminaires: „Unsere Kunden sagen uns, dass ihre Badezimmer ebenso ansprechend wie zweckmäßig sein müssen, damit sie sich bei der Körperpflege wohlfühlen können. Die Installation der richtigen Beleuchtungslösung trägt entscheidend dazu bei. Mit dieser Badezimmerkollektion bringen wir die LED-Revolution jetzt in jeden Raum des Hauses.“


    Die neue Leuchtenserie trägt dazu bei, Badezimmer optimal zu beleuchten. Das Produktprogramm umfasst 34 Einzelelemente, aus denen sich Lösungen für jeden Bedarf zusammenstellen lassen.
    Die LED-Leuchten erzeugen ein Licht im Bad, das dem traditioneller Lichtquellen entspricht, aber nur einen Bruchteil der Energie verbraucht. Alle Leuchten erfüllen die geforderten Normen zur Feuchtraumbeleuchtung mit Schutzklassen von IP44 bis IP65.

    Badezimmer-beleuchtung von Philips

    Badezimmer-beleuchtung - Lifestylebild

    Weitere Informationen nur für Journalisten:

    Martha Salaquarda, MA

    Philips Austria, Konzernkommunikation
    Triester Straße 64,
    A-1101 Wien

    Tel: +43/1/60101-1451

    Email: martha.salaquarda@signify.com

    Über Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.

    Mehr über Philips im Internet: www.philips.at