Forslag

    Philips lancerer Penlight Premium – en smart og kraftfuld LED inspektionslampe

    september 13, 2012

    Philips lancerer Penlight Premium – en smart og kraftfuld LED inspektionslampe

    Philips lancerer til Automechanika – en af verdens største bilmesser - den innovative Penlight Premium. Penlight Premium er det seneste produkt i Philips Automotives’ voksende udvalg af inspektionslamper. Den er kraftfuld, genopladelig og udstyret med funktioner, der gør det muligt for mekanikere at danne sig et overblik over hele moteren eller at fokusere på mekaniske detaljer. Trods den høje kraft er Penlight Premium designet i et kompakt format, så den er nem og fleksibel i anvendelse.

     

    Belysning afgørende for koncentrationen
    Belysning på arbejdspladsen er sjældent i fokus. Men belysningen er vigtig for at skabe et behageligt arbejdsmiljø og kan også forbedre en professionel teknikers evne til at koncentrere sig. For at lys kan fungere som et brugbart arbejdsredskab for teknikere og mekanikere, er det nødvendigt, at lyset er klart. Men det er lige så vigtigt, at lyset har den rette (gule) glød, så det også er behageligt at arbejde med. Den rette balance i lysets temperatur og farvenuance sikrer, at folk kan arbejde behageligt, sikkert og produktivt uden at belaste øjnene eller få hovedpine.

     

    Med Philips’ ekspertise inden for belysning lancerede de i 2011 et udvalg af belysningsløsninger til fabrikker og værksteder bestående af tre lamper: en kraftig og batteridrevet inspektionslampe, en genopladelig multifunktionslampe og en af de skarpeste inspektionslamper på markedet. Med Penlight Premium er udvalget udvidet med endnu et nyt produkt, der som de øvrige lamper er nem at håndtere og levererer et inspektionslys til alle tænkelige situationer i kraft af dets varierede funktioner.

     

    Penlight Premium
    Fra begyndelsen var fordelene ved Philips Penlights kompakte design og kraftfulde ydeevne tydelige for brugerne i autobrancehen og andre professioner. Philips har kombineret det basale koncept for inspektionslamper med nogle af nøgledetaljerne ved større inspektionslys i udviklingen af Penlight Premium.

     

    Penlight Premium tilbyder en ydeevne på 250 lux på den brede stråle, mens fokusstrålen på toppen udgøres af den prisvindende Luxeon Rebel LED, der producerer et koncentreret output på 3600 lux. PenlighPremium kan dermed både anvendes til generelt og til dybere inspektion af en bils undervogn.

     

    Da LED belysning har en varmere farvetemperatur, kan Penlight Premium anvendes til både korte inspektioner og længere seancer i forbindelse med vedligholdelsesarbejde.

     

    Kabinettet er opgraderet fra plastik til metal, og den har et blødt håndtag af gummi. Det er muligt at påføre Penlight Premium på undersiden af motorhjelmen, da der medfølger en magnetisk befæstelsesanordning, som kan holde lampen. Da befæstelsesanordningen er justerbar, kan man nemt rykke lysstrålen uden at skulle placere lampen et andet sted i motorrummet.

     

    Penlight Premium er fuldt genopladelig, enten i stikkontakten ved hjælp af en oplader på 12V eller gennem en USB-port. Genopladning foregår hurtigt – der er kun brug for to timer til en fuld genopladning – og Premium har en indbygget indikator, så man kan følge opladningens fremskridt.

     

    Penlight Premium er modstandsdygtig over for vand, snavns og stød og fås med en kuffert, der indeholder tilbehøret til opladning.

     

    Philips Penlight Premium er til salg fra september 2012.

    For mere information, kontakt venligst:

     

    Anders Grønbech, Sales Manager, 40 44 87 71, email: anders.gronbech@signify.com

    Om Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), er en global koncern med et bredt sortiment af produkter til sundhed og velvære med fokus på at forbedre menneskers livskvalitet via kontinuerlig innovation. Philips er førende i verden inden for produkter til sundhed og velvære samt livsstil og teknologi, og tilbyder produkter, tjenester og tekniske løsninger med mennesket i fokus og i overensstemmelse med varemærkeløftet ”sense and simplicity”. Philips har hovedsæde i Holland og har over 122.000 ansatte i flere end 100 lande. Med en årsomsætning på EUR 22.6 mia. i 2011 er koncernen markedsleder inden for medicinsk udstyr til billeddiagnosticering af hjertesygdomme og akut patientovervågning, energieffektive belysningsløsninger, husholdningsapparater og produkter til personlig pleje samt forbrugerelektronik med en stærk førerposition inden for barbermaskiner, trimmere, bærbare underholdningsprodukter og el-tandbørster. Nyheder fra og informationer om Philips findes på www.philips.dk/presse